Post Go back to editing

官方音频总线(A²B)资料包免费放送中,赶紧来领取啦~

随着汽车智能网联化的发展,对音频的开发要求也越来越高,ADI通过对音频总线的优化,推出A2B(Automotive Audio Bus)车载音频总线,能比传统模拟音频总线能够提供出色的音频质量,同时还能大大节省汽车音频线束重量和成本(约减少75%)。

那么A2B实现模式如何,有着怎样的生态系统,应用实例又有哪些?斑竹为感兴趣的各位小伙伴整理了关于A2B 音频总线的相关课程及资料,赶紧扫码下载吧!

  • 课程——A2B:更好的音频设计体验

    ADI的A2B技术是一种简化音频设计并提供解决诸多挑战的方法,如降低布线成本、复杂度和重量。A2B具有可配置的44.1或48 kHz帧速率以及高达50 Mbps的带宽,非常适合传输数字音频,提供相对于模拟连接的出色音频质量和低延迟性能。A2B正在解决汽车、智能楼宇、消费电子和新兴应用领域的问题。本次课程将介绍以下内容:

    • 什么是A2B及其为音频系统带来的价值

    • A2B生态系统见解

    • A2B的示例应用

  • 视频——ADI公司A²B音频演示系列视频

    ADI汽车音频总线车内通信演示使用第4代高功率AD243XA2B收发器技术。该系列视频将分别讲解A2B音频总线技术在顶灯模组、卡拉OK麦克风、车内通讯、SHARC音频处理和总线供电D类运放、远程调频器模块共五个方面的介绍:

  • 资料——新汽车应用中的A2B和以太网:内容、时间和方式

    自动驾驶推动着总线性能不断提高,未来有望实现千兆网络连接。那么,在接下来的几年里,会出现什么样的场景?A2B是一种易于实现的技术,通过同一对UTP电缆传输电源和数据,并对延时提供确定性支持。采用现有的100-Base-T1(未来是1000-Base-T1)技术的以太网将会是一种融合技术,可以聚合多条数据总线,但增加供电(PoDL)和软件确定性(TSN)的复杂性会提高。很可能,基A2B的音频传输和传感器混合解决方案,以及依靠高速Gb以太网连接激光雷达和雷达等主干网络,能够满足汽车行业大部分的中期需求。

  • 请问2428是否支持16个通道数据输入?通过PCM /IIS 数据输入,或是否有方法支持 ?是否有实际案例参考

  • 感谢您的提问!获取更多关于该产品的信息,欢迎您联系技术支持  · Support Portal (analog.com)

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.