官方用户手册上线丨教你玩转VisualAnalog™︎转换器评估工具!

VisualAnalog是什么?

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师来说,VisualAnalogTm是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。 许多设计工程师熟悉ADCAnalyzer,这是一个通过不同的输入频率和采样速率为ADC性能建模的工具。 VisualAnalog进一步扩展了上述概念,允许设计人员定制输入信号和数据分析方法。 输入信号可以根据正弦波、噪声源和矢量数据构建,以了解ADC如何在真实环境中工作。 数据分析功能在ADCAnalyzer提供的基本FFT基础上得到了扩充。 可定制的计算使设计工程师能够预测邻道功率比(ACPR),并根据仿真的ADC输出或从评估板采集的数据显示I/Q星座图。 VisualAnalogTm还可用作新型数据采集板(HSC-ADC-EVALCZ)的控制器。

产品聚焦什么?

  1. 快速设置ADC和DAC特性
  2. 利用参考DAC和ADC分别轻松测试ADC和DAC
  3. 轻松配置ADC和DAC的定制信号流测试
  4. 轻松测试转换器模型并可与真实转换器件进行比较

如何安装VisualAnalog?

要安装VisualAnalog,您必须具备以下条件:

  • 管理员权限
  • Microsoft® .NET Framework Version 1.1
  • 最新的.NET Framework 1.1补丁包(Service Pack)

VisualAnalog安装包将安装VisualAnalog软件运行需要的所有组件以及ADC和DAC硬件的必要驱动程序。

并注意以下要点:

  • 安装软件前,请断开计算机上所有的ADI ADC数据采集板和/或DPG。请先完成软件的安装,然后再尝试连接相关硬件,以确保器件驱动程序能正确安装和注册。
  • 注意,安装本软件包时以及首次将ADC和DAC硬件与计算机相连时都需要管理员权限。如果使用硬件向导(Hardware Wizard),请按照说明自动安装软件。这样Windows®将自动完成驱动程序的安装。

VisualAnalog是基于Microso.NET开发的应用程序。计算机上必须安装有.NET Framework Version 1.1才可运行VisualAnalog。建议通过Windows Update获取.NET Framework。同时请下载最新的补丁包。

要确定计算机上是否已安装有.NET Framework 1.1,请单击“开始”(Start),选择“控制面板”(Control Panel),然后单击“添加或删除程序”(Add or Remove Programs)。窗口弹出时,滚动浏览应用程序列表。如果列表中有Microso.NET Framework 1.1,则表明您的计算机上装有正确的版本,无需再次安装。

  1. 要正确安装所有元件,您必须拥有管理员权限。
  2. 断开计算机上所有的ADC数据采集板和/或DPG。
  3. 安装.NET Framework 1.1及最新的.NET Service Pack。
  4. 运行VisualAnalog可执行安装程序。按照屏幕上的说明安装所有必要文件。如果要连接DPG,请在安装结束时启动硬件向导,以安装正确的DPG器件驱动程序。
  5. 打开电源并将DPG和/或任何ADC数据采集板连接至计算机,完成驱动程序的安装。如果使用DPG,请先连接DPG,然后再连接ADC数据采集板。如果不使用DPG,可在软件安装之后的任何时候插入ADC数据采集板。

下载链接:https://www.analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/visualanalog.html

 VisualAnalog转换器评估工具1.0版用户手册

官方使用指南助您更快掌握↓

PDF