有奖活动丨要来2021慕尼黑上海电子展吗?ADI期待与您偶遇哦~

各位筒子们,一场中国电子产业年度盛会就要来了哦~

electronica China 2021 慕尼黑上海电子展将于4月14日-16日上海新国际博览中心盛大开幕~

ADI也将携精彩演讲及全新Demo亮相本届慕展智慧工厂科技园展区(展位号:N2.2600)

斑竹在现场备好精美礼品等你偶遇哦~Kissing heart

不能前往现场的小伙伴也不用气馁,咱们线上论坛也会进行现场的报道,同时搭配有奖活动哦~

敲黑板,活动规则仔细看:

1. 即日起至4月16日,在本帖下方留言你最想了解/最想在展会看到的ADI产品有哪些?

2. 4月14日至4月16日,慕尼黑上海电子展现场ADI展台处扫码登录ADI中文技术论坛,即可获取精美礼品一份(现场领取)

3. 4月14日至4月26日,斑竹将在本帖下方报道展会现场ADI展台的实况,届时本帖下方跟帖回复你最中意的ADI展品/分享你的逛展心得~

ps.规则1和规则3的中奖信息,后续斑竹将会私信通知您哦,记得上线查收哈Grin 规则2即前往现场的小伙伴记得要来ADI展台(智慧工厂科技园展区 展位号:N2.2600)领取奖品哦~

展会现场盛况回顾!

先上图感受现场汹涌的人潮与我们专家与观众深刻交流的“靓照”~

火爆人气展台的背后吸引力,是ADI以行业热点与产业洞察视角,聚焦工业互联网构建、优化产业结构和能源结构、加强生产安全事故防犯的实现,所带来的多款高性能产品与解决方案Demo展示,带大家逐一揭秘。

储能系统的锂电池管理系统(BMS)

碳中和政策下的能源变革迎来契机,尤其是包含风能太阳能在内的可再生能源构建清洁、安全、高效的能源系统急需储能系统配套,而储能系统则需要智能的电池管理芯片最大化储能系统的工作效率获得最佳效果,这方面ADI公司已取得重大进展。ADI针对锂电池管理推出的高精度18通道可堆叠设计的专用电池管理(BMS)芯片—ADBMS1818,该芯片与LTC6820通信芯片配合可以完美地实现各类BMS系统设计及搭建ESS储能系统。

ADBMS1818是一款多单元电池堆监控器,可测量多达18个串联连接的电池单元,总测量误差小于3.0 mV;ADBMS1818具有0 V至5 V的电池测量范围,适合大多数电池化学应用;可在290 μs内测量所有18个电池单元,而且可将多个ADBMS1818器件串联,以便同时监测很长的高压电池串;每个ADBMS1818都有一个isoSPITm接口,用于进行不受RF干扰的远距离高速通信……

ADBMS1818产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adbms1818.html

高集成、高精度数字化电池测试方案

新能源及电动汽车的需求持续增长,对电池的需求也随之不断增长,电池生产的最终阶段(化成和测试)尤其具有挑战性,电池只有经过化成和分容后才能体现真实性能,该工序占电池成本的20%。对于电池制造商和仪器供应商而言,提高电动汽车生产的规模和效率是把握电动汽车市场机遇的关键。

ADI新一代ADBT1000/1/2系列芯片是专门针对电池化成行业推出,采用高集成,高精度,数字化设计思路,单芯片能够实现更大电流充放电,最多支持4通道信号采集。数字化PID整定,多路自由组合,可以让客户测试无需多余的调试流程,易于设计更是能极快加速客户产品的上市时间。

ADBT1000/1/2产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adbt1002.html#product-overview

高集成高可靠烟雾检测方案

烟感报警设备作为消防安全体系中重要的一部分,被越来越多的人接受和使用。然而,据美国消防协会统计,在烟雾探测器的性能中,近四分之一(23%)的人员死亡发生在烟雾探测器不工作或停用的情况下。在慕展现场ADI市场经理祝臻就分享了一个案例——国内某新建智能生活小镇全面安装了大量联网的烟雾探测终端,因为误报频发导致物管公司频繁无效应对处置对业主造成干扰,也造成人力浪费,带来管理上的新麻烦。

新型烟雾检测集成模块壳体中包含两个发射器LED—蓝色LED波长470 nm,红外LED波长850 nm,该模块在单个封装内集成两个LED、光电二极管和模拟前端。可以准确探测烟尘避免烹饪烟汽或其他蒸汽会误触发的干扰。ADPD188BI模块的高度集成还关系到汉堡包烟雾干扰测试的成与败,因此过去分立的解决方案都是由烟雾报警器制造商执行烟雾报警器校准,过程效率低下而且增加成本,而现在LED和整个信号路径都集成到ADPD188BI中,这样就可以减少器件之间的差异。由于烟雾报警器制造商可以采用预先校准的模块,因此简化了设计和算法开发。

ADPD188BI产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adpd188bi.html

工业设备健康监测系统与IEPE接口的振动信号采集系统

工业互联网借助边缘到云计算、分析、软件可配置系统等方面的重大技术进步,正在极大地提高工业制造生产力、灵活性和安全性。电机在工业生产中是非常关键的驱动设备。如何在早期就能发现电机的潜在失效,从而提前安排相应的维修计划,确保设备以及产线的连续运行,这是业内人士一直探讨的技术热点。

ADI可预测电机健康监测系统设置安装简便,能随时随地、无需联线、无需停机使用,除了电机异常检测外,还可以对电机开关机次数、运行时间、转速、电流、输出力矩、输出功率、效率与电池状态等9种电机运行故障类型检出。

基于IEPE接口的振动信号采集系统

振动是工业环境中一种最常见的设备状态信息,通过振动信号的采集可以实现对设备工作状态、健康状况的早期分析。IEPE是一种振动传感器的成熟信号接口,该Demo展示了基于ADI 高性能MEMS 加速度计 ADXL1002的,同时支持IEPE接口的传感器方案,以及相应的IEPE采集卡方案,再配合PC端的GUI,是一套综合的数据采集系统。



图片
[edited by: Admin_ADI at 1:57 AM (GMT -4) on 22 Apr 2021]