地球上,哪里有水,哪里就有生命,水是酝酿生命之源。然而联合国最新报告显示,世界上每3人有1人无法获得安全饮水。我国人均水资源占有量不足世界水平的1/3,近2/3城市不同程度缺水。水是人类赖以生存的宝贵资源,一点一滴弥足珍贵。你知道如何才能保护这些珍贵的水资源吗?对此,在这方面取得了巨大的进展的ADI正在以新的宏伟目标和战略计划来帮助实现更高的目标。
水是人类赖以生存的宝贵资源,一点一滴弥足珍贵。那么我们要如何才能保护这些珍贵的水资源吗?
对此,一直致力于环境可持续发展的ADI推出了不少的解决方案!扫码即可获取资料&报名课程!
部分资料展示:
清洁水源的守护——ADI水质监测方案
我们不仅在生活中离不开水,化学加工、造纸、食品、饮料、制药等生产活动中,水的参与也是极为重要的一环。对水质进行监测分析,确定液体成分,是对人类健康的重要保障。
ADI提供一个模块化检测平台,用户可利用它来设计灵活的电化学水质测量解决方案,其高集成度使得电化学测量平台可应用于各种水质探针,包括pH值、氧化还原电位(ORP)和电导池,该系统允许一次连接多达四个探针,以进行不同的水质测量。
电化学技术可以直接或间接用于检测影响水质的几个重要参数,包括化学指标、生物和细菌指标,甚至一些低含量污染物,如重金属。许多此类指示性测量与确定被测分析物的重要质量参数有关。
ADI以更高能效实现海水淡化
尽管地球表面将近70%被水覆盖,但是其中只有2.5%是适合使用或饮用的淡水,其余的则是咸水或海水。不仅如此,我们能够轻松获取的淡水只占1%,其余都隐藏在冰川和积雪中。而且,淡水缺乏的风险在不断增高。那么如果我们可以饮用海水,会怎么样?
致力于海水淡化工艺的Danfoss正与ADI合作,利用ADI突破性的状态监控技术,以节能高效的方式为亟需水资源的地区提供淡水。ADI 推出的状态监控(CbM)技术平台,旨在持续、准确地检测和监控机器和其他类型重要设备的资产健康状态。在生产后期的海水淡化泵测试中使用CbM技术之后,这种高能耗测试的运行速度提高了23%,同时能量需求减少。未来,这些测试的运行速度可能会加快50%。
更多关于ADI水质检测专题资料请扫码获取哦~
二维码
[edited by: Admin_ADI at 7:54 AM (GMT -4) on 24 Mar 2021]