ADI的设计工具一直广受欢迎,其使用方便,通过模拟针对精度优化和测试的结果简化您的设计和产品选型过程。
这些工具都经工程师验证和测试,可解决实际问题,获取测试结果并支持实际应用,并且经过多个阶段测试,确保测试结果精确、有用,同时还根据客户反馈和需求持续改进。
ADI如此众多的设计工具,你都用过哪些呢?
今天,斑竹为各位小伙伴带来两款免费的PLL设计工具,希望能够到帮助大家哦~
ADIsimPLL
ADIsimPLL 设计工具是一款全面且易于使用的 PLL 频率合成器设计和仿真工具。可以模拟所有可能影响 PLL 性能的关键非线性效应,包括相位噪声、分数-N 型杂散和抗反冲脉冲。ADIsimPLL 设计工具与以前的版本完全兼容,消除了 PLL /频率合成器开发过程中的耗时迭代。ADF4xxx 系列频率合成器可服务于多种应用,例如无线基站、LAN、手机和 PDA、宽带无线接入、工业应用、仪器仪表和测试设备、卫星、声纳和 CATV。我们的 ADIsimPLL 设计工具支持最新的 PLL 频率合成器,包括用于基站和通用应用的新型高度集成的 ADF4351 PLL,以及用于卫星应用的 ADRF6850 集成宽带接收器。
- 易于使用的软件,加快了开发过程
- 仿真所有关键 PLL 性能规格
- 支持 80 多种 ADI PLL 产品

下载链接:https://www.analog.com/cn/design-center/adisimpll.html(里面还贴心的准备了视频教程~)
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。 它能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和功耗。 级数最多可以达到20级。各级可以临时轻松插入、删除或静音。

下载链接:http://adisimrf.download.analog.com/ADISimRF/publish.htm