转眼间,2020年就要结束了,今年你都做了些什么呢?
对于ADI,我们可是推出了不少硬核产品哦~
今天,斑竹就给大家晒晒ADI这些杠杠滴成果!
-------------------------------------------------------------------------
软件可配置的四通道输入/输出 AD74413R

AD74413R是一款软件可配置的四通道输入/输出解决方案,适用于楼宇和过程控制应用。AD74413R包含用于模拟输出、模拟输入、数字输入、电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量的功能。这些功能通过串行外设接口(SPI)集成在一个单芯片解决方案中。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ad74413r.html
具有低延迟特性的以太网收发器 ADIN1200/1300

ADIN1300和ADIN1200稳健型工业以太网PHY器件,具有业界最低的千兆PHY延迟和低功耗特性。ADIN1300可以大幅改善时间关键型线路和环路网络的性能,延迟可缩短25%,同时降低30%功耗。无需风扇或散热器,保持产品良好散热。ADIN1200与fido5200配合使用,可以提供实时多协议工业以太网器件连接,适合时间关键型应用的一体化系统级解决方案,结构紧凑、性能稳健,专为105°C工作环境而设计且已通过广泛的EMC稳健性测试。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adin1200.html
双通道2A输出开关模式DC/DC电源 LTM4691

小巧但功能强大的LTM4691,为您提供所需的负载点稳压调整,为光学模块上的DSP以及PCB上的FPGA、ASIC和其他组件供电,但占用极少的板空间。双通道2A LTM4691采用极为小巧的封装,其中包含开关控制器、功率FET、电感和所有配套组件,可以轻松安装在顶部,甚至QSFP+的背面,或者留出PCB顶部空间,为其他组件供电。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ltm4691.html
MxFETM四通道 16 位 12GSPS RFDAC 和双通道 12 位 6GSPS RFADC AD9082

发射信号前端 (MxFE®) 是一款高度集成的器件,具有 16 位、12 GSPS 最大采样率射频 (RF) 数模转换器 (DAC) 内核和 12 位、6 GSPS 采样率 RF 模数转换器 (ADC) 内核。AD9082 能够通过 4D2A 配置支持 4 个变送器通道和 2 个接收器通道。该产品非常适合需要宽带 ADC 用于数字预失真观测路径的双天线和四天线变送器应用。它具有一个 16 通道 24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 数据收发器端口、一个片内时钟倍频器和面向多频段直接到 RF 无线电应用的数字信号处理功能。它在单通道模式下支持高达 6 GSPS 的复用发射和接收数据速率。多通道模式下支持的最大无线电频段间距为 1.2 GHz。AD9082 具有可旁路内插器和抽取器,用于实现具有低延迟环回的超宽带功能以及面向相控阵雷达系统和电子战干扰器应用的跳频模式。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ad9082.html#product-overview
零点漂移、高电压、低功耗、可编程增益、仪表放大器 ADA4254

ADA4254 是一款零点漂移、高电压、低功耗、可编程增益的仪表放大器 (PGIA),设计用于过程控制和工业应用。ADA4254 具有 12 个二进制加权增益(在 1/16 V/V 至 128 V/V 之间)和 3 个调节增益选项(1 V/V、1.25 V/V 和 1.375 V/V),因此有 36 种可能的增益设置。ADA4254 的功耗仅 22 mW,使该套件成为工业系统的理想选择,可满足其对精度、可靠性和低功耗的要求。
ADA4254 的零点漂移放大器拓扑结构可自主校准直流误差和低频 1/f 噪声,从而在整个额定温度范围内达到绝佳的直流精度。这种高精度可最大限度地扩展动态范围,并极大地降低很多应用中的校准要求。
输入多路复用器提供±60 V 的放大器高阻抗输入保护,还能够在两个输入源之间进行切换。此外,集成的电磁干扰 (EMI) 滤波器能阻止源自放大器敏感输入的尖锐 RF 噪声。
ADA4254 上的各种安全特性可检测内外部故障。串行端口接口 (SPI) 支持循环冗余校验码 (CRC) 错误检测,以确保可靠通信。这些安全特性让系统轻松获得安全完整性等级 (SIL) 认证。
ADA4254 包含 7 个通用输入/输出 (GPIO) 引脚,可配置为提供各种特殊功能。激励电流源输出可用于偏置电阻温度检测器 (RTD) 等传感器。
ADA4254 的额定温度范围为 −40°C 至 +105°C,采用紧凑的 5 mm × 5 mm 28 引脚 LFCSP 和 24 引脚 TSSOP 封装。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ada4254.html#product-overview
具有关断功能的 0.88nV/√Hz730MHz、500V/µs、低失真轨到轨输出运算放大器 LTC6228/LTC6229

LTC6228/LTC6229均为单通道/双通道极快、低噪声轨到轨输出、单位增益稳定运算放大器。它们的增益带宽积为890MHz,压摆率为500V/μs。折合到输入端的低电压噪声仅为0.88nV/√Hz,且低失真性能在4VP-P下高于−100dB(甚至适合高达2MHz的大信号),使其非常适合需要高动态范围并处理高压摆率信号的应用,如驱动模数转换器。其他特性包括关断和使能/禁用内部偏置电流消除能力以优化噪声性能。
LTC6228系列将低失调、低失调漂移、高增益和高CMRR相结合,使其成为宽动态范围应用的更好选择。
LTC6228系列保持了2.8V至11.75V电源电压的出色性能,且这些器件的额定电源电压为3V、5V和10V(±5V)。该运算放大器具有延伸至负电源轨的输入范围和包含整个电源范围的输出范围,可以支持宽摆动信号和单电源供电。
针对空间受限的PCB布局,LTC6228采用2mm × 2mm DFN封装,而LTC6229采用3mm × 3mm DFN封装。这些放大器也提供传统的有引脚封装。这些放大器可用作许多高速运算放大器的改良替代产品,以改善速度、噪声、失真特性和动态范围。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ltc6228.html#product-overview
具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(4:0 定向性)ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A

ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A是采用 isoPower® 集成隔离式直流/直流转换器的四通道数字隔离器。该直流/直流转换器基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,可提供稳压隔离式电源,在配备铁氧体的 2 层印刷电路板 (PCB) 上在满载时符合 CISPR 32/EN 55032 B 级限制。
借助 ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A,在 500 mW 的隔离式设计中不再需要单独的隔离式直流/直流转换器。对于隔离式逻辑信号和直流/直流转换器的磁性元件,使用 iCoupler 芯片级变压器技术。因此,可提供外形小巧的完全隔离式解决方案。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A 隔离器提供四个独立的隔离通道。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adum6420a.html#product-overview
适用于烟雾探测的集成光学模块 ADPD188BI

ADPD188BI 是一套利用光学双波长技术进行烟雾探测的完整测光系统。该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管 (LED) 和两个光电二极管 (PD)。这些器件密封在自定义封装中,可防止 LED 发出的光线在进入烟雾探测腔之前直接照射到光电二极管。
应用特定集成电路 (ASIC) 的前端包含一个控制块、一个配备 20 位脉冲蓄能器的 14 位模数转换器 (ADC) 和三个可独立控制的灵活 LED 驱动器。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。模拟前端 (AFE) 具有抑制调制干扰导致信号失调和破坏(通常由环境光所致)的一流特性。数据输出和功能配置通过 1.8 V I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 端口进行。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adpd188bi.html
20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 LT3040

LT3040 是一款高性能的坚固型电压输出基准/DAC 缓冲器,其采用独特的架构,旨在保持基准或 DAC 的精度和准确度,同时提供高达 200mA 的电流。该器件采用 ADI 的超低噪声和超高 PSRR 架构,以为对噪声敏感的高准确度系统供电。LT3040 被设计为用于电压输出基准/DAC 的高级电压缓冲器,其具有极低的 1/f 噪声、非常低的宽带噪声、宽频率范围内的卓越 PSRR 和低压差性能 – 拉电流为 200mA 时具有 350mV 的典型压差。
工作静态电流标称值为 2.5mA,在停机模式中降至 <1μA。LT3040 在保持单位增益运行的同时具有宽输出电压范围 (0V 至 15V),从而提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,这与 VIN 电压无关。此外,该缓冲器还具有可编程电流限制、快速启动能力和用于在输出端指示故障的 FAULT 标记。
LT3040 可在采用最小 4.7μF 的陶瓷输出电容器时保持稳定。内置保护功能包括反向电源电压保护、反向电流保护、带折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3040 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/lt3040.html
配备 1.5 A 150 V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器 LT8365

LT8365是一款集成1.5A、150V开关的电流模式DC/DC转换器,可在2.8V至60V输入范围内工作。它具有独特的单反馈引脚架构,能够进行升压、SEPIC或反相配置。在极低输出电流下,突发工作模式消耗低至9µA的静态电流以保持高效率,同时使典型输出纹波保持在15mV以下。
通过外部补偿引脚,可在宽输入和输出电压范围以及100kHz至500kHz的可编程开关频率范围内优化环路带宽。通过SYNC/MODE引脚,可与外部时钟同步。它还可用于在脉冲或跳脉冲工作模式之间选择,带或不带用于实现低EMI的扩频频率调制功能。为提高效率,BIAS引脚可接受第二路输入以便为INTVCC稳压器供电。其他特性包括频率折返和可编程软启动,以便在启动期间控制电感电流。
LT8365提供散热增强型16引脚MSOP封装,去除了4个引脚,以实现高压引脚间距。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/lt8365.html
具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的多模式 Ka 频段上变频器 ADMV4530

ADMV4530 是一款高度集成的上变频器,具有非常适合下一代 Ka 频段卫星通信的同相/正交 (I/Q) 混频器。
集成的低相位噪声、小数 N 分频锁相环 (PLL),带有压控振荡器 (VCO) 和内部 2× 乘法器,可为 I/Q 混频器产生必要的片内本地振荡器 (LO) 信号,无需外部频率合成。VCO 使用内部自动校准例程,以便 PLL 可选择必要设置,并锁定大约 100 μs。
PLL 的单端参考输入以高达 500 MHz 的频率运行,并采用内部参考分频器和倍频器,以实现更高的灵活性。此外,相位频率检波器 (PFD) 比较频率可高达 250 MHz(对于整数模式)和 160 MHz(对于小数 N 分频模式)。
上变频器包含一个 I/Q 混频器,该混频器既可以在带宽为 500 MHz 的 I/Q 模式下运行,也可以在带宽高达 3 GHz 的 IF 模式下运行,从而支持各种射频架构以及与旧系统的向后兼容性。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/admv4530.html#product-overview
故障保护、10 Ω Ron、SPST 开关,带有 1kΩ 反馈通道 ADG5401F

ADG5401F 是一款单刀单掷 (SPST) 低导通电阻开关,在源极引脚上具有过压保护、掉电保护和过压检测功能。ADG5401F 还具有受保护的反馈通道,可用于数模转换器或放大器输出。
当没有电源时,开关保持关闭状态,开关输入为高阻抗。上电时,如果 S 引脚上的模拟输入信号电平超过 Vdd 或 Vss 的值达到阈值电压 (Vt),则该开关将关闭,常高 FF(故障标志)引脚下降到逻辑低电平,并切入 D 和 DFB 之间的高阻抗路径以防止放大器输出端出现开环问题。在有电和无电条件下,相对于接地的输入信号电平最高可达 +60 V 或 −60 V。可选择的 POC 功能允许受保护的开关端子 S 被驱动至 GND 以防止输出端上的毛刺。该开关通过逻辑 1 输入进行接通,并在两个方向上的导电性能相同。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容。
产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adg5401f.html
同步采样ADC AD7134

AD7134 是一款四通道、低噪声、同步采样、精密模数转换器 (ADC),具备功能性、高性能和易用性。AD7134 基于连续时间 Σ-Δ (CTSD) 调制方案,使得 Σ-Δ 调制器前面不再需要传统上必需的开关电容电路采样,因而放宽了 ADC 输入驱动要求。CTSD 架构还可固有地抑制 ADC 混叠频带周围的信号,使套件具有固有的抗混叠能力,同时不再需要复杂的外部抗混叠滤波器。
产品详情请点击:https://www.analog.com/cn/products/ad7134.html
隔离式RS-485收发器 ADM2867E/2561E

ADM2867E和同一系列中的待定产品均为5.7 kV rms信号和电源隔离式RS-485收发器。这些器件使用隔离电源和接地引脚上的两个小型外部0402铁氧体,通过了符合EN 55032 B类标准的辐射发射测试,在2层印刷电路板(PCB)上具有裕量。
产品详情请点击:https://www.analog.com/cn/products/adm2867e.html
µModule 降压型稳压器 LTM4691

LTM4691是一款完整的双通道2A输出开关模式DC/DC电源,采用小型3mm × 4mm × 1.18mm LGA封装。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。在2.25V至3.6V的输入电压范围内工作时,LTM4691支持具有通过外部电阻设置的0.5V至2.5V可编程输出电压范围的两个输出。其高效率设计在每个输出上提供高达2A的连续电流。只需要输入和输出体电容。
产品详情请点击:https://www.analog.com/cn/products/ltm4691.html
混合信号前端(MxFE) AD9082

混合信号前端(MxFE®) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持4个发射器通道和2个接收器通道。AD9082非常适合需要使用宽带ADC和DAC来处理具有宽瞬时带宽的信号的应用。
产品详情请点击:https://www.analog.com/cn/products/ad9082.html
RMS响应功率检测器 LTC5597

LTC5597 是一款高精度 RMS 功率检波器,可提供极宽的 RF 输入带宽(100 MHz 至 70 GHz)。因此,该器件适用于广泛的 RF 和微波应用,例如点对点微波链路、仪器仪表和功率控制应用。