Post Go back to editing

翘首以盼!《射频与微波技术实用手册》全新上线了!

来了哦,斑竹带着最新电子书走来了哦~Sunglasses

这次的电子书是关于射频领域的干货资料射频与微波技术实用手册合计15万字、400+页的干货资料,希望能够为各位筒子提供参考~

这本《射频与微波技术实用手册》,搜集了ADI官方网站的相关资料,按ADI信号链产品进行分类整理,共48篇技术文章,旨在梳理射频与微波电路设计中的常见问题及其解决方案,为广大从事该专业的工程师以及电子工程相关学子提供参考指南。

↓↓↓扫码即可下载~

Parents
  • 内容抢先看!

    确定杂散来源是DDS/DAC还是其他器件

    直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际DDS设计中的有限相位和幅度分辨率造成的结果。其他杂散源与集成DAC相关——DAC的采样输出产生基波和相关谐波的镜像频率。另外,因DAC非理想的开关属性可能导致低阶谐波的功率水平升高。最后一种杂散源是在系统时钟频率的基波与任何内部分谐波时钟(例如,ADI直接数字频率合成器提供的SYNC_CLK)之间产生的混频产物。如果通过改变DDS频率调谐字使杂散与DDS/DAC相关,则并不难确定杂散源。这是因为改变调谐字时,上述所有杂散噪声的频率偏移均随基波变化。

    图1所示为DDS的500MHz参考时钟,由一个100KHz音实现10%的AM调制。该参考时钟源是一款Rohde andSchwartz具有调制功能的SMA信号发生器。图1中的灰色线为无调制条件下的参考时钟。图2中,同一100KHz音以完全相同的频率偏移传输到DDS/DAC输出,不受调谐字频率影响。图2中的频率调谐字表现出四个相互叠加的不同DDS载波。注意,在全部四个载波改变时,参考时钟杂散的频率偏移保持不变;但该杂散的幅度以20log(x)为单位发生变化,其中,x为参考时钟频率与DDS载波频率之比。

Reply
  • 内容抢先看!

    确定杂散来源是DDS/DAC还是其他器件

    直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际DDS设计中的有限相位和幅度分辨率造成的结果。其他杂散源与集成DAC相关——DAC的采样输出产生基波和相关谐波的镜像频率。另外,因DAC非理想的开关属性可能导致低阶谐波的功率水平升高。最后一种杂散源是在系统时钟频率的基波与任何内部分谐波时钟(例如,ADI直接数字频率合成器提供的SYNC_CLK)之间产生的混频产物。如果通过改变DDS频率调谐字使杂散与DDS/DAC相关,则并不难确定杂散源。这是因为改变调谐字时,上述所有杂散噪声的频率偏移均随基波变化。

    图1所示为DDS的500MHz参考时钟,由一个100KHz音实现10%的AM调制。该参考时钟源是一款Rohde andSchwartz具有调制功能的SMA信号发生器。图1中的灰色线为无调制条件下的参考时钟。图2中,同一100KHz音以完全相同的频率偏移传输到DDS/DAC输出,不受调谐字频率影响。图2中的频率调谐字表现出四个相互叠加的不同DDS载波。注意,在全部四个载波改变时,参考时钟杂散的频率偏移保持不变;但该杂散的幅度以20log(x)为单位发生变化,其中,x为参考时钟频率与DDS载波频率之比。

Children
No Data