Post Go back to editing

这两本应用笔记可以解决你的电路设计难题!

模拟世界博大精深,怎么才能够轻松玩转呢?

斑竹建议:当然是站在巨人的肩膀上啦Kissing heart

ADI在模拟和数字信号领域中已经发展了数十年。在这几十年间不断推动技术的创新和进步,不断提高相关领域的各类产品性能以满足客户的广泛需求,积累了大量针对中国工程师的设计经验,并推出了对应的参考书籍资料和培训课程,帮助你玩转模拟世界!

今天,斑竹就为大家带来两本高质量的应用笔记:《ADI 模数转换器应用笔记》和《ADI放大器应用笔记》

扫描二维码即刻下载~



标题
[edited by: ternence at 2:39 AM (GMT -5) on 3 Nov 2020]
  • 如何对非n字节长的符号寄存器进行读写操作?

    对于SPI, 必须按字节进行读写操作。以下举例说明如何处理非n 字节长的寄存器:PHCAL 寄存器为6 位寄存器, 但经过符号扩展, 如下图所示。在此必须进行符号扩展, 将符号位置于 MSB。对于 PHCAL 一类的寄存器, 第7 位实际为符号位。5 个 LSB 位为寄存器的数 值。第5 和第6 位为“无关位”。在回读经符号扩展的寄存器时, 这些无关位将与 MSB( 符号 位) 匹配, 与写入这些位的值无关。该方法适用于所有6 位或12 位符号寄存器。

  • 多路复用 ADC系统不太正常,是什么原因?

    首先你要检查是否已经把多路复用器所有未使用的通道接地了?悬空的引脚是导致含有 COMS多路复用器的系统出现问题的最常见的原因之一。未使用的多路复用器的输入和输出引脚(无论是集成在多路复用 ADC 中的或者属于独立多路复用器一部分的)能将来自杂散场的信号引入器件的衬底,形成杂散衬底器件。此后, 甚至在未使用的通道处于关闭状态时,开启状态的通道的性能也可能会严重下降(在可能性很小的极端情况下,杂散信号的注入会形成4层杂散器件并损坏某些芯片)。每当使用多路复用器时,其输入和输出引脚必须连接到供电轨范围内的电位。处理未使用通道的最好办法是把它们接地,但是也许连接到供电轨范围内的电位更方便。

  • 高速差分ADC驱动器设计考虑

    多数现代高性能 ADC 都利用差分输入来抑制共模噪声及干扰,将动态范围提高 2 倍,并通过平衡信号提高总体性能。尽管带差分输入的ADC可以接受单端输入信号,但在输入差分信号时,ADC的性能才能达到最佳状态。ADC驱动器 (通常设计用于提供此类信号的电路) 执行多种重要功能,包括幅度缩放、单端差分转换、缓冲、共模失调调整、 滤波等。