Post Go back to editing

ADI最近有哪些重点产品?ADC、ISO、Power、RF...都在这里了

天气越来越冷,它们却火热到不行~

今天,斑竹为大家带来了近期ADI 5款热门器件的盘点~

快来瞧一瞧,看一看鸭~

同步采样ADC AD7134

AD7134 是一款四通道、低噪声、同步采样、精密模数转换器 (ADC),具备功能性、高性能和易用性。AD7134 基于连续时间 Σ-Δ (CTSD) 调制方案,使得 Σ-Δ 调制器前面不再需要传统上必需的开关电容电路采样,因而放宽了 ADC 输入驱动要求。CTSD 架构还可固有地抑制 ADC 混叠频带周围的信号,使套件具有固有的抗混叠能力,同时不再需要复杂的外部抗混叠滤波器。

产品详情请点击:https://www.analog.com/cn/products/ad7134.html

隔离式RS-485收发器 ADM2867E/2561E

 

ADM2867E和同一系列中的待定产品均为5.7 kV rms信号和电源隔离式RS-485收发器。这些器件使用隔离电源和接地引脚上的两个小型外部0402铁氧体,通过了符合EN 55032 B类标准的辐射发射测试,在2层印刷电路板(PCB)上具有裕量。

产品详情请点击:https://www.analog.com/cn/products/adm2867e.html

µModule 降压型稳压器  LTM4691

LTM4691是一款完整的双通道2A输出开关模式DC/DC电源,采用小型3mm × 4mm × 1.18mm LGA封装。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。在2.25V至3.6V的输入电压范围内工作时,LTM4691支持具有通过外部电阻设置的0.5V至2.5V可编程输出电压范围的两个输出。其高效率设计在每个输出上提供高达2A的连续电流。只需要输入和输出体电容。

产品详情请点击:https://www.analog.com/cn/products/ltm4691.html

混合信号前端(MxFE)  AD9082

 

混合信号前端(MxFE®) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持4个发射器通道和2个接收器通道。AD9082非常适合需要使用宽带ADC和DAC来处理具有宽瞬时带宽的信号的应用。

产品详情请点击:https://www.analog.com/cn/products/ad9082.html

RMS响应功率检测器 LTC5597

 

LTC5597 是一款高精度 RMS 功率检波器,可提供极宽的 RF 输入带宽(100 MHz 至 70 GHz)。因此,该器件适用于广泛的 RF 和微波应用,例如点对点微波链路、仪器仪表和功率控制应用。

产品详情请点击:https://www.analog.com/cn/products/ltc5597.html

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.