自打ADI智库上线以来,收纳了ADI官方的所有技术资料并出品了系列eBook,目前涵盖PCB、电源、高速电路、无源器件等众多领域。不知道小伙伴有没有下载到了自己的资料库里呢?
近来也有小伙伴在咨询有没有eBook打包下载的链接,毕竟好的资料咱们要“一网打尽”~
ADI智库推出电子书大礼包包含了ADI模数转换器应用笔记、电源设计基础知识精选、ADI应用笔记合集、锁相环常见问题解答、ADI技术直接合集、如何查看数据手册、高速电路设计、仪表放大器应用工程师指南、无源器件使用要点、新概念模拟电路、ADI参考电路合集、放大器设计实践125问全解、PCB设计秘籍在内的13本优质eBook
好了,别浪费时间了,快扫二维码吧~
(未关注的小伙伴请先识别二维码关注ADI智库)
PCB设计秘籍
“AGND 和 DGND 接地层应当分离吗?” 简单回答是:视情况而定。详细回答则是:通常不分离。因为在大多数情况下,分离接地层只会增加返回电流的电感,它所带来的坏处大于好处。从公式 V = L (di/dt) 可以看出,随着电感增加,电压噪声会提高。而随着开关电流增大(因为转换器采样速率提高),电压噪声同样会提高。因此,接地层应当连在一起。
电源设计基础知识精选
μModule 控制器如何装入如此小的空间内?电源模块上市已经很长时间了。电源模块是一种通常采用开关模式的封装电源,能够轻松焊接到电路板上,用于将输入电压转换为经过控制的输出电压。与通常只在芯片上集成控制器和电源开关的开关稳压器IC相比,电源模块还可以集成无数个无源组件。通常,“电源模块”一词一般在集成电感时使用。由于模块高度集成,所以开关模式电源的尺寸会非常小。
高速电路设计指南
低频和高频电路接地——了解接地路径和信号路径, 实现行之有效的设计电流沿着阻抗最小, 而不仅是电阻最小的路径流动在大多数电子系统中,降噪是一个重要设计问题。与功耗限制、环境温度变化、尺寸限制以及速度和精度要求一样,必须处理好无所不在的噪声因素,才能使最终设计获得成功。这里,我们不考虑用于降低“外部噪声” (与信号一起到达系统)的技术,因为其存在一般不受设计工程师直接控制;外部噪声必须通过滤波、模拟信号处理和数字算法等手段在系统的运行设计中予以处理。
无源器件使用要点
为什么我的全差分和电压反馈放大器的稳定性收到反馈电阻的很大影响?信号需要增益时,放大器是首选组件。对于电压反馈型和全差分放大器,反馈和增益电阻之比 RF/RG 决定增益。一定比率设定后,下一步是选择 RF 或 RG 的值。RF 的选择可能影响放大器的稳定性。放大器的内部输入电容可在数据手册规格表中找到,其与 RF 交互以形成传递函数中的一个极点。如果 RF 极大,此极点将影响稳定性。如果极点发生的频率远高于交越频率,则不会影响稳定性。不过,如果通过 f = 1/(2πRFCin,amp) 确定的极点位置出现在交越频率附近,相位裕量将减小,可能导致不稳定。
how to download?