2020 CES回顾丨众多ADI硬核技术亮相,你最Pick哪一个?

每年的CES都是当年最新科技产品的首秀,也能从中看到未来一年科技产品的发展方向。虽然展会已经结束良久,但令人瞩目的显示技术的影响力将会延伸到整个消费电子技术领域,至少持续到2021年~

在CES2020上,ADI也展示了突破性技术方面的领导地位,从全球连接5G和为电动汽车供电,到创建沉浸式家庭娱乐体验,再到通过数字医疗拯救生命。今天,斑竹就带大家一起回顾一下吧~

NVIDIA DRIVE AGX Xavier上的ADI成像雷达点云

ADI以正面迎接工程上的艰难挑战而闻名。举例来说,Fusion平台仅限于非成像雷达,而这会影响高度自动化和自动驾驶。参加这次演示并了解ADI如何利用成像雷达原始数据在Nvidia DRIVE Fusion平台上进行集中处理。与会者还可以将自己视为点云。

高功率A2B支持新兴车内音频和语音应用

随着个人音频区和车载通信等新兴应用对连接性提出更高的要求,汽车原始设备制造商很难管理相关的重量和复杂的线束。参加这次演示并了解A2B技术如何通过显著增加通过A2B总线传输的功率来解决这个问题,从而无需本地电源/接地连接,并在不断扩展的应用中进一步降低布线成本。

多通道Flash LIDAR信号处理器(LSP)

在动态环境中感知对象的能力是自主应用的主要关注点之一,这是有道理的。这个现场演示展示了ADI的多通道Flash LIDAR信号处理器平台在大范围和宽视场障碍检测系统中的表现。该系统还可以重新配置,在各种自主实现中进行更高分辨率的目标识别扫描,包括仓库机器人、送货机器人和无人驾驶的空中、陆地和海上交通工具。

智能车内传感提高安全性并增强个性化舒适度,打造新用户体验

如今大多数车祸都是由于驾驶员疲劳、困倦和注意力分散引起的。进入这个交互式演示的驾驶员座位,亲眼见证ADI的驾驶员监控系统的车内传感器技术如何监控驾驶员的健康状态、就绪情况和注意力——所有这些都有助于消除事故中的人为因素,并体验全新的、依赖于情境的个性化驾驶体验。

为未来的电动汽车提供动力

电动汽车(EV)高达40%的价格与电池有关。鉴于这种高成本的投入,制造商高度重视电池管理解决方案(BMS)的质量也就有理可循。这个强大的演示展示了ADI的解决方案如何提供行业领先的测量精度、同步命令执行和高速更新率,从而获得优异电池续航能力、使用寿命和可靠性。

争夺自主权:实现可信的导航和可靠的感知

通过展厅的直播视频了解有关ADI先进传感器技术的更多信息,包括惯性测量单元和LIDAR,支持导航和感知的关键方面以及基础设施的实时状态监控。

汽车USB-C电力传输降压-升压转换器

汽车中的设备(电话、平板电脑、电脑)越多意味着汽车市场需要将其电力传输从标准USB电力传输调整为Type C连接器(更高的电压和更多的电流)来为所有这些设备充电。参加这次演示并查看带有Type C连接器的汽车控制台,亲眼见证Type C连接器在为设备充电时的巨大差异。

数字医疗生命体征监测解决方案

生命体征监测(VSM)在快速扩张的数字医疗平台中扮演着关键的角色——包括运动员训练、运动/健身跟踪、智能手表、慢性疾病管理、老年人辅助生活和住院病人监测。这个有趣的VSM手表演示整合了ADI的最新传感器套件解决方案,具有低功耗、高信噪比、多参数功能,以及提供心率、氧饱和度、血压等临床相关参数的算法。

由ADI的ToF技术支持的消费电子医疗监控解决方案

如今,婴儿监视器是新手父母的标准设备,但有时会有些棘手。这个婴儿监视器演示重点展示了ADI的飞行时间技术,能够检测婴儿的呼吸模式和其他小动作,同时利用Arrow ToF评估套件来演示它如何针对独特用例加速产品开发。Arrow、ADI、Motorola和CUHK合作推出这一创新解决方案。

使用飞行时间(ToF)技术实现自动导航车(AGV)

今天的工厂已经在使用未来的技术。参加这个迷人的演示,见证AGV如何利用ToF技术在一个封闭的区域自主导航,避开各种障碍并捡起指定物品。这项技术不再需要双摄像头和旋转LIDAR单元等更大、更昂贵的深度检测模块。

使用ADSP-21569进行成本优化的音箱参考设计

ADI能够听到您的声音,响亮又清晰!ADSP-21569已经过官方认证,可使用单核数字信号处理器解码Dolby Atmos和DTS:X内容。这不仅简化了软件开发,还可能会允许我们的消费电子市场客户在更多产品中提供Dolby Atmos和DTS:X音频解码。

配合使用效果更佳:ADSP-SC584上的Dante + AES67

曾经主要是Pro Audio的应用现在很快就可以在消费电子家庭音频市场中使用:两个IP音频协议,即Dante和AES67。这个迷人的演示重点展示了ADI的集成解决方案,使用该解决方案,客户可以在ARM内核上运行这个协议,而音频处理在SHARC内核上完成。

采用FreeRTOS的音频解码

消费电子制造商一直要求在运行FreeRTOS的同时解码沉浸式音频,而ADI现在正是在满足这种要求。ADI一直在积极解码2018 Dolby Atmos演示光盘和2018 DTS:X演示光盘上的每一个轨道。现在在这个迷人的演示中近距离、亲眼见证我们的劳动成果。

安静!ADAU1787和ADAU1788的主动降噪功能

在嘈杂的世界里,ADI正在帮助让周遭的环境安静下来。让自己安静片刻,观看ADI全新完全可编程主动降噪芯片的演示,该芯片具有较低的输入输出延迟和运行功率。还会演示一些由第三方制造的耳机。

使用SigmaDSP®抑制家用电器噪音

您听到了吗?搅拌机、吸尘器和烤面包机发出的各种噪声!许多消费者为嘈杂的家用电器感到烦恼,所以他们愿意花更多的钱购买具有噪音抑制功能的家用电器。亲身体验这个启发性演示,看我们SigmaDSP®产品中运行的降噪软件如何让原本嘈杂的家庭重归平静

你好,ADI!使用ADAU1472和ADSP-SC584的语音UI

如今,语音用户界面(VUI)无处不在:汽车、计算机、电话、家庭娱乐、厨房电器等。了解ADI如何利用我们的技术专业知识,在这个引人注目的演示中引领下一波智能设备潮流,该演示是在ADSP-SC584和新处理器ADAU1472上展示语音UI。

测试、构建并利用5G未来

体验ADI如何在5G实施的3个关键阶段交付突破性技术:测试、构建网络基础设施以及在市场应用中发挥其力量。这个交互式智慧城市信息图可让与会者选择不同的5G相关领域,包括基站、测试设备和连接的应用,以查看ADI在现实环境中的影响。



图片
[edited by: ternence at 12:12 PM (GMT -4) on 30 Sep 2020]