热门精选丨关于MEMS传感器,这些问题你可能也会遇到

无论是无线传感网还是物联网,包括将来可能的泛在网,传感器技术都是其中最关键的技术之一。ADI在传感器领域深耕多年,其传感器产品组合专注于运动、温度和声音领域,每款MEMS加速度计、陀螺仪、IMU、麦克风,以及所有模拟或数字温度传感器均集成行业领先的传感器和传感器信号调理技术。

今天,斑竹为各位小伙伴收集了来自咱们ADI中文技术论坛MEMS传感器专区近期热门的20个问答,希望能够帮助到各位小伙伴哦~

1. smartmesh Mote 与MCu无法连接

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/534021/smartmesh-mote-mcu

 

2. ADIS16470陀螺仪数据读取与输出问题

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/534507/adis16470

 

3. 使用Stargazer 可以显示网络,但查看不了mote发送的数据以及温度值

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/534554/smartmesh-ip

 

4. ADXL1001的尺寸问题

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/519779/adxl1001

 

5. ADXRS290使用一段时间后数据不对

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/520077/adxrs290

 

6. 关于ADI16405原始数据单位问题

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/533304/adi16405

 

7. ADIS16488中加速度计单位g对应多少m/s-2?

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/166777/adis16488-g-m-s--2

 

8. ADXRS 949的噪声问题

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/166778/adxrs-949

9. ADXRS290连续读取的问题

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/167190/adxrs290

 

10. ADIS16460 状态/错误标志 出现传感器超出范围

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/167226/adis16460

 

11. 想做一个200K信号的超声波传感器,求参考资料

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/167671/thread

 

12. 特殊情况下ADIS16375读数为0问题

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/164864/adis16375-0

 

13. ADXRS290 的评估板 EVAL-MST-ISEB 数据更新率是多少?

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/165529/adxrs290-eval-mst-iseb

 

14. 自主检测自由落体与振动并输出信号

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/165536/thread

 

15. 关于ADIS16480读取数据

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/165719/adis16480

 

16. ADXRS450 蓝牙 应用 节能

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/165826/adxrs450

 

17. ADXL357的Z轴突然值为0不变化,原因是?

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/165975/adxl357-z-0

 

18. 请问ADXL355的外部时钟和外同步应该如何做?

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/166357/adxl355

 

19. ADXL372的灵敏度和外部时钟的问题

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/163899/adxl372

 

20. ADXL355的采样率怎样配置,输出频率是否就是采样率

https://ez.analog.com/cn/mems/f/q-a/164143/adxl355