Post Go back to editing

2020年 ADI 20款硬核新品,为你献上电路设计的不二之选

你最关注的领域是什么?ADC/DAC?Power?RF?.....

你知道ADI在这些领域都推出了怎样的硬核新品吗?

回首2020年,虽然被疫情干扰,不过咱ADI依旧没有停止推出新产品的脚步,今天斑竹就为大家盘点一下今年的“新秀”吧~

四通道、软件可配置输入/输出 AD74412R/13R

AD74412R 是一款适用于楼宇和过程控制应用的四通道软件可配置输入/输出解决方案。AD74412R 包含用于模拟输出、模拟输入、数字输入和电阻温度检测器 (RTD) 测量的功能,这些功能集成在一个单芯片解决方案中,并具有与串行端口接口 (SPI) 兼容的接口。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/ad74412r.html#product-overview

AD74413R是一款软件可配置的四通道输入/输出解决方案,适用于楼宇和过程控制应用。AD74413R包含用于模拟输出、模拟输入、数字输入、电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量的功能。这些功能通过串行外设接口(SPI)集成在一个单芯片解决方案中。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/ad74413r.html#product-overview

20位、1.8 MSPS、轻松驱动、差分SAR ADC AD4020/1/2

AD4020/1/2是高精度、高速、低功耗、20位、轻松驱动、精密逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),采用单电源(VDD)供电。基准电压VREF由外部提供,并且可以独立于电源电压。AD4020功耗和吞吐速率呈线性变化关系。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/ad4020.html#product-overview

具有 2 ppm/°C 基准电压源温度系数和 SPI 接口的 16 通道 12/16 位 nanoDAC+ AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R

AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R 是提供缓冲电压输出的低功耗 16 通道 12/16 位数模转换器 (DAC),包含 2.5 V,2 ppm/°C 内部基准电压源(默认启用)和增益选择引脚,可产生 2.5 V(增益 = 1)或 5 V(增益 = 2)的满量程输出。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/ad5679.html#product-overview

可靠的工业低功耗 10 Mbps 和 100 Mbps 以太网 PHY ADIN1200/1300

ADIN1200/1300是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、10 Mbps100 Mbps以太网收发器,设计用于工业以太网应用。此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及所有相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及媒介访问控制(MAC)接口和控制逻辑,以便管理复位、时钟控制以及引脚配置。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/adin1200.html#product-overview

多模式传感器前端 ADPD4000/ADPD4001

ADPD4000/ADPD4001 可作为完整的多模式传感器前端运行,从而激励多达八个 LED 并在多达八个单独的电流输入上测量返回信号。提供十二个时隙,每个采样周期支持 12 次单独的测量。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/adpd4000.html

具有反向电源、反向电流和故障保护功能的双向同步100V降压/升压控制器 LT8228

LT8228是一款具有独立补偿网络的100V双向恒流或恒压同步降压或升压控制器。功率流的方向由LT8228自动确定或在外部控制。输入和输出保护MOSFET可防止出现负电压,控制浪涌电流并在故障条件下(例如开关MOSFET短路)在端子之间提供隔离。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/lt8228.html#product-overview

100 MHz 至 44 GHz 硅 SP4T 反射开关 ADRF5046

ADRF5046 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。 ADRF5046 的工作频率范围为 100 MHz 至 44 GHz,具有低于 3.0 dB 的插入损耗和高于 31 dB 隔离性能。无论是直通路径还是热切换,该套件都具有 27 dBm 的射频 (RF) 输入功率处理能力。 

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/adrf5046.html#product-overview

MxFETm 四通道 16 位 12GSPS RFDAC 和双通道 12 位 6GSPS RFADC AD9082

AD9082混合信号前端(MxFE®) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持4个发射器通道和2个接收器通道。AD9082非常适合需要使用宽带ADC和DAC来处理具有宽瞬时带宽的信号的应用。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/ad9082.html#product-overview

零点漂移、高电压、低功耗、可编程增益、仪表放大器 ADA4254

ADA4254 是一款零点漂移、高电压、低功耗、可编程增益的仪表放大器 (PGIA),设计用于过程控制和工业应用。ADA4254 具有 12 个二进制加权增益(在 1/16 V/V 至 128 V/V 之间)和 3 个调节增益选项(1 V/V、1.25 V/V 和 1.375 V/V),因此有 36 种可能的增益设置。ADA4254 的功耗仅 22 mW,使该套件成为工业系统的理想选择,可满足其对精度、可靠性和低功耗的要求。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/ada4254.html#product-overview

具有关断功能的 0.88nV/√Hz730MHz、500V/µs、低失真轨到轨输出运算放大器 LTC6228/LTC6229

LTC6228/LTC6229均为单通道/双通道极快、低噪声轨到轨输出、单位增益稳定运算放大器。它们的增益带宽积为890MHz,压摆率为500V/μs。折合到输入端的低电压噪声仅为0.88nV/√Hz,且低失真性能在4VP-P下高于−100dB(甚至适合高达2MHz的大信号),使其非常适合需要高动态范围并处理高压摆率信号的应用,如驱动模数转换器。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/ltc6228.html#product-reference

具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(4:0 定向性)ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A

ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A 是采用 isoPower® 集成隔离式直流/直流转换器的四通道数字隔离器。该直流/直流转换器基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,可提供稳压隔离式电源,在配备铁氧体的 2 层印刷电路板 (PCB) 上在满载时符合 CISPR 32/EN 55032 B 级限制。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/adum6420a.html

适用于烟雾探测的集成光学模块 ADPD188BI

ADPD188BI 是一套利用光学双波长技术进行烟雾探测的完整测光系统。该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管 (LED) 和两个光电二极管 (PD)。这些器件密封在自定义封装中,可防止 LED 发出的光线在进入烟雾探测腔之前直接照射到光电二极管。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/adpd188bi.html

20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 LT3040

LT3040 是一款高性能的坚固型电压输出基准/DAC 缓冲器,其采用独特的架构,旨在保持基准或 DAC 的精度和准确度,同时提供高达 200mA 的电流。该器件采用 ADI 的超低噪声和超高 PSRR 架构,以为对噪声敏感的高准确度系统供电。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/lt3040.html#product-overview

配备 1.5 A 150 V 开关的低 IQ升压/SEPIC/反相转换器  LT8365

LT8365是一款集成1.5A150V开关的电流模式DC/DC转换器,可在2.8V60V输入范围内工作。它具有独特的单反馈引脚架构,能够进行升压、SEPIC或反相配置。在极低输出电流下,突发工作模式消耗低至9µA的静态电流以保持高效率,同时使典型输出纹波保持在15mV以下。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/lt8365.html#product-overview

具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的多模式 Ka 频段上变频器 ADMV4530

ADMV4530 是一款高度集成的上变频器,具有非常适合下一代 Ka 频段卫星通信的同相/正交 (I/Q) 混频器。集成的低相位噪声、小数 N 分频锁相环 (PLL),带有压控振荡器 (VCO) 和内部 2× 乘法器,可为 I/Q 混频器产生必要的片内本地振荡器 (LO) 信号,无需外部频率合成。VCO 使用内部自动校准例程,以便 PLL 可选择必要设置,并锁定大约 100 μs。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/admv4530.html

故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关 ADG5401F

ADG5401F 主通道开关是 SPST,低导通电阻开关,在源引脚(S 和 SFB)上具有过压保护,掉电保护和过哎呀检测功能。ADG5401F 还具有受保护的次级反馈通道,可用于数模转换器 (DAC) 或放大器输出。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/adg5401f.html#product-overview

具有16µA静态电流的双通道8.5A、18V同步降压型Silent Switcher稳压器 LT8652S

LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。LT8652S采用第二代Silent Switcher技术,包括集成旁路电容器,可实现具有出色EMI性能的高频率、高效率、小型解决方案。LT8652S非常适合噪声敏感型应用,例如PLL以及高带宽数据和通信系统。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/lt8652s.html

适用于 VSM 应用的精度为 ±0.1°C 的 16 位数字 I2C 温度传感器 ADT7422

ADT7422 是一款高精度数字 I2C 温度传感器,在焊接到最终印刷电路板 (PCB) 上后,符合 ASTM E1112 标准的临床温度测定规范。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/adt7422.html#product-overview

具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的多模式 Ka 频段上变频器 ADMV4530

ADMV4530 是一款高度集成的上变频器,具有非常适合下一代 Ka 频段卫星通信的同相/正交 (I/Q) 混频器。

集成的低相位噪声、小数 N 分频锁相环 (PLL),带有压控振荡器 (VCO) 和内部 2× 乘法器,可为 I/Q 混频器产生必要的片内本地振荡器 (LO) 信号,无需外部频率合成。VCO 使用内部自动校准例程,以便 PLL 可选择必要设置,并锁定大约 100 μs。

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/admv4530.html#product-overview

精密微型 MEMS IMU ADIS16500

ADIS16500 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU)。它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16500 中的每个惯性传感器均结合了可优化动态性能的信号调节功能。工厂校准可表现每个传感器的灵敏度、偏置、对准、线性加速(陀螺仪偏置)和冲击点(加速度计位置)。因此,每个传感器都有动态补偿公式,用于在各种条件下提供准确的传感器测量。 

如果你想了解更多关于该器件的信息请点击:https://www.analog.com/cn/products/adis16500.html#product-overview

Edit Notes

图片
[edited by: ternence at 4:16 AM (GMT -4) on 28 Sep 2020]

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.