课后回顾丨再忙也要瞅一眼的课程,ADI电源大咖培训课进阶篇精华看点一览!

斑竹知道大家都挺忙,没有好内容怎么敢发帖打扰大家呢?

ADI电源大咖培训课进阶篇已经结束一段时间了,斑竹特地为大家准备了此课程的精华要点~(往下拉)

供看过的筒子巩固学习,供没看过的筒子参考一下,是不是需要挤点时间学习呢?

扫码即可观看ADI电源大咖培训课进阶篇直播回顾哦~(还有课件提供下载)



二维码
[edited by: ternence at 10:38 AM (GMT 0) on 19 May 2020]
    •  Analog Employees 
    on May 19, 2020 10:40 AM

    第一讲 电荷泵电路原理及使用注意事项

    在DC/DC变换电路中,我们可以采用LDO、开关变换器、电荷泵等方案,其中电荷泵具有比LDO效率高、比开关变换器简单、比开关变换器小等优点,因此它也成为了许多DC/DC变换电路的优选。

    那么电荷泵对应的典型电路怎样设计?

    如何对电荷泵电路进行优化稳压?

    电荷泵的常见应用有哪些?

    •  Analog Employees 
    on May 19, 2020 10:41 AM

    第二讲 LED特性及驱动电路

    灯牌、灯带、各类指示灯.……LED在我们的生活中极为常见,五光十色的LED为城市的夜染上了不少缤纷色彩。

    那么LED是通过怎样的电路驱动亮起来的呢?

    不同颜色的LED又是如何变换的?

    想要了解这些,首先得搞清楚LED的工作特性,然后才能量身定制出最适合的驱动电路,并找到最适合当前LED的驱动芯片。

    •  Analog Employees 
    on May 19, 2020 10:42 AM

    第三讲 浪涌特性及保护电路 Surge Stop

    电源工程师们都希望电路没有损耗、没有过冲、输入稳定……可惜这样的电路系统只存在于理想中和纸面上,实际电路中总会有不同的问题困扰着电源工程师,解决优化这些问题也是首要任务。

    面对电路的浪涌特性,在过去有机械保险丝、电子保险丝、TVS二极管等解决方案,而现在,们可以采用MOS管来进行电路防护,具体怎么做?课程看起来~

    •  Analog Employees 
    on May 19, 2020 10:43 AM

    第四讲 系统级低功耗、超低待机功耗设计

    在手机及其他电子产品中,待机时间是一项很重要的参数。在开启飞行模式下,有些手机甚至能待机超过一个月!想要达到这种效果,超低级的系统功耗必不可少,那么如何设计相关的电路就极为重要

    本节课程将实际电池为例,分析其常见的工作状态和电流,带您学习如何通过系统优化降低待机功耗。

    •  Analog Employees 
    on May 19, 2020 10:43 AM

    第五讲 板级小功率隔离电源设计

    在电源变换中,我们可以简略的将其分类为隔离电源和非隔离电源。两者各有优缺点。其中隔离电源抗干扰能力强,容易实现升降压转换,容易实现多路输出,安全性较高,收到了很多工程师的青睐。

    那么如何设计一个板级小功率隔离电源呢?

    本节课将从隔离电源的种类讲起,一步步带你学习典型拓扑结构,不同设计方案之间的复杂度、性能对比,以及如何解决隔离电源中常见的漏感尖峰问题。