近几年来,虚拟现实技术、人工智能技术拍摄、三维建模等情景慢慢落地式。3D技术已慢慢运用于以智能机、汽车电子产品、安全防范、工业生产控制系统等行业为代表的消費电子城。前段时日ADI宣布与Jungo合作,旨在开发基于飞行时间(ToF)和2D红外(IR)技术的摄像头解决方案,以实现车内驾驶员及座舱监测。
此次合作中,ADI的ToF技术和Jungo的CoDriver软件相结合,有望通过观察头部、身体位置以及眼睛注视情况,监测车内人员的睡意和注意力分散程度。该解决方案还有望实现基于面部、身体和手势的智能交互,提供各个车内人员的人脸识别功能,从而实现个性化信息娱乐及服务以及拼车支付等功能。
"原始设备制造商(OEM)使用Jungo的CoDriver监测算法保证驾驶员和乘客的安全,并开发监测车内乘客状态的创新用例。我们很高兴与ADI合作,通过我们的算法和ADI领先的ToF技术,使车辆更智能,帮助OEM满足法规要求,以及在下一代车辆中实现创新。"Jungo Ltd.首席执行官Ophir Herbst表示。
其实早在2019年之前,ADI就用已有的量产芯片在各个范畴搭建了一些成功落地的案例,而对于ADI来讲,在ToF范畴的开拓从未止步。ADI 能够提供业界领先的产品和解决方案来直接增强 3D ToF 系统的功能,包括处理、激光驱动器和电源管理功能,并提供开发板和软件/固件来帮助快速实施 3D ToF 解决方案。此外,ADI 还提供来自我们设计服务合作伙伴的模块。今天斑竹就为大家介绍一下ADI ToF的优势与价值~
ADI 的 3D ToF 解决方案的优势
嵌入式处理器
ADI 的 ToF 系统是一个独立的深度检测系统,可输出每像素深度数据。与其他系统不同的是,该系统无需后端应用处理器处理来自 ToF 传感器的输出数据。此解决方案可减轻应用负载的负担,使处理器能够处理更多处理器密集型应用。
多系统运行
ADI 专有的干扰消除算法允许客户在同一环境中使用多个 ToF 系统,而不会相互干扰。不同的 ToF 系统不需要彼此连接,因此可实现无干扰运行。
高分辨率物体检测
ADI ToF 系统采用 640x480 像素传感器,其分辨率比市面上许多 ToF 传感器高 4 倍。因此,用户可以检测到其他 ToF 传感器不可见的更小、更薄的物体。

户外运行
ADI ToF 系统可在周围日照强烈的环境中运行。因此,该系统能够用于各种应用,例如无人机或需要在户外运行的汽车应用。

在关键应用领域发挥价值

汽车
通过 3D ToF 技术实现的手势控制系统被称为汽车的下一代用户界面,允许驾驶员接听来电,更改音频输入源,甚至可通过手或手指的简单手势调整空调系统。

安防与监控
ADI 的高分辨率 VGA 景深测量技术与传统的 2D 图像检测技术相比具有明显的优势。
高分辨率深度确保其可以更加轻松地对人和物体进行分类,并具有更高的置信度。从商业/零售出入口(用于安防与监控)到检测人员跌倒或伤害自己(用于医疗应用),此技术可用于多种应用场合。

工业 4.0
智能传感器(尤其是深度传感器)在制造以及运输和物流中的应用变得越来越广泛。
从用于质量检测的工业机器视觉,到用于资产管理的体积检测,再到用于自主制造的导航,制造业正在采用这些传感技术,不断朝着专为恶劣工业环境设计的最高分辨率系统发展。
ADI 3D ToF 的产品

具有可编程时序和 V 驱动器的 CCD TOF 信号处理器
主要应用:3D ToF 处理器
产品链接:https://www.analog.com/cn/products/ADDI9036.html?icid=ToF-addi9036-research

高速双通道 4A MOSFET 驱动器,同相 A/B 输入引脚,9.5V < Vin < 18V
主要应用:激光二极管驱动器
产品链接:https://www.analog.com/cn/products/adp3634.html?icid=ToF-adp3634-research

具有独立正输出和负输出的 2A/1.2A 直流/直流开关稳压器。
主要应用:CCD 电源和光学模块
产品链接:https://www.analog.com/cn/products/adp5071.html?icid=ToF-adp5071-research