课后回顾丨ADI电源大咖培训课精华集锦你可千万不能错过!

距离ADI电源大咖培训课初级篇结束已经有一段时间了,各位筒子学习进步如何?《ADI电源大咖培训课》是否得到了大家的喜爱呢?咱们先来看看ADI智友们怎么评价的~

要想学习成绩好,课后回顾少不了!

各位筒子们,学习之后要记得温故知新哈~

今天斑竹就带领大家回顾ADI电源大咖培训课初级篇课程中的精华内容:

没有课件&没看过课程的筒子记得扫描下方二维码获取资料哈~

电源系统构成及基础原理、概念

在百科词条里,电源是将其它形式的能转换成电能的装置。但是实际的电源系统可不仅仅是这个定义这么简单,电源效率、静态电流、纹波电流……这些定义您都搞清楚了吗?ADI专家为你重新定义电源基础,电源系统理解从未如此清晰!

基础元器件原理特性在电源电路中的选择(上)

一个完整的电源系统,必定是由不同的电源元器件组合而成。电阻、电容这两种再简单不过的元器件,在实际电路中和纸上的理想电路可大不相同。想要更好的理解这两种原件的特性,从基础处搞定电路设计,那么这堂课你不容错过!

基础元器件原理特性及在电源电路中的选择(下)

MOS管、二极管是模拟电路中不可或缺的元器件,因此了解它们的特性是一定要搞清楚的!同样的,ADI专家将为你详细讲解这两个元器件,确保搞清楚电源设计的每一件事。

线性稳压器LDO选择与使用技巧

电源转换技术让我们能够获取想要的电源输出,其中线性稳压器是常见的转换技术之一,你了解LDO吗?在不同的电路中该如何选用适合的LDO?快来和Lorry同行,一探LDO的究竟,从它的发展历史开始,逐步揭晓LDO内部构造、效率问题以及经典电路。

开关电源拓扑结构

一个完整的电源系统,必定是由不同的电源元器件组合而成。电阻、电容这两种再简单不过的元器件,在实际电路中和纸上的理想电路可大不相同。想要更好的理解这两种原件的特性,从基础处搞定电路设计,那么这堂课你不容错过!

锂离子电池特性及充电电路设计

锂离子电池恐怕是目前运用的最多的电池技术了,小至现在你手头的手机平板,大到路上行驶的电动汽车,2019年诺贝尔化学奖也与锂离子电池有关。那么这种电池性质如何,到底有什么优势,背后的工作电路又是如何设计的呢?关于锂电池,这些谣言你能分清楚吗?想要了解这些,就不容错过本堂《锂离子电池特性及充电电路设计》课。

USB供电、充电、电源路径管理

USB充电从1996年发展至今,我们的手机、平板、智能手表以及大多数电子设备都离不开它。由此可见USB供电的必要性和普遍性,因此需要更稳定、高效的拓扑设计。那么面对不同的需求,如何设计出一个USB充电系统,使之能够满足高效、安全的要求呢,快和Frank老师一起走进电源大咖培训课初级第七讲。

电源规划工具PowerCAD的使用

俗话说“工欲善其事,必先利其器”,而一个电源规划工具不仅要“好用”,而且要“用好”。接下来为你介绍的LTpowerCAD将一改之前电源“paper”设计的繁琐,让您的设计变得简单起来,五步走就能轻松完成。这款2001年起就推出的软件已经几经迭代,收到了许多工程师的好评,点击阅读原文,提前获取软件免费下载链接

快速充电的移动充电宝电路设计

经历了前8堂课的学习和磨练,您是否渴望来一堂实战课?我们选择了生活中极为常见的移动充电宝的电路设计作为实战项目。Lorry老师将带着大家回顾前几期的知识,并提出移动充电宝电路设计的思路。和之前不同的是,这个电路设计将由您自己完成!

这样精彩的内容就不要错过了!这里提到的只是一小部分,还有更多的在ADI智库中等待大家解锁哦~

最后:

然而总有一些朋友因为各方面的原因无法第一时间观看大咖课。没关系!ADI智库的这些贴心小功能早为您准备好:

  • 《ADI电源大咖培训课》中的所有课程都自带视频回放确保您不会错过知识的一分一毫;

  • 点击收藏至个人中心随时观看,再也不怕找不到曾经看过的内容!

  • 还有每节课的课件供您下载,点击课件右侧的“小眼睛”,即可在线预览,边上课边看课件,效率更高哦!

ps.下载课件,建议使用公司邮箱和非网易邮箱哦~