荣耀揭秘丨你知道2019年ADI明星产品都有谁吗?

ADI一直以专注于高性能模拟技术、致力于解决最艰巨的工程设计挑战而著称于半导体界,公司成立53年以来,在全世界拥有超过125,000家客户, 45家研发中心分布全球,拥有4700余项全球专利。ADI的创新愿景是“超越一切可能”,承诺实现“从传感器到云端”中每个环节的技术创新,在工业、通信、医疗、汽车和消费等领域为客户提供突破性与更完整的系统解决方案。

在2019年,ADI的一系列产品更是获得了诸多殊荣,今天,斑竹就给大家盘点下这些业界的“宠儿”吧~

2019年度中国IoT技术创新奖——ADI超低电压、升压型转换器和能量采集管理器LTC3108

LTC3108 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,非常适合于收集和管理来自诸如 TEG (热电发生器)、热电堆和小型太阳能电池等极低输入电压电源的剩余能量。该器件所采用的升压型拓扑结构可在输入电压低至 20mV 的情况下正常运作。

传统的DC/DC需要一定的启动电压,通常不会低于700mV, 但是,空间能量场的能量等级通常很低,不仅仅是电流微弱,通常电压等级也不高,单体电压最高的太阳能电池,每个单元的阳光直射电压也不超过600mV,因此,传统的DC/DC电路,无法直接从普通的换能器微弱能量获取必要的工作条件。

ADI的技术专家们致力于探索和突破极限,推出了只需要20mV即可启动工作的电压转换器,可以配合TEG热电换能器,单体太阳能单元等,实现IOT设备的能量获取及电压稳定功能。

如图所示,空间能量场非常微弱

LTC3108开创性地在电压吸收端引入了超低电压自谐振回路,配合1:50左右的微型变压器,能够降输入端微弱的不小于20mV的能量源,放大到1V以上,从而推动一个微功耗DC/DC电压变换器共组,稳定输出电压在常见的3.3V,同时提供了2.2V LDO系统维持电压,以及5V左右的储能管理工作。

借由ADI电源团队开创性的思路和工作成功,使IOT节点在有10°C-20°C温差的环境下的检测与传感网络的免维护运行,提供了创新的解决方案:

  • 3cm*3cm的TEG换能器

  • 10°C温差时,能够产生198uW 的3.3V@60uA能量

  • 30°C温差时,能够产生1.32mW 的3.3V@400uA能量

除了TEG, LTC3108也适用于其它超过20mV 的微弱能量源。从而提供一个稳定的微功耗电压给IOT传感器节点实现免维护供电。

全球电子成就奖——年度传感器 ADcmXL3021

ADcmXL3021模块是基于ADI屡获殊荣的MEMS传感器技术的完整检测系统,其通过监控机械疲劳和故障的早期指标来提高生产效率并减少设备维修,适用于各种工业设备和运输车辆。这种三轴振动传感模块将MEMS传感器与多种信号处理功能结合在一个紧凑的外形中,可简化开发过程节省CbM系统中智能传感器节点的大量物料成本

ADcmXL3021采用23.7 mm × 27.0 mm × 12.4 mm铝制封装,配有四个安装法兰,可使用标准机器螺丝进行安装。此封装在宽频率范围内可实现与内核传感器的一致机械耦合。电气接口通过36 mm灵活电缆上的14引脚连接器连接,支持各种用于系统对接连接器的位置和方向选项。

全球电子成就奖——年度放大器/数据转换器 AD7616

AD7616数据采集系统(DAS),用于增强智能电网设备监控功能,保护这些设备免受有害系统故障的损坏并改善居民及商用的电力输送。AD7616 DAS通过集成16个通道的双路同步采样,可在有更多通道数采样的应用中减少对多个部件的需求,从而简化了设计并降低了系统成本。

AD7616采用单5 V电源供电,可以接收±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时能对每对通道以高达1 MSPS的吞吐速率进行采样。此外,该器件的输入结构使得它无需更多的外部保护电路或外部信号调理,从而避免增加成本。片内滤波器和高输入阻抗(1MΩ),可省去外部驱动运算放大器及额外的双极性电源。高精度片内ADC提供90 dB的SNR,从而达到0.2级测量精度,并生成更加精确、可靠、延时一致的数据。利用片内过采样模式可实现92 dB的更高SNR性能。AD7616 DAS适合一系列配电应用,例如低压继电保护和配电馈线终端。该器件也是多相电机控制和工业仪器仪表应用的理想之选。

全球电子成就奖——年度电源管理/电压转换器 LTM4700

LTM4700是一款双路 50A 或单路 100A 降压型 μModule DC/DC稳压器。通过采用创新的散热封装技术,ADI公司将LTM4700 的工作温度控制在仅 73°C左右,其它竞争产品的模块化解决方案运行温度则通常为 90°C。即使在高达 70°C 的环境温度中,只要辅以 200 LFM 气流散热,LTM4700 即可在 12VIN至 0.8VOUT 的转换中提供 100A 的满载电流,而且转换操作时的峰值转换效率高达 90%。

LTM4700的出现改写了过去低电压大电流系统的设计难度。同时,针对更大电流的应用,LTM4700还支持多片级联,提供高达400A-800A的负载电流,以满足数据中心处理器的FPGA、ASIC、GPU 和微控制器高功率需求。

2019年度汽车电子创新产品奖——ADI第四代锂电池主监控IC产品LTC6811

LTC6811是一款多节电池的电池组监视器,能够对12个通道的电压和温度进行监测(未来产品提供更灵活的通道数),极限精度优于1.2mV;可采用菊花链连接;提供业界最快的转换速度和最佳数据保护;可在290μs内检测12个通道的数据;并提供被动式电池单元平衡控制功能。菊花链通讯采用独创的isoSPI隔离通讯,速度最高可达到1Mbps,并且能够可靠的工作在复杂的电磁干扰环境中。为了提高电池的一致性,LTC6811支持所有通道的电池均衡。丰富的芯片内部的检测功能,可以提升整个BMS系统的安全性。

基于LTC6811产品ADI最新一代锂电池BMS解决方案,具备高精度监控功能,在苛刻的环境下能够保持良好的性能,提供可靠、安全的电量管理,并能有效降低系统的整体成本。

EDI CON 创新奖——SDR集成式收发器ADRV9009

ADRV9009超宽带宽RF收发器是ADI公司RadioVerse技术和设计生态系统的最新成员,该收发器为设计人员提供单一无线电平台来加速5G部署,支持2G/3G/4G覆盖范围,并简化相控阵雷达设计。ADRV9009 RF收发器提供两倍于前代器件的带宽(200 MHz),可取代多达20个器件,功耗降低一半,封装尺寸减小60%。凭借行业领先的性能以及更小的尺寸、重量与功耗,ADRV9009收发器能够满足新兴5G无线基础设施设备以及航空航天系统严苛的天线密度和扩展网络容量要求。 

ADRV9009是业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器。该器件可在75 MHz至6 GHz的范围内调谐,支持2G/3G/4G/5G服务,因此蜂窝设备制造商可以采用单一紧凑型无线电设计来满足所有频段和功率要求。产品设计时间最多可缩短一半,多频段、多标准通信设备的部署和维护也得以简化。ADRV9009的宽带宽、低功耗和小尺寸特性,使得设计人员能够满足5G大规模MIMO设备不断增加的无线电信道数量需求。该新型RF收发器是一款单芯片TDD解决方案,也可用于设计蜂窝和物联网网络现场测试所需的便携式实验室级5G测试测量设备。