《模拟对话》第52卷合集上线,速来领走~

不负各位筒子们的苦苦等待,《模拟对话》第52卷合集正式提供下载啦~

话不多说,下载传送门在此:

《模拟对话》第52卷第一期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-52/number-1/volume52-number1_cn.pdf

《模拟对话》第52卷第二期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-52/number-2/volume52-number2_cn.pdf

《模拟对话》第52卷第三期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-52/number-3/volume52-number3_cn.pdf

《模拟对话》第52卷第四期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-52/number-4/volume52-number4_cn.pdf

《模拟对话》 是一份ADI出版的免费科技杂志。自公司创立后的第二年即1967年以来,每月发行一期。《模拟对话》起到论坛的作用给大家提供了一个交流的平台。人们在此交流有关现实世界中信号处理系统设计的电路、系统以及软件各方面的创意、解决问题的答案以及远见卓识。

《模拟对话》第52卷第一期

本期内容摘要:

防止开关转换器输出浪涌引发的启动问题

在要求降低输出噪声的应用中,开关转换器可能会遇到启动延迟,或者由于输出 浪涌过大根本无法启动的现象。本文就软启动、正常工作和开关转换器峰值期间 的电感与电容的电流和电压提出相关见解。 

基于MUSIC的算法利用腕上光电容积脉搏波(PPG)信号提供按需心率估算

多信号分类(MUSIC)算法是一种基于子空间的方法,使用谐波信号模型,能够高精 度地估算频率。当您需要测量频率时(例如,在监测病人时估算心率),这些见解 可能会您有所帮助。 14

低EMI/EMC辐射开关转换器简化ADAS设计

当需要低EMI/EMC辐射以确保系统符合各种抗噪声标准时,Silent Switcher®技术至关 重要。它可用于许多应用,尤其是ADAS应用。

非常见问题解答——第149期:利用中间电压提高电源转换效率

在本RAQ中,您将了解到对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不 同的解决方案。一个例子是从48 V转换降低至3.3 V,以满足提高功效要求。

如何用加速度计提高倾角测量精度

汽车领域现场应用工程师Allen Fan将讨论消除车辆中电动驻车制动系统,改用电 子稳定控制系统。该技术将加速度计和陀螺仪集成于一个封装中,可同时满足两 种应用需求。

解决模拟输入IEC系统保护问题

具有VLSI产品布局工程师和设计师背景的David Forde向大家介绍他对IEC系统精密模 拟输入和输出保护的见解。尽管现代集成电路(IC)的模拟输入和输出引脚通常采用 高压静电放电(ESD)瞬变保护措施,本文的观点仍很重要。

72 V混合式DC-DC转换器使中间总线转换器的尺寸减小达50%

我们Power by LinearTm团队的产品工程师Bruce Haug向大家介绍一种将开关电容转换 器与同步降压转换器相结合的新型中间总线控制器设计方法。这种技术先将输入 电压减小一半,然后降至目标输出电压,支持非常高的开关频率,因而能提高效 率或大幅减小解决方案的尺寸。

非常见问题解答——第150期:灵活使用放大器的禁用引脚

在RAQ中,Thomas Tzscheetzsch讨论了放大器禁用引脚的使用。这可以显著降低电池 供电IoT系统的功耗需求。但问题依然存在——这是否会影响设计性能?

FPGA的电源管理

本文将介绍FPGA——对ADI公司来说有点不合常规。不,我们不是新供应商,而我 们的FPGA电源管理可能对大家的设计来说是一个很好的解决方案。为FPGA应用设 计一个良好的电源管理解决方案并不是轻而易举的工作。关于这个话题的技术讨 论已有很多。在本文中,我们提供了一些新见解。

一种面向极端高温环境的高可靠精密数据采集与控制平台

Maithil Pachchigar和Jeff Watson在本文中探讨一种完整的解决方案。他们将介绍一个 完整的参考平台,用于实现额定温度可达200°C的精密多通道传感器数据采集和控 制系统,包括表征硬件、固件和软件特性。 

车辆跟踪系统:任何时间、任何地点、任何方式

Steve Knoth的文章将阐述采用集成度更高的电源管理解决方案的必要性——可缩小尺寸、为备用电池安全充电并保护IC免受电压瞬变的影响。Steve还将讨论系统 备份需求以防电压瞬变。

非常见问题解答——第151期:高端电流检测

如果问任何一位有经验的电气工程师,在MOSFET栅极前应放置何种器件,您可能会 听到“一个大约100 Ω的电阻”。在本RAQ中,Aaron指出答案可能并非这么简单。 即使正确,也可能存在一些其他考虑因素。

《模拟对话》第52卷第二期

本期内容摘要:

多通道数据采集(DAQ)系统的性能优化:鲜为人知的输入建立时间案例

了解多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起) 导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。一个 鲜为人知的输入建立时间案例。 

ADI公司测量工程“更上一层楼”的挑战

您可曾想过,测试台测量工程师在测量芯片精度时面临什么困难?当我还是一名 学生时,恪守的原则是,测量系统的精度至少需要比设备本身高出10倍——这在 如今仍是一个挑战。 

校准器:200 mA精密基准电压源的能力

许多情况下,基准电压源有着一大劣势:您无法(或者说很难)从基准电压源获取电 流。如果您需要精密电压,但只需少量电流,则需要一个带有外部元件的外部LDO 以及PCB空间。Refulator提供了一种解决方案。 

非常见问题解答——第152期:问题解决者:乘法数模转换器

您也许知道,某些DAC包含可在输出端生成基准电压的R2R网络。这些电阻都是 精密电阻。它们通常用来根据发送到DAC的数字值切换电流,从而在输出放大器 端产生一个电压。采用乘法DAC时,并未集成输出放大器。这就有可能实现某些 非常规应用,并将R2R网络用作一个电阻。 

对太阳能和储能设施进行基本监测的iCoupler隔离式通信解决方案

即使是私人太阳能装置,与不同系统元件中的DC-DC转换器、家用电池或备用电 源的通信对于优化的系统也至关重要。本文探讨如何将iCoupler®技术用于IGBT的隔 离栅极驱动器中,同时将其用于隔离RS-485通信芯片中以提高安全性和保密性。 

带有双通道RMS检测器的集成双向桥,以实现回波损耗和VSWR测量

Eberhard Brunner和Eamon Nash的文章则关注RF市场并引入一种新的芯片概念。ADL5920 是一款带有双通道RMS检测器的集成双向桥。其尺寸小巧,可在许多应用中直接使 用。 

单通道2 MHz降压-升压型控制器使整个LED大灯灯组满足CISPR 25 5 类EMI要求

我们的下一篇文章同样解决了一个新的IC难题。很多年前我拥有一辆大众甲壳虫, 那时的车灯仅有前照灯、刹车灯和闪光信号灯。所有车灯均为传统的钨丝灯。如 今,LED完全取而代之。远光灯、近光灯、日行灯、示廓灯、各种信号灯以及奇特 的闪光灯都采用LED。可曾想过采用什么设备为所有这些LED灯组供电? 

非常见问题解答——第153期:高速ADC电源域

在RAQ中,Thomas Tzscheetzsch讨论了放大器禁用引脚的使用。这可以显著降低电池 供电IoT系统的功耗需求。但问题依然存在——这是否会影响设计性能? 

高速放大器测试需要足够多的数学知识来正确使用巴伦!

本文探讨高速放大器测试。它当然会涉及数学知识,但为什么巴伦会“自转” 呢?Rob Reeder的文章增加了一点幽默感,在标题中通过巴伦玩起了文字游戏。 

隔离式栅极驱动器揭秘

大家知道IGBT/MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路和其他系统的电 机驱动器中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端 是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极和发射极。那么现在该如何驱动 MOSFET/IGBT呢?本文将对此进行阐释。 

用于高功率机器视觉闪光灯的LED驱动器

当高速摄像头检测系统中需要非常快的闪光灯时,大家都知道在长时间段内生成 极短瞬间(µsec)的极高电流是多么困难。在长时间段(100ms至1s)内生成短瞬间的 LED闪光灯方波并不容易。 

非常见问题解答——第154期:用于快速测试电路信号响应的袖珍型白噪声发生器

是否需要同一时间存在所有频率的信号?需要一个没有任何频率缺失的频谱? 是?为什么不用带运算放大器的白噪声发生器来完成这项工作呢?白噪声发生器 能同时生成所有频率。 

《模拟对话》第52卷第三期

本期内容摘要:

汽车雷达传感器和拥挤不堪的无线电频谱:城市电子战场?

许多汽车ADAS系统都基于雷达。RF频谱现已广泛分布并大量占用。多个雷达应用 同时使用是否会有损彼此性能?雷达系统是否会被蓄意造成拥堵? 

在汽车启停系统中为信息娱乐设备供电

几乎每辆现代汽车都使用了启停系统。其目的是为了在汽车不移动时节省燃料。 电机会自动关闭,并在汽车开始移动时再次启动。当温度为–20°C (–4°F)时,电池 电源在电机持续上电期间爬升到~3 V,而您还想继续在汽车中听音乐,这对电池 意味着什么? 

锁相环(PLL)基本原理

锁相环(PLL)电路存在于各种高频应用中,从简单的时钟净化电路到用于高性能无线 电通信链路的本振(LO),以及矢量网络分析仪中的超快开关频率合成器。本文章参 考上述各种应用介绍了PLL电路的一些构建模块。 

非常见问题解答——第155期:直击增益范围:利用仪表放大器获得多个增益范围

众所周知,在许多情况下,仪表放大器的增益可以通过一个电阻设置。这样可以将 增益设为100或1000。那么,能否使用多路复用器来改变增益电阻,从而为仪表放 大器提供不同的可编程增益选项呢? 

接收器技术领域近期的一些发展:接收器百年创新史选编

从无线电技术的起源,到超外差接收器,再到现在的软件定义无线电(SDR),本文 展示了整个发展过程。 

200 mA精密基准电压源的众多用途

Refulator是一款在同一封装中集成两个线性稳压器的高精度基准电压源。面向其独 特功能的应用包括精密电压源和精密电流源、多谐振荡器、小型扬声器驱动器、 应变计、和许多其他器件。 

60 V和100 V、低IQ升压/SEPIC/反相转换器,适用于紧凑、高效率、低EMI 电源

如果您在汽车或工业领域工作,那么一定了解,我们是多么需要一些适用于狭小空 间并符合低EMI标准的冷态运行电源。LTC836x是可提供60 V/2 A,60 V/4 A和100 V/2 A 的开关稳压器系列。该系列可接受的输入电压低至2.8 VIN(最大值60 VIN)。 

非常见问题解答——第156期:优化电源测量设置

大家都知道双绞线电缆的重要性,有时必须采用该电缆来最大限度地减小导线寄 生电感。您是否曾考虑过:如果在实验室中为评估板或PCB供电时采用电源电缆, 会发生什么情况? 

SPI接口简介

串行外设接口(SPI)是微控制器和外围IC(如传感器、ADC、DAC、移位寄存器和 SRAM)之间使用最广泛的接口之一。Piyu Dhaker提供了对SPI接口的说明,然后介 绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板 设计中的数字GPIO数量。 

高精度ADC的抗混叠滤波考虑因素

几种ADC架构的竞争点主要集中在精度、逐次逼近与Σ-Δ性能,以及在每秒数百个 kSPS时达到高达32位分辨率方面。这些转换器提供的有效动态范围很容易超过100 dBFS(满量程)这个神奇的屏障。本文提供了一种很好的方法,将模拟滤波器和数字 滤波器相结合,以更好地平衡性能和复杂度。 

汽车USB Type-C电源解决方案:1平方英寸的45 W、2 MHz降压-升压 控制器

USB Type-C相对较新。它是一种高功率USB外设标准,用于计算机和便携式电子设 备。与众所周知具有500 mA电流的5 V USB标准相比,USB Type-C可以提供高达100 W的功率。当电流上升到5 A时,电压增加到20 V。连接的USB Type-C设备可以相互 通信并协商独特的总线电压——从默认5 V USB输出到几个更高的预设电压等级。 

非常见问题解答——第157期:为基于RTD的测量系统提供过压保护

基于RTD的测量系统的过压保护是本月RAQ的主题,对于RTD模块,过压保护能力是 一项关键指标。本文为具有过压保护功能的多线缆RTD模块提供了一种全面解决方 案。该解决方案以AD7124、过压保护、检测多路复用器和通道保护装置为基础。 

《模拟对话》第52卷第四期

本期内容摘要:

使用微型模块SIP中的集成无源器件

当独立的分立无源器件或集成无源网络作为芯片组的一部分用于设计中时,仍需 认真考虑走线寄生效应、器件兼容性和电路板组装等因素,实现设计管理。虽然 集成无源器件继续在业界占据重要地位,但只有当它们集成到系统级封装(SIP)应 用中时才能实现其最重要的价值,而且这样做有许多优势。

高精度、快速建立的大电流源

电压控制型电流源(VCCS)广泛用于众多领域。VCCS的直流精度、交流性能和驱动 能力在这些应用中至关重要。本文分析了增强型Howland电流源(EHCS)电路的局限 性,并阐述了如何利用复合放大器拓扑进行改进,以实现高精度、快速建立的 ±500 mA电流源。 

带有次级LC滤波器的电流模式降压转换器的建模与控制

利用ADC、PLL和RF收发器的现代信号处理系统设计通常需要更低的功耗和更高的 系统性能。为这些噪声敏感器件选择合适的电源是系统设计人员共同的难题。传 统上,LDO稳压器通常被用于为那些噪声敏感的设备供电。开关稳压器比LDO稳压 器更高效,但它们的噪音太大,无法直接为ADC或PLL供电。 

非常见问题解答—第158期:用双极性方法驱动单极性栅极驱动器

目前大多数可用的隔离式栅极驱动器都只接受在输出侧使用单电源。为了获得更好 的性能,越来越多的电力设备都需要在栅极上产生负栅极驱动电压。这篇RAQ文章 详细介绍了在双极方法中使用单电源栅极驱动器的一些不错的方法。 

嵌入式微控制器应用中的无线(OTA)更新:设计权衡与经验教训

虽然很多人已知晓移动设备上的无线更新,但他们可能不熟悉嵌入式系统的OTA 更新设计和实施。本文将讨论针对OTA更新的若干不同软件设计以及各种设计决 策带来的优缺点。 

数据采集系统的功能安全

近年来,人们对系统功能安全的要求显著增长。从核电站到医疗设备,无故障系 统已成为部分应用的理想选择,也是其他应用的必备条件。ADI试图通过AD7768的 IC级安全设计来为我们的客户解决这个问题。 

FPGA电源的“护理和喂养”:成功的道与因

现代FPGA是有史以来最复杂的集成电路之一。这也意味着,FPGA每次更新换 代,FPGA电源都要提高精度、灵活性、可控性、效率和故障感知能力,同时还要 减小体积。本文将专门讨论针对Altera Arria 10 FPGA的部分约束性规格以及这些规 格对电源设计挑战的影响。 

非常见问题解答—第159期:如果接地层分开

如何使用带有模拟接地层(AGND)和电源接地层(PGND)的开关稳压器?一些开发人 员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到电源接地层时,他们的 经验往往会失效。设计人员通常会复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考 这个问题。 

可编程增益仪表放大器:找到最适合您的放大器

数据采集系统在许多行业应用广泛,例如研究、分析、设计验证、制造和测试 等。这些系统与各种传感器接口,从而带来了前端设计挑战。我们将讨论各种 集成PGIA及其使用优势,如最佳CMRR、低失调以及出色的增益和漂移性能。 

使用高精度仪表放大器进行远程检测

仪表放大器是检测应用的重要器件。本文探讨了利用放大器的平衡特性和出色的 直流/低频共模抑制(CMR)性能的一些方法。当传感器与放大器物理分离时,这些放 大器可与电阻式传感器(如应变片)一起使用。 

克服限制因素:基于简单的降压控制器设计精密双极性电源

工业、汽车和网络公司会使用各种DC/DC转换器拓扑结构,采用不同类型的降压、 升压和SEPIC结构。显然,为了降低开发成本,应采用已经过批准和验证并适合多 种拓扑结构的控制器。本文介绍如何使用这款降压控制器生成负电压和正输出, 并且不受输入电压压降和尖峰的影响。 

非常见问题解答—第160期:简单电路测量两个光源的相对强度

您可以用仪表放大器测量差分信号吗?这是本月的RAQ问题。在许多照明应用中, 测量两个光源的相对强度比测量任一强度更重要。