理解世界,从使用MeasureWare开始

可能已经有不少细心的筒子们已经发现在咱们ADI的官网上出现了新的页面——ADI MeasureWare。今天斑竹就带大家了解下什么是 MeasureWare~

MeasureWare是ADI推出的一套即插即用的硬件测量套件和软件工具,可帮助满足多个行业不断增长的精确测量需求,其中包括精密农业、设备健康监测、电化学和其他需要精确测量的领域。用户需要实时的数据洞察能力,但可能缺乏时间或相关的专业知识,无法吃透相应的数据手册或进行复杂的固件开发,MeasureWare的推出为这些用户带来了ADI的电子工程经验,即使您并非硬件或固件专家也可使用。

ADI MeasureWare传送门:https://www.analog.com/cn/measureware/our-solutions/software.html

ADI MeasureWare解决方案可将设备与周围的世界相连,让用户能更有效地测量各自项目所必需的数据集,例如温度、重量、湿度、pH值、压力等。MeasureWare还为用户提供了灵活性,让他们可以随着项目发展调整和改变测量参数。这些解决方案目前运用于蜜蜂健康监测、工业监测、饮料生产和药物冷链等各种应用。

简单易用的MeasureWare Software Studio包括:

MeasureWare Designer: 根据客户具体的应用需求向他们提供硬件方面的建议。

MeasureWare Lab: 收到硬件后,客户可以用测量单元快速传递和查看监测结果。

MeasureWare Developer: 适用于更高级的用户;主机微控制器的支持偏好和用于应用编码的集成开发环境。最初提供一个ARM®MbedTm示例项目和API,但将来会支持其他IDE。

 

MeasureWare 实用在哪?

MeasureWare 可帮助您通过几个简单的步骤,获得测量解决方案。我们的测量套件和直观软件工具可以在几分钟内帮助您设置并启用为您的特定需求而设计的解决方案。我们运用专业知识,因此您不必花费时间配置硬件或编写固件。

  1. 选择您的硬件

MeasureWare Designer可帮助您选择和订购适合您应用需求的合适的硬件解决方案。

  1. 进行测量

使用MeasureWare Lab来设置您的套件并查看测量数据。

  1. 快速扩展

更高级的用户可以使用MeasureWare Developer通过可用的IDE进行设计。若要从套件升级到使用MeasureWare测量模块的设计,使用MeasureWare Lab对少量程序进行编程或连接到ADI的编程合作伙伴

"越来越多的客户希望在不需要精通组件和硬件规格的情况下,充分利用ADI的技术。我们创造MeasureWare的目的,就是为了向这个客户群提供精确测量解决方案。" ADI公司的MeasureWare主管表示,"借助MeasureWare和相关的合作伙伴网络,我们能够提供从创意到生产的各种解决方案,在整个测量过程为用户提供支持。"