生命科学与医疗仪器仪表包括各种不同的系统,比如体外化学分析仪、流式细胞分析仪、输液泵、透析设备、呼吸器、导管等设备。其中流式细胞分析仪技术用于检测并测量细胞或粒子群的物理和化学特性。含有细胞或粒子的样本悬浮在液体中并注入流式细胞仪。在理想情况下,样本总每次有一个细胞一次流动通过激光束,散射光含有细胞及其组成部分的独有特性。细胞通常标有荧光标记,这样可先吸收光,然后以一段波长发射出去。数以万计的细胞可以被快速检测出,然后由计算机处理收集到的数据。
ADI流式细胞分析仪整体解决方案下载链接:www.analog.com/.../flow-cytometer-solutions.html
流式细胞分析仪是一种基于光或阻抗的技术,用于细胞分类、生物标志物检测、蛋白质工程和血癌等健康疾病的诊断。流式细胞分析仪是一种复杂的系统,包括光学引擎(由光源和接收检测设备组成)、信号调理和处理、样本移动/流控系统、阻抗测量和处理、电源管理、环境监测和控制(温度、压力、湿度)以及用于信号分析的计算机。
流式细胞分析仪设计考虑和主要挑战
系统集成很复杂,因为流式细胞分析仪包含多种不同的技术,例如分光光度计、阻抗测量、流控和样本处理功能、信号调理和处理以及数据处理系统。
光学检测和激光控制
温度控制对于细胞和测量极为重要
自动控制是提高执行效率所必需的
数据处理和分类
ADI流式细胞分析仪相关器件
微微安输入偏置电流静电计放大器ADA4530-1——www.analog.com/.../ADA4530-1.html
超低功耗、低失真ADC驱动器ADA4940-2——www.analog.com/.../ada4940-2.html
8通道、12位、可配置ADC/DAC AD5592R——www…
ADI流式细胞分析仪整体解决方案
ADI提供各类放大器用于I/V转换、滤波器设计、信号调理和ADC驱动,并提供数据转换、信号处理和电源管理解决方案,使流式细胞分析仪应用的产品质量和可靠性达到最佳程度。此外,ADI还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。
感谢斑竹分享!