4款硬核产品、5大年度最佳,ADI角逐2019全球电子成就奖!

全球电子成就奖 (World Electronics Achievement Awards) 旨在评选并表彰对推动全球电子产业创新做出杰出贡献的企业和管理者。由ASPENCORE 全球资深编辑组成的评审委员会以及来自亚、美、欧洲的网站用户群共同评选出得奖者。

现在,2019年全球电子成就奖在线投票正在进行中!

来为ADI加油助威~

投票链接:http://emediasurvey.mikecrm.com/rs3eVJx

ADI荣获5大奖项提名

  1. 年度最佳电子企业
  2. 年度传感器
  3. 年度放大器/数据转换器
  4. 年度射频/无线/微波产品
  5. 年度电源管理/电压转换器

接下来见识下这4款硬核产品吧~

Parents
    •  Analog Employees 
    on Sep 27, 2019 8:24 AM

    年度放大器/数据转换器  AD7616

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ad7616.html

    AD7616数据采集系统(DAS),用于增强智能电网设备监控功能,保护这些设备免受有害系统故障的损坏并改善居民及商用的电力输送。AD7616 DAS通过集成16个通道的双路同步采样,可在有更多通道数采样的应用中减少对多个部件的需求,从而简化了设计并降低了系统成本。

    AD7616采用单5 V电源供电,可以接收±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时能对每对通道以高达1 MSPS的吞吐速率进行采样。此外,该器件的输入结构使得它无需更多的外部保护电路或外部信号调理,从而避免增加成本。片内滤波器和高输入阻抗(1M ohm),可省去外部驱动运算放大器及额外的双极性电源。高精度片内ADC提供90 dB的SNR,从而达到0.2级测量精度,并生成更加精确、可靠、延时一致的数据。利用片内过采样模式可实现92 dB的更高SNR性能AD7616 DAS适合一系列配电应用,例如低压继电保护和配电馈线终端。该器件也是多相电机控制和工业仪器仪表应用的理想之选。

Reply
    •  Analog Employees 
    on Sep 27, 2019 8:24 AM

    年度放大器/数据转换器  AD7616

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ad7616.html

    AD7616数据采集系统(DAS),用于增强智能电网设备监控功能,保护这些设备免受有害系统故障的损坏并改善居民及商用的电力输送。AD7616 DAS通过集成16个通道的双路同步采样,可在有更多通道数采样的应用中减少对多个部件的需求,从而简化了设计并降低了系统成本。

    AD7616采用单5 V电源供电,可以接收±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时能对每对通道以高达1 MSPS的吞吐速率进行采样。此外,该器件的输入结构使得它无需更多的外部保护电路或外部信号调理,从而避免增加成本。片内滤波器和高输入阻抗(1M ohm),可省去外部驱动运算放大器及额外的双极性电源。高精度片内ADC提供90 dB的SNR,从而达到0.2级测量精度,并生成更加精确、可靠、延时一致的数据。利用片内过采样模式可实现92 dB的更高SNR性能AD7616 DAS适合一系列配电应用,例如低压继电保护和配电馈线终端。该器件也是多相电机控制和工业仪器仪表应用的理想之选。

Children
No Data