转眼就是九月了呀,2019的大半年已经过去啦,这段时间里咱ADI可没有闲着哟~今天斑竹给大家盘点下这大半年ADI都发生了哪些大事儿吧~
ADI与Momenta合力加速自动驾驶高精度地图产业化
2019年1月4日,ADI 宣布与 Momenta 联合宣布达成战略合作,双方在自动驾驶高精度地图领域展开紧密合作,共同推动自动驾驶安全落地。高精度地图能够为自动驾驶车辆提供准确、实时的信息,保障安全行驶,是实现自动驾驶不可或缺的一环。ADI与Momenta的首期合作已围绕高精度地图的建图与更新相关技术展开,ADI的惯导单元(IMU)已应用于Momenta L3级别面向高速公路的自动驾驶解决方案以及L4级别面向城市道路的自动驾驶解决方案。
比亚迪采用ADI公司音频总线和处理器技术,提升汽车能效及信息娱乐体验
2019年2月1日,ADI宣布中国汽车制造商比亚迪采用ADI公司的汽车音频总线(A2B®)及SHARC®数字信号处理器(DSP),打造能效更高、更节能环保的汽车平台,提升驾乘人员的沉浸式车载音频信息娱乐体验。降低汽车车身重量、成本及设计复杂程度,是当今汽车制造商面临的巨大挑战。比亚迪采用ADI的A2B技术,可通过一条低成本非屏蔽双绞线传输音频、控制数据、时钟及电源,显著减轻75%以上的汽车音频电缆线束重量,有效提升汽车燃油/电池效率、降低整体系统成本。比亚迪还采用了ADI的SHARC处理器,以实现出色的音质、更高性价比和更可靠的音频系统。
2019年2月26日,ADI宣布SHARC®音频模块(ADZS-SC589-MINI)开始供货,这款硬件/软件平台有助于提高各种数字音频产品的原型制作、开发和生产效率。SHARC音频模块实现了高性能音频信号处理器件与全面的软件开发环境的创新组合,非常适合音效处理器、多通道音频系统、MIDI合成器,以及许多其他基于DSP的音频项目应用。让你开发音频DSP项目快人一步~
24 GHz至44 GHz宽带集成式微波上变频器和下变频器助力28/39GHz 5G收发器实现高性能小尺寸
2019年2月27日,ADI宣布推出ADMV1013 和 ADMV1014,它们是高集成度微波上变频器和下变频器。这些IC在24 GHz至44 GHz的极宽频率范围内工作,提供50 Ω匹配,使得在构建的单一平台上可以支持所有5G毫米波频带(包括28 GHz和39 GHz),从而有助于简化设计并降低成本。该芯片组能够提供平坦的1 GHz RF瞬时带宽,支持所有宽带服务以及其他超宽带宽收发器应用。每个上变频器和下变频器均高度集成,包括 I(同相)和 Q(正交相)混频器,片内可编程正交移相器可配置为直接变频至/自基带(工作频率范围:DC至6 GHz)或变频至IF(工作频率范围:800 MHz至6 GHz)。片内还集成了电压可变衰减器、发射PA驱动器(上变频器中)和接收LNA(下变频器中)、集成4倍倍频器的LO缓冲器和可编程跟踪滤波器。
ADI 宣布推出用于生物和化学感测的新型阻抗和恒电位仪模拟前端
2019年5月29日,ADI宣布推出一款新型电化学和阻抗测量前端AD5940,可实现下一代生命体征监测装置和智能电化学传感器。AD5940模拟前端在单个芯片内集成了恒电位仪和电化学阻抗谱 (EIS) 功能,从而可在时域和频域中实现传感器测量。该器件具有用于先进传感器诊断的集成化硬件加速器、用于完成准确传感器测量的同类最佳低噪声性能,并专为“始终保持开机”的可穿戴式应用而设计。
ADI 宣布推出突破性解决方案,将加快毫米波 5G 无线网络基础设施部署
2019年5月31日,ADI宣布推出一款面向毫米波 (mmWave) 5G 基础设施的新型解决方案,新型毫米波 5G 芯片组组合了 16 通道 ADMV4821 双/单极化波束成形IC、16 通道 ADMV4801 单极化波束成形IC 和 ADMV1017 毫米波 UDC。这种优化的“波束至比特”信号链展现了只有 ADI 可提供的一组独特能力。该解决方案拥有目前最高的集成度,旨在降低下一代蜂窝网络基础设施的设计要求和复杂性。
ADI新型多通道混合信号 RF 转换器平台扩展通话容量和数据吞吐量
2019年6月4日,ADI推出一款混合信号前端 (MxFE) RF 数据转换器平台AD9081/2 MxFE 平台。该平台结合了高性能模拟和数字信号处理功能,适用于一系列无线设备,例如 4G LTE 和 5G 毫米波 (mmWave) 无线电,允许制造商在与单频段无线电相同的占板面积上安装多频段无线电,使当今 4G LTE 基站的通话容量提高 3 倍。凭借 1.2 GHz 通道带宽,新型 MxFE 平台还支持无线运营商为其蜂窝塔增加更多天线,以满足新兴 mmWave 5G 的更高无线电密度和数据速率要求。
ADI和First Sensor合作开发LIDAR产品加快实现自动驾驶未来
2019年6月27日,ADI宣布与First Sensor AG合作,共同开发旨在加速推出自主传感技术的产品,服务于交通、智能农业、工业制造及其他行业应用中的无人驾驶汽车、飞行器和水下交通工具。作为合作的一部分,ADI和First Sensor将开发更小尺寸的LIDAR信号链,以帮助制造商为其自主安全系统注入传感和感知技术时,能够实现更高的系统性能以及更小的尺寸、更低的重量、功耗和成本。两家公司还计划开发面向汽车和工业制造应用的其他LIDAR产品。
ADI公司的员工福利、企业文化和业务增长屡获殊荣
2019年7月31日,ADI凭借业界领先的员工福利和让员工感到极为满意和骄傲的企业文化,获得了《福布斯》杂志和《硅谷商业杂志》的两项殊荣。作为一家全球雇员超过1.5万名的半导体供应商,ADI致力于解决世界上最艰巨的技术挑战,从电力、自动驾驶、5G无线通信、工业4.0到数字医疗等,业务范围非常广泛。ADI在2018财年实现了62亿美元的年收入,近期也跻身2019年《财富》500强,较2018年《财富》1000强的排名上升了45位。
不仅有硬核的产品,战略性合作更有荣誉的光环加身,这大半年来ADI一直在进步着,为客户持续不断地提供更全面更专业的服务~
各位筒子们,关于ADI 你是更关心产品、技术还是新闻资讯呢?在下方跟帖留言告诉斑竹,斑竹将会有针对性的发布内容,向大家推送ADI最新的动态哦~
图片
[edited by: ternence at 6:49 AM (GMT 0) on 29 Aug 2019]