ADI 全新中文资料(2019 年 8 月)

8月份全新中文资料上线!不要错过~

视频 VIDEO

支持新一代音频连接的A2B生态系统

ADI公司机器和结构健康监测

采用新型生物医疗前端解决方案的可穿戴VSM平台

千兆iCoupler®隔离器:用于高带宽链路的安全性和鲁棒性

利用数字电源系统管理对功率进行全盘管理

ADI公司创新的Silent Switcher技术

ADI公司的模块化LiDAR原型制作平台

ADI和Wurth LED温室

如何简化可穿戴设备设计

Analog.com 官网移动端升级体验,一切尽在“掌”握

设计笔记 DESIGN NOTES

采用降压型控制器产生负电压

60 V输入单芯片转换器可在没有超级电容或其他附加元件的情况下为关键电路供电

可穿戴设备的无线锂离子充电器解决方案包括集成式降压DC-DC转换器

24 GHz至44 GHz宽带集成上变频器和下变频器可提升微波无线电性能,同时缩小尺寸

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

减慢开关转换时要谨慎

集成式收发器支持实现小型相控阵雷达平台

选择正确的加速度计,以进行预测性维护

一种简单的测量土壤湿度和pH值(带温度补偿)的方法

应用笔记 APPLICATION NOTES

AN-2005:如何旁路ADF4371和ADF4372 VCO自动校准

AN-1559: 从AD7606迁移到AD7606B

数据手册 DATA SHEETS

AD5770R:具有片内基准电压源、SPI 接口的 6 通道 14 位电流输出 DAC

ADATE320:内置PPMU的1.25 GHz双通道集成DCL、电平设置DAC和片内校准寄存器

电路笔记 REFERENCE DESIGNS

CN0422:采用iCoupler®隔离技术实现HDMI 1.3a 协议电气隔离

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

JESD204C 入门:新特性及其内容—第2部分

用于通信的高压升压和反相转换器

ADALM2000 测量环路增益

何时越小越好

在线研讨会 WEBINAR

基准电压源产品技术及应用选择 



修改
[edited by: ternence at 7:13 AM (GMT 0) on 3 Sep 2019]