Post Go back to editing

精彩回顾丨IMS 2019上ADI都展示了哪些硬核技术?速来了解一下~

美国微波技术展(IMS),是射频与微波专业人士聚集地,同时也是微波领域新学术研究、技术产品的发源地。展会同期的举办的微波研讨会,由国际电气和电子工程协会的微波理论和技术分会主办。本次IMS 2019在美国波士顿举行,ADI也参加了这次盛会~

今天斑竹就为大家盘点下在IMS2019上,ADI在 RF 领域的进展,如何影响 5G、仪器仪表以及航空航天和防务。今年的演示还包括了适用于基站的 5G 毫米波无线电解决方案和毫米波安全检查贴片哦~精彩不容错过~

首先来看看IMS 2019的盛况吧~

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6044978921001.html

5G 毫米波无线电从比特到波束的演进

我们将高兴地演示我们适用于 5G 基站的第 3 代完整系统解决方案。您将看到展示四通道 16 位 12GSPS RFDAC 和双通道 12 位 6GSPS RFADC、微波升频/降频转换器、16 通道波束形成器和封装天线技术的小型元件参考设计。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046596190001.html

适用于毫米波应用的宽带频率合成器

顺道看一看我们突破性的相位噪声和跳频能力 – 低功耗、低噪声和超低杂散。如果您被指派执行 5G、大规模 MIMO 或相控阵雷达任务,请千万别错过这个机会!

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046564652001.html

 

适用于 5G 的硅 (SOI) RF 前端解决方案

对于从事蜂窝通信基础设施和相关电子测试设备设计工作的设计人员来说,此演示值得一看。在此现场演示中,我们将测量大规模蜂窝 MIMO 5G 和微波 5G 系统各个信号链中新型硅 (SOI) RF 前端产品的关键性能参数。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046594505001.html

 

波束形成器集成解决方案

波束形成器集成解决方案演示提供了一款用于通信和雷达相控阵的基于延时的完整发送和接收波束形成芯片。这可解决通过集成设计离散系统的问题。该演示表明,与离散设计相比,快速设计模拟波束形成器所需的电路得以减少。

 

相控阵原型系统

 

模块系统 (RF SOM) 使用 4 至 8 个数字宽带 (200MHz) 相干通道来表征到达的 RF 能量以定位发射器或最大化载波干扰比。在 IMS 上,我们将演示如何在 PCIe 背板中同步多个 RF SOM 以便提供大规模多输入多输出系统 (MIMO) 原型系统,处理相干通道并将数据流式传输回主机。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046572009001.html

 

使用 RF 可调谐滤波器实现宽带频率发生解决方案

我们将演示结合了四路差分输出的全新宽带频率合成器的谐波抑制改进。如果您是宽带系统设计人员并且需要生成不含多余谐音的低相位噪声信号,我们鼓励您观看我们的演示,它会让您在电路评估过程中观察滤波和未滤波信号。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046596090001.html

 

适用于 ADRV9009 集成收发器的大规模 MIMO RF 前端解决方案

为了帮助您加快产品上市,我们将展示一款在 RF-DSP SDR 模块中使用 ADRF5545 接收器前端 IC 参考板和 ADRV9009 集成收发器的可扩展大规模 MIMO RF 至比特解决方案。这款可扩展平台支持 4Tx4R、8x8、16x16 应用,并可优化在 3.6GHz 频段内工作的高通道数远程射频单元的大小、重量、功耗和性能。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046592148001.html

 

毫米波安全检查贴片

我们将演示一个采用四通道 10-40 GHz Tx 和 Rx 套件以及 16 通道 Σ-Δ ADC 并适用于下一代低成本穿行式身体扫描系统的完整 RF 信号链(以及原理图、布局和 HDL 代码)。快来看看该贴片如何解决您的棘手的设计和集成问题并加速您的产品上市。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046572080001.html

 

适用于 5G 测试的仪表级性能

适用于 5G 的仪表级性能演示展示了使用 ADI 的高速转换器和频率合成器可实现的仪表级性能。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046594245001.html

 

芯片上的信号发生器

7.5 GHz 宽带直接 RF 发射子系统演示将 AD9166 与宽带 DAC 和缓冲放大器集成在一起,形成了一个完整的 RF 发射子系统。该产品消除了成本高昂的平衡/不平衡转换器,并通过提供 50 欧姆单端直流耦合输出,解决了棘手的接口挑战。该产品将用于需要直接 RF 和显著简化接口的所有宽带 RF 应用,尤其是高频仪器仪表以及航空航天和防务应用。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046571289001.html

 

适用于工业应用的 60 GHz FMCW 雷达系统

我们将展示适用于绝对定位和高分辨率成像应用的下一代 60 GHz 工业雷达系统。亲身见证我们的传感器系统,它们在适用于创新型和高性能雷达应用的广泛系统、设计和算法专业知识方面树立了标准。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046572068001.html

 

TinyRadar

什么是 TinyRadar?这是小型 PCB 上的一个 24GHz ISM 频段雷达系统,专门为满足工业雷达市场需求而构建。TinyRadar 采用 2Ghz IMSM 雷达系统(具有相关的 GUI 软件),它可显示通过手持式角反射器探测到的物体的距离多普勒图(距离和速度)。第二个显示屏将会使用我们内部的物体探测和跟踪算法显示人员探测和跟踪视频。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046564653001.html

 

适用于材料检测的 RF 方向探测器

在此交互式演示中,我们将安装一个完全集成的 RF 方向探测器,以展示如何将其应用于各种工业应用中的非接触式材料检测和流体探测测量。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046592245001.html

 

低 EMI Silent Switcher µModule 稳压器

在此,我们将展示我们的新型 36Vin、60Vin Silent switcher µModule 稳压器,这些稳压器具有宽的工作频率范围(可将 EMI/EMC 发射降至最低),因此适用于对噪声敏感的信号处理应用,例如成像和 RF 系统。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6046572082001.html



违禁词
[edited by: ternence at 4:28 AM (GMT 0) on 19 Aug 2019]