新一期《模拟对话》上线,免费下载ing!

《模拟对话》 是一份ADI出版的免费科技杂志。自公司创立后的第二年即1967年以来,每月发行一期。《模拟对话》起到论坛的作用给大家提供了一个交流的平台。人们在此交流有关现实世界中信号处理系统设计的电路、系统以及软件各方面的创意、解决问题的答案以及远见卓识。

新一期中文版(第52卷第四期 )新鲜出炉,电子版下载请点击:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-52/number-4/volume52-number4_cn.pdf

本期内容摘要:

使用微型模块SIP中的集成无源器件

当独立的分立无源器件或集成无源网络作为芯片组的一部分用于设计中时,仍需 认真考虑走线寄生效应、器件兼容性和电路板组装等因素,实现设计管理。虽然 集成无源器件继续在业界占据重要地位,但只有当它们集成到系统级封装(SIP)应 用中时才能实现其最重要的价值,而且这样做有许多优势。 

高精度、快速建立的大电流源

电压控制型电流源(VCCS)广泛用于众多领域。VCCS的直流精度、交流性能和驱动 能力在这些应用中至关重要。本文分析了增强型Howland电流源(EHCS)电路的局限 性,并阐述了如何利用复合放大器拓扑进行改进,以实现高精度、快速建立的 ±500 mA电流源。 

带有次级LC滤波器的电流模式降压转换器的建模与控制

利用ADC、PLL和RF收发器的现代信号处理系统设计通常需要更低的功耗和更高的 系统性能。为这些噪声敏感器件选择合适的电源是系统设计人员共同的难题。传 统上,LDO稳压器通常被用于为那些噪声敏感的设备供电。开关稳压器比LDO稳压 器更高效,但它们的噪音太大,无法直接为ADC或PLL供电。

非常见问题解答—第158期:用双极性方法驱动单极性栅极驱动器

目前大多数可用的隔离式栅极驱动器都只接受在输出侧使用单电源。为了获得更好 的性能,越来越多的电力设备都需要在栅极上产生负栅极驱动电压。这篇RAQ文章 详细介绍了在双极方法中使用单电源栅极驱动器的一些不错的方法。

嵌入式微控制器应用中的无线(OTA)更新:设计权衡与经验教训

虽然很多人已知晓移动设备上的无线更新,但他们可能不熟悉嵌入式系统的OTA 更新设计和实施。本文将讨论针对OTA更新的若干不同软件设计以及各种设计决 策带来的优缺点。

数据采集系统的功能安全

近年来,人们对系统功能安全的要求显著增长。从核电站到医疗设备,无故障系 统已成为部分应用的理想选择,也是其他应用的必备条件。ADI试图通过AD7768的 IC级安全设计来为我们的客户解决这个问题。

FPGA电源的“护理和喂养”:成功的道与因

现代FPGA是有史以来最复杂的集成电路之一。这也意味着,FPGA每次更新换 代,FPGA电源都要提高精度、灵活性、可控性、效率和故障感知能力,同时还要 减小体积。本文将专门讨论针对Altera Arria 10 FPGA的部分约束性规格以及这些规 格对电源设计挑战的影响。

非常见问题解答—第159期:如果接地层分开

如何使用带有模拟接地层(AGND)和电源接地层(PGND)的开关稳压器?一些开发人 员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到电源接地层时,他们的 经验往往会失效。设计人员通常会复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考 这个问题。

可编程增益仪表放大器:找到最适合您的放大器

数据采集系统在许多行业应用广泛,例如研究、分析、设计验证、制造和测试 等。这些系统与各种传感器接口,从而带来了前端设计挑战。我们将讨论各种 集成PGIA及其使用优势,如最佳CMRR、低失调以及出色的增益和漂移性能。

使用高精度仪表放大器进行远程检测

仪表放大器是检测应用的重要器件。本文探讨了利用放大器的平衡特性和出色的 直流/低频共模抑制(CMR)性能的一些方法。当传感器与放大器物理分离时,这些放 大器可与电阻式传感器(如应变片)一起使用。

克服限制因素:基于简单的降压控制器设计精密双极性电源

工业、汽车和网络公司会使用各种DC/DC转换器拓扑结构,采用不同类型的降压、 升压和SEPIC结构。显然,为了降低开发成本,应采用已经过批准和验证并适合多 种拓扑结构的控制器。本文介绍如何使用这款降压控制器生成负电压和正输出, 并且不受输入电压压降和尖峰的影响。

非常见问题解答—第160期:简单电路测量两个光源的相对强度

您可以用仪表放大器测量差分信号吗?这是本月的RAQ问题。在许多照明应用中, 测量两个光源的相对强度比测量任一强度更重要。