Post Go back to editing

精彩回顾丨组团亮相 APEC 2019,ADI Power by Linear 明星阵容集结

美国应用能源电子展 APEC 每年一届,至今已经有30多年的历史,是能源电子及其应用领域专业,具影响力的展览会之一,也是北美洲的能源电子展览会。APEC 不仅齐聚了世界各地电子电力领域的高端研发人员,也吸引了诸多相关行业知名企业前来参加,是一个集技术交流、学术研讨和品牌推广为一体的综合展示与交流平台。

今年 APEC 2019上,ADI 携Power by Linear解决方案参展,与来自世界各地的数百名参展人员探讨技术发展。今天,斑竹为大家搜集了展会上的精彩演示视频,快跟斑竹一起一饱眼福吧~

APEC 2019 完整的视频演示链接请点这里:https://www.analog.com/cn/landing-pages/001/apec.html

高功率、高密度开关电容器和混合 DC/DC 电源

本视频介绍了 LTC7820/7821 控制器怎样在不需要隔离情况下简化嵌入式电源系统的设计并降低其成本。了解此解决方案如何能在电信和数据中心系统中提高功率密度,并替代基于变压器的庞大、昂贵的传统电源模块。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6018589191001.html

非常适合自动驾驶车辆中的电源冗余应用的双电池双向 DC/DC 控制器

本视频介绍了 LT8708 双向降压-升压开关稳压控制器怎样在两个具有相同电压 (12 V) 的超级电容器组之间工作,以及在其中一个超级电容器组出现故障时防止系统停机。了解 LT8708 如何很好地满足自动驾驶车辆的电源冗余要求。

高度集成的同步降压型稳压器提供了新的性能水平

我们全新的 LTC330x 系列同步降压稳压器具有很高的集成度,并采用了我们的 Silent Switcher 2 技术。这些 5 V 输入电缆器件使用极少的外部组件和 5 MHz 开关频率,可在低于 1 V 的电压下提供高电流输出,具有出色的热性能,适用于空间和发热量受约束的应用,例如光传送网络。

Silent Switcher2 技术可降低 EMI、提高效率、并缩减解决方案尺寸

了解 ADI 的 Silent Switcher 技术怎样大幅降低辐射和传导 EMI 发射。

适用于联网数据系统的以太网供电 (PoE) 和热插拔解决方案

ADI 在通过数据 (特别是以太网数据) 连接的系统领域中提供垂直解决方案。连接运动 (Connected Motion) 是其中的一种应用,该应用展示了 ADI 三项重要技术的组合:精密运动控制、工业以太网连接和边缘节点安全。随着千兆位以太网 PHY 的问世,它成为了几乎可以随时添加到这个令人印象深刻的技术组合的第四项技术。现已添加了以太网供电 (PoE),该技术使得这种自然菊链连接的应用能够接收正向应用功率和数据。可以将这些技术整合在一起,以全部或部分地解决客户面临的许多问题。

ADI 和 Wurth LED 温室

ADI 的新 I2C 可编程、四通道、单片式升压型 LED 驱动器非常适合背面照明、建筑物和园艺照明用途。它们是高度集成的器件,并具有众多的特性,因而使其成为许多照明应用的理想选择。我们的新 LED 驱动器使用 Wurth Electronics 的精准无源组件以实现四个独立的 LED 驱动器,分别呈现红色、绿色、蓝色和白色。一个简单的用户面板提供了预编程的显示色彩扫描和单独的调光控制。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6018590069001.html

利用 LTC2971 电源系统管理技术为内核提供 +54Vin

LTC2971 电源系统管理器 (PSM) 能够直接检测 +54Vin、+12V IBV 电源,而且还负责检测 1V 内核电源。PSM 可主动监察电压和电流、准确地修整内核电源,以及监控故障情况,并不需要使用任何软件。这实现了依靠 +54Vin 给 CPU/FPGA 供电和高效率转换。现场演示采用的是我们的 LTC2971 PSM 器件,将演示12V 中间总线至 1V 输出的转换,并通过 LTpowerPlay GUI 进行实时遥测。

视频链接:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6018575632001.html

uModule 电源产品

LTM4700 是 Power by Linear 的新产品,它是一款双通道 50 A 或单通道 100 A 微型模块稳压器,采用先进的封装技术以实现高于同类的功率密度。四个并联的 LTM4700 能够采用一个 12V 输入提供一个 400A/1V 输出,,转换效率接近 90%。

Edit Notes

违禁词
[edited by: ternence at 6:04 AM (GMT 0) on 19 Aug 2019]

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.