最新一期《模拟对话》杂志(第52卷第3期 ),附印刷版&电子版传送门

版主又来献上满满诚意啦~“更”本停不下来的《模拟对话》杂志又更新了!提供印刷版和电子版,请动手带走~

ADI《模拟对话》汇聚了ADI全球工程师的先进设计思想,涵盖丰富实用的技术资料。近50年以来,它一直肩负着现实世界信号处理中电路、系统和软件技术交流平台的重任,刊登了有关最新模拟、数字和混合处理产品、应用、技术及工艺的大量优质文章。

《模拟对话第》52卷第3期 

印刷版免费申请传送门:http://h.analog.com/cn_analogdialogue?ADICID=SOME_CN_P1694 免费索取~

电子版免费下载传送门:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-52/number-3/volume52-number3_cn.pdf (ps.无需注册,点击链接即可得到PDF版本哦~)

本期内容概要:

  • 汽车雷达传感器和拥挤不堪的无线电频谱:城市电子战场?
    许多汽车ADAS系统都基于雷达。RF频谱现已广泛分布并大量占用。多个雷达应用同时使用是否会有损彼此性能?雷达系统是否会被蓄意造成拥堵?

  • 在汽车启停系统中为信息娱乐设备供电
    几乎每辆现代汽车都使用了启停系统。其目的是为了在汽车不移动时节省燃料。电机会自动关闭,并在汽车开始移动时再次启动。当温度为–20°C (–4°F)时,电池电源在电机持续上电期间爬升到~3 V,而您还想继续在汽车中听音乐,这对电池意味着什么?

  • 锁相环(PLL)基本原理
    锁相环(PLL)电路存在于各种高频应用中,从简单的时钟净化电路到用于高性能无线电通信链路的本振(LO),以及矢量网络分析仪中的超快开关频率合成器。本文章参考上述各种应用介绍了PLL电路的一些构建模块。

  • 非常见问题解答——第155期:直击增益范围——利用仪表放大器获得多个增益范围
    众所周知,在许多情况下,仪表放大器的增益可以通过一个电阻设置。这样可以将增益设为100或1000。那么,能否使用多路复用器来改变增益电阻,从而为仪表放大器提供不同的可编程增益选项呢?

  • 接收器技术领域近期的一些发展:接收器百年创新史选编
    从无线电技术的起源,到超外差接收器,再到现在的软件定义无线电(SDR),本文展示了整个发展过程。

  • 200 mA精密基准电压源的众多用途
    Refulator是一款在同一封装中集成两个线性稳压器的高精度基准电压源。面向其独特功能的应用包括精密电压源和精密电流源、多谐振荡器、小型扬声器驱动器、应变计、和许多其他器件。

  • 60 V和100 V、低IQ升压/SEPIC/反相转换器,适用于紧凑、高效率、低EMI电源
    如果您在汽车或工业领域工作,那么一定了解,我们是多么需要一些适用于狭小空间并符合低EMI标准的冷态运行电源。LTC836x是可提供60 V/2 A,60 V/4 A和100 V/2 A的开关稳压器系列。该系列可接受的输入电压低至2.8 VIN(最大值60 VIN)。

  • 非常见问题解答——第156期:优化电源测量设置
    大家都知道双绞线电缆的重要性,有时必须采用该电缆来最大限度地减小导线寄生电感。您是否曾考虑过:如果在实验室中为评估板或PCB供电时采用电源电缆,会发生什么情况?

  • SPI接口简介
    串行外设接口(SPI)是微控制器和外围IC(如传感器、ADC、DAC、移位寄存器和SRAM)之间使用最广泛的接口之一。Piyu Dhaker提供了对SPI接口的说明,然后介绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。

  • 高精度ADC的抗混叠滤波考虑因素
    几种ADC架构的竞争点主要集中在精度、逐次逼近与Σ-Δ性能,以及在每秒数百个kSPS时达到高达32位分辨率方面。这些转换器提供的有效动态范围很容易超过100
    dBFS(满量程)这个神奇的屏障。本文提供了一种很好的方法,将模拟滤波器和数字滤波器相结合,以更好地平衡性能和复杂度。

  • 汽车USB Type-C电源解决方案:1平方英寸的45 W、2 MHz降压-升压控制器
    USB Type-C相对较新。它是一种高功率USB外设标准,用于计算机和便携式电子设备。与众所周知具有500 mA电流的5 V USB标准相比,USB Type-C可以提供高达100W的功率。当电流上升到5 A时,电压增加到20 V。连接的USB Type-C设备可以相互通信并协商独特的总线电压——从默认5 V USB输出到几个更高的预设电压等级。

 

  • 非常见问题解答——第157期:为基于RTD的测量系统提供过压保护
    基于RTD的测量系统的过压保护是本月RAQ的主题,对于RTD模块,过压保护能力是一项关键指标。本文为具有过压保护功能的多线缆RTD模块提供了一种全面解决方案。该解决方案以AD7124、过压保护、检测多路复用器和通道保护装置为基础。


修改字体
[编辑人: ternence 编辑时间: 13 Mar 2019 7:43 AM (GMT 0)]