新鲜出炉,2018 受欢迎的技术文章Top 10

新年伊始,万象更新。

对于刚过去的一年,我们有太多需要盘点的好东东啦,例如 2018 年新品汇总2018 年受欢迎的6本电子书……

今天,小编根据大家对 2018 年咱们内容的喜爱程度,筛选出了受大家青睐的技术类文章 TOP 10,一起看看当时的你是否错过它们中的某一篇了呢~

1、为何要隔离 LVDS?

原文链接:https://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/tech-articles/Why-Isolate-LVDS_cn.PDF

低压差分信号传输(LVDS)是一种在更高性能转换器和高带宽 FPGA或ASIC I/O中常用的高速接口。在LVDS接口上增加隔离是一种透明解决方案,可以将其插入高速和精密测量以及控制应用的现有信号链当中。

2、一款可以瞬时完成电路特性测量的小工具 

原文链接:https://www.analog.com/cn/analog-dialogue/raqs/raq-issue-154.html

本文所述的白噪声发生器是一种小型但重要的工具。随着测量时间的延长,低频应用的标准仪器——一种简单、可靠、便携的设备,几乎可以瞬时完成电路特性测量——成为工程师工具箱中受欢迎的补充工具。

3、噪声频谱密度比信噪比更有用,是真的吗?

原文链接:https://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/tech-articles/Use-Noise-Spectral-Density-to-Evaluate-ADCs-in-Software-Defined-Systems_cn.pdf

在比较在不同速度下工作的系统、或者查看软件定义系统如何处理不同带宽的信号时,噪声频谱密度(NSD)可以说比信噪比(SNR)更为有用。虽然它不能取代其他规格,但会是分析工具箱中的一个有用参数指标。

4、KO传统开关,MEMS开关是怎么做到的?

原文链接:https://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/an-1360_cn.pdf 

ADI 的 MEMS开关技术独树一帜,与传统的RF继电器解决方案相比,它提升了测试功能和性能,而且占用的 PCB 面积更小。

5、备用电源大作战,超级电容 or 电池

原文链接:https://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/tech-articles/Got-Backup-Maintain-Power-Continuity_cn.pdf

超级电容、电池和/或二者的组合可以用作几乎所有电子系统的备用电源,那么有哪些解决方案可用呢?

6、如何使用超低噪声LDO提供“干净”的电源

原文链接:https://www.analog.com/cn/technical-articles/supply-clean-power-with-ultralow-noise-ldo-regulators.html

虽然LDO稳压器通常是任何给定系统中成本低的元件之一,但从成本/效益角度来说,它往往是有价值的元件之一。除了输出电压调节之外,LDO稳压器的另一个关键任务是保护昂贵的后端负载免受恶劣环境条件的影响,例如电压瞬变、电源噪声、反向电压、电流浪涌等。

7、您的运算放大器振荡吗?

原文链接:https://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/EPC_201801_(LTC6268).pdf

有很多情况引起放大器振荡——

不同类型的负载可能使放大器振鸣;

设计不当的反馈网络可能引起不稳定性

电源旁路不够充分也可能引起问题

输入和输出作为单端口系统也还可能自振荡;

……

为了解决这些问题,本文探讨了振荡的常见原因以及补救方法。

8、一文读懂 4 线 SPI

原文链接:https://www.analog.com/cn/analog-dialogue/articles/introduction-to-spi-interface.html

SPI 是一种同步、全双工、主从式接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI 接口可以是3线式或4线式。本文重点介绍常用的4线SPI接口。

9、评估高性能 ADC,为何需要一个低抖动时钟?

原文链接:https://www.analog.com/cn/technical-articles/a-low-jitter-clock-is-required-to-evaluate-high-resolution-adcs.html

“在依然能够获得良好 SNR 结果的情况下,差情况的 ADC 时钟可怎样呢?”虽然很少有客户直接提及这一问题,但确常常被问到有关采用不适合高分辨率 ADC 的时钟源之问题。

10、Why 100Ω?较真的教授发现简单结论背后不简单的问题

原文链接:https://www.analog.com/cn/analog-dialogue/raqs/raq-issue-151.html

MOSFET 栅极前要放什么,你很可能会听到“一个约 100 Ω 的电阻”。虽然我们对这个问题的答案非常肯定,但是或许你还是忍不住想问“为什么呢?它的具体作用是什么呢?电阻值为什么是 100 Ω 呢?”



违禁词
[edited by: ternence at 5:55 AM (GMT 0) on 19 Aug 2019]