传感器博览会,这些ADI技术可不能错过

在2018年传感器博览会上,ADI向大家展示了最新的产品与技术,

没能去到现场的筒子们也没关系“神通广大”的斑竹带来了传感器博览会上,ADI展示的所有Demo演示视频,速来围观哦~

基于嵌入式视觉检测的人员计数

 

观看该演示您可了解与ADI低功耗Blackfin DSP结合的嵌入式分析如何提供用于人员计数的低功耗、可靠和精确的解决方案。视频中演示了用于人员计数的传感器到云解决方案,涉及覆盖区域、精度、隐私和安全等方面。

演示视频:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5811738681001.html

用于状态监控的新一代传感器

 

这里展示的是高性能、宽带宽MEMS传感器技术,超低功耗处理和鲁棒的工业无线电演示。视频展示了这些采用机械可部署尺寸的技术如何加快各种振动监控应用的评估和开发过程。

演示视频:https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5853196481001.html

烟雾和气雾剂检测

 

如何使用ADI技术进行烟/火检测、给药和空气质量测量?看文本视频您就会发现,ADI 解决方案的优势包括能够区分空气中不同类型的颗粒,从而最大限度地减少误报。

演示视频:https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5567301788001.html

机器人中的红外光角度传感器

 

红外光角度传感器如何用于机器人和自动驾驶车辆应用?视频展示了红外光角度传感器如何用于机器人的直接位置控制,以便无线连接到操作员、机器人或无人机群和安全区。

演示视频:https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5852691438001.html

用于绝对定位的工业60GHz雷达

 

本视频展示例如在重型工业中用于准确的吊车定位、智能自动化过程和可靠防撞的新一代工业雷达LPR®-1DHP-200 (57-64 GHz)。你会了解到高度可靠的原边和副边RADAR传感器系统如何在毫米范围内实现距离测量,并使工业过程更高效、更安全。

演示视频:https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5853195126001.html

低功耗基础设施监控

 

两个低噪声MEMS传感器 (ADXL355) 生成的振动数据的低功耗ADuCM3040如何用于多种应用?如评估桥梁结构、滑坡检测,甚至是设备健康监测?看视频找答案吧~

演示视频:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5811730245001.html

水质分析中的传感器健康状况

 

该视频演示了超低功耗、混合信号微控制器ADuCM355并介绍了如何将其用于常用水质传感器的健康状况监控。看完本视频您就能了解到智能传感器解决方案如何减少对使用专用人员对探头和声纳进行维护的需求和费用。

演示视频:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5811737101001.html

自适应非接触式状态监控解决方案

 

如何优化机器学习(ML)引擎以检测不同的机器声音和振动特性曲线?这一端到端解决方案(传感器到云)如何用于各种应用?如预见性机器健康维护(HVAC、喷气发动机、QA线路、阀门)和智慧城市应用中的事件检测(火器放电、警报器等)?所有答案都在视频中哦~

演示视频:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5811735369001.html

使用AMR技术的高精度绝对离轴角度测量

 

AMR磁性传感器如何提供精确的电机轴角度测量并替换高成本旋变器和光学编码器传感器?视频中介绍的解决方案又是如何降低系统成本、减小尺寸和重量,同时提高测量鲁棒性?看完视频你就造啦~

演示视频:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5811737100001.html

电化学气体检测

 

视频中介绍了ADI推出的化学传感器接口解决方案,该器件专门针对气体检测应用而设计,可供许多功能和优势,包括比传统产品的尺寸小50%以及传感器健康状况自诊断。想要了解更多看视频吧

演示视频:https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5847833286001.html

EMI极端挑战

 

该实时/机上实操演示展示了多传感器高准确度数字温度测量系统LTC2983温度对位转换器在电噪声环境中的极限准确度。如何将其用于各种工业和医疗应用?看视频了解一下~

演示视频:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5811724090001.html

精密 IMU

 

当我们在用于稳定和导航应用的模拟飞机运动中演示6自由度IMU时,精密MEMS惯性传感器是如何准确地捕获动态运动的呢?看看视频中的演示,你就明白了

演示视频:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5811728901001.html

SmartMesh 网络中的时间同步演示

 

SmartMesh 网络具有超低功耗和极高的可靠性,而时间同步是支持这些特性的核心技术。所以SmartMesh 网络中的时间同步技能必须get哦~

演示视频:https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5853118560001.html