21合1,ADI新品年底大盘点来啦

转眼间,桌上2018年的日历就已经撕到了后一张。

蓦地回首,才发现,斑竹竟然还没计划今年的新品盘点,惭愧惭愧~

不过万幸,总算是及时记起来了。

今天斑竹就来盘点下2018年ADI发布的那些重量级新品,绝对值得你关注~

 

业界首款混合式降压型同步控制器LTC7821

LTC7821把开关电容器电路与一个同步降压型控制器相结合,可使 DC/DC 转换器解决方案尺寸相比传统降压解决方案锐减 50% 之多。这种改善是通过将开关频率提高 3 倍实现的 (并未牺牲效率)。或者,当工作于相同的频率时,基于 LTC7821 的解决方案能提供高达 3% 的效率升幅。

产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ltc7821.html

 

荣获年度电源管理/电压转换器类佳产品奖的纤巧 µModule 升压型稳压器LTM4661

 

LTM4661是一款采用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装的低功率升压型 µModule® 稳压器。只需少量的电容器和一个电阻器即可完成设计,而且解决方案的占板面积小于 1cm² (单面 PCB) 或 0.5cm² (双面 PCB)。LTM4661 内置了一个开关 DC/DC 控制器、MOSFET、电感器和支持组件。LTM4661 在 1.8V 至 5.5V 的输入电源范围内工作,而且在启动之后可在低至 0.7V 的电压条件下继续运行。

产品详情:www.analog.com/cn/LTM4661 

 

ADI公司功耗低的工业数模转换器 AD5758

   

AD5758集成了ADI公司第二代动态功率控制(DPC)功能,支持高密度模拟输出(AOUT)模块并且不需要降额使用(即不会因热量累积而需关闭通道),从而实现更低成本、更紧凑的设计。这款带DPC的单通道电流/电压DAC设计用于工厂自动化、过程自动化和电机控制中的通道间隔离工业应用。AD5758是ADI公司功耗低的工业DAC。

产品详情:http:www.analog.com/cn/AD5758

 

即插即用型高集成度有源天线波束成形芯片ADAR1000

ADAR1000支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。ADAR1000芯片可简化设计,显著缩减空中交通管制、监控、通信和天气监测所用相控阵雷达系统的尺寸、重量及功耗。对于航空电子设计人员而言,ADAR1000支持平板天线阵列,这可以缩小传统雷达系统的外形尺寸,有助于设计出更小更轻的飞机。新型ADAR1000是即插即用型芯片,使得没有或仅有很少射频经验的设计人员也能扩展雷达系统的性能并延长其工作寿命。

产品详情: https://www.analog.com/adar1000

 

12位10.25-GSPS RF模数转换器AD9213,为仪器仪表和通信应用树立新性能标准

 

与传统的射频ADC相比,新型AD9213具有更高的参数性能和更大的奈奎斯特带宽,并且能够在更高的模拟输入频率下进行射频采样,可实现高达7 GHz的射频信号的数字化。AD9213支持航空航天、仪器仪表以及通信领域的新一代软件定义系统,助力实现更高的系统集成度,更低的成本以及更小的尺寸、重量和功耗(SWaP)。此外,其高采样速率和集成的后处理功能有助于在窄带应用中实现更高的性能。

产品详情:http://www.analog.com/pr180522/AD9213

 

针对下一代射频、微波和毫米波应用的先进PLL/VCO解决方案ADF4371

 

ADF4371运用ADI公司在射频和微波频率合成器领域25年的专业知识进行设计,是当今市场上性能高的频率合成器,提供62MHz至32GHz宽的连续射频输出范围。此器件结合超低PLL FOM (-234dBc/Hz)、超低杂散(-100dBc典型值)、低VCO相位噪声(8GHz下1MHz失调时为-134dBc/Hz)以及内置的跟踪滤波器技术,具有出色的性能和适用性。它采用功能丰富的可灵活配置架构,因此设计人员只需选用一种超紧凑的频率合成器解决方案,就能满足这些频率范围内的几乎任何LO/时钟需求,从而可降低开发成本和风险并缩短产品上市时间。

产品详情:http://www.analog.com/pr180605/adf4371

 

新一代增强隔离式电源转换器ADuM5020/6020和ADuM5028/6028

 

新一代增强隔离式电源转换器ADuM5020/6020和ADuM5028/6028,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰 (EMI) 标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列无需在应用层面使用高成本的EMI抑制技术,并且可简化EMI认证流程,降低设计成本和缩短设计时间。

ADuM5020与ADuM6020的产品详情:

http://www.analog.com/pr180606/adum5020

http://www.analog.com/pr180606/adum6020

ADuM5028与ADuM6028的产品详情:

http://www.analog.com/pr180606/adum5028

http://www.analog.com/pr180606/ADuM6028

 

业界宽带宽RF收发器ADRV9009

 

ADRV9009是业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器。ADRV9009扩展了屡获殊荣的RadioVerseTm技术和设计生态系统。该收发器为设计人员提供单一无线电平台来加速5G部署,支持2G/3G/4G覆盖范围,并简化相控阵雷达设计。ADRV9009 RF收发器提供两倍于前代器件的带宽(200 MHz),可取代多达20个器件,功耗降低一半,封装尺寸减小60%。凭借行业领先的性能以及更小的尺寸、重量与功耗,ADRV9009收发器能够满足新兴5G无线基础设施设备以及航空航天系统严苛的天线密度和扩展网络容量要求。

产品详情:http://www.analog.com/pr0612/adrv9009

更多相关RadioVerse技术和设计生态系统:http://www.analog.com/pr0612/RadioVerse

RadioVerse ADRV9009 RF 收发器产品的视频:http://www.analog.com/video/adrv9009

 

可满足严格的电磁兼容性(EMC)要求的三款增强型汽车音频总线(A2B®)收发器AD242xW系列

 

新的AD242x系列提供可配置的发射功率水平,开发人员可以让系统性能适应特定OEM EMC要求,这是所有功能丰富的汽车信息娱乐系统的关键设计标准。这些收发器还能用于麦克风连接等扩展用途,通过单条非屏蔽双绞线分配音频、控制数据、时钟和电源,从而显著降低布线复杂性。这些特性极大地降低了系统成本,非常适合新兴多麦克风应用,如道路噪声消除、车内通信和自动驾驶等。新型器件AD2426W、AD2427W和AD2428W与现有系列成员完全引脚兼容,可以简化产品升级并缩短产品上市时间。

产品详情:

http://www.analog.com/pr0620/AD2426w

http://www.analog.com/pr0620/AD2427w

http://www.analog.com/pr0620/AD2428w

 

集成光学模块 ADPD188BI减少烟雾探测器误报

 

在单个封装内集成两个 LED 、光电二极管和模拟前端 (AFE) 。高性能 AFE 提供高环境光抑制能力,并降低功耗以延长电池寿命。两个 LED 有助于减少蒸汽和灰尘引起的误报。ADPD188BI 的设计符合新的 UL217 要求以及 EN54/14604 规范。其集成式设计使用两种颜色来区分不同大小的颗粒,从而提高烟雾检测和分类的能力,并排除干扰源。

产品详情:http://www.analog.com/pr0627/ADPD188BI

 

可实现新一代智能电子化学传感器的新型传感器接口IC——ADuCM355

 

ADuCM355精密模拟微控制器带有生物传感器和化学传感器接口,是目前能够在单个芯片上同时实现恒电位仪和电化学阻抗频谱分析仪(EIS)功能的唯一解决方案,是工业气体检测、仪器仪表、生命体征监测和疾病管理等应用的理想解决方案。该器件集成了行业突破性的传感器诊断技术,具有卓越的低噪声和低功耗性能,并且尺寸小。传统的分立式解决方案往往具有一些局限性,并且需要多个IC才能实现类似性能,相比之下,ADI的新型微控制器平台能够提供更高的可靠性和极大灵活性,并且可以显著节约成本。

产品详情:http://www.analog.com/pr0628/ADuCM355

 

用于为电动(EV)和混合动力汽车(HEV)产生发动机声音的嵌入式系统

 

利用ADSP-BF706或ADAU1450数字音频处理器扩展后,分别可用于高性能应用或入门级应用。ADSP-BF706也可用于制造车舱内的发动机声,帮助改善车主的驾驶体验。ADSP-BF706采用存储器映射四通道SPI存储器,能够更快速、更便捷地访问存储的用于产生发动机声音的音频文件。它多可以同时访问24个WAV文件,而传统产品一般只能访问五个。

ADSP-BF70产品详情:

https://www.analog.com/cn/products/adsp-bf706.html#product-overview

ADAU1450产品详情:

https://www.analog.com/cn/products/adau1450.html#product-overview

 

55MHz-15GHz宽带微波频率合成器ADF5610

 

ADF5610在性能和灵活性方面均有突破,适合航空航天和防务、无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、卫星终端等多种市场应用。ADI的ADF5610新型宽带小数N分频频率合成器采用单芯片设计,可在55MHz至15GHz的频率范围内输出RF信号,并提供行业低的相位噪声性能。相比要求采用多个窄带GaAs压控振荡器和锁相环(PLL)的替代解决方案,ADF5610的功耗低50%、尺寸更小、架构更简单,可节省物料成本并缩短上市时间。

 产品详情:https://www.analog.com/cn/products/adf5610.html

在单相电能计量应用中可自动校准的电能计量IC——ADE9153A 

 

ADE9153A 是目前市面上唯一一款具有自动校准功能的电能计量IC,使得智能照明、数据中心、电动汽车充电以及工业应用的设计人员能够在其产品中轻松集成计费级的精确电能计量功能。传统的电能计量IC进行校准需使用昂贵的外部基准电压源和电流源,而 ADE9153A 采用了 mSure 技术,基于计量系统电能计量信号路径的直接测量来校准系统。如果产品的工程设计中使用了 ADE9153A,则可在生产过程中自动校准,无需在生产车间构建、维护和部署精密的校准架。

 产品详情:https://www.analog.com/cn/products/ade9153a.html

60V 低 IQ 降压型控制器和4 通道8A可配置降压型DC/DC  LTC3372

LTC3372是一款高度集成的电源管理解决方案,适合那些需要从一个高达 60V 的输入电压产生多个低电压输出的系统。LTC3372 具有一个 60V 同步降压型开关稳压控制器和四个位于该控制器之后的可配置同步单片式降压型稳压器。这种组合在单颗 IC 中提供了多达 5 个高效率低静态电流输出,非常适合汽车、工业和医疗应用。

产品详情:http://www.analog.com/pr0725/LTC3372

 

效率达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器LT8708/-1

 

LT8708/-1 利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,这使其十分适合电动汽车和混合动力汽车中常见的两个各为 12V、24V 或 48V 的电池。该器件在两个电池之间运行,可避免在其中一个电池出现故障的情况下发生系统停机。另外,LT8708/-1 还可在 48V/12V 和 48V/24V 双电池系统中使用。

产品详情:www.analog.com/pr0918/LT8708

 

AD4111 和AD4112更好地支持实现可编程逻辑控制器 (PLC) 与分布式控制系统 (DCS) 模块 

 

AD4111 和AD4112 模数转换器利用 ADI 的 iPassives® 集成式精密无源技术,集成精密匹配的电流检测电阻和电阻分压器。通道至通道的高度匹配简化了校准要求,并且支持多达八个单端电压输入和四个电流输入,因此该新产品非常适合用作可重新配置的平台解决方案,同时减少 PLC 和 DCS 模块的尺寸、复杂性和成本。

AD4111产品详情:http://www.analog.com/pr1019/AD4111

AD4112产品详情:http://www.analog.com/pr1019/AD4112

 

通过现有车载电缆和连接器基础设施实现高清视频的收发器产品系列

ADV7990和ADV7991发送器与ADV7380和ADV7381接收器

 
新型ADV7990和ADV7991发送器与ADV7380和ADV7381接收器使用ADI公司的车用相机总线【C2B(TM)】 技术,可显著降低重量、体积和成本,并减少电缆布线限制。C2B收发器专为汽车应用而定义和设计,这意味着除了在非屏蔽基础设施上实现出色的视觉质量以外,还特别注意利用片内EMC/EMI缓解技术使之完全符合业界关于EMC、EMI和ESD稳健性的严苛要求。创新的电缆补偿设计性能出色,支持带多个在线连接的30米长电缆,分辨率高达200万像素(30 Hz时)或100万像素(60 Hz时)。

ADV7990产品详情:www.analog.com/pr1101/ADV7990
ADV7991产品详情:www.analog.com/pr1101/ADV7991

ADV7380产品详情:www.analog.com/pr1101/ADV7380
ADV7381产品详情:www.analog.com/pr1101/ADV7381

 

紧凑型 5V、10A 同步 Silent Switcher 2 降压型稳压器LTC3310S 

 

LTC3310S 采用具有集成式热环路旁路电容器的 Silent Switcher®2 架构,以实现高效率、小占板面积解决方案 (在高达 5MHz 频率) 和卓越的 EMI 性能。多相操作可实现多个器件的直接并联,以提供较高的输出电流。LTC3310S 的 2.25V 至 5.5V 输入范围可支持众多应用,包括大多数中间总线电压。集成的低导通电阻 MOSFET 可提供高达 10A 的连续负载电流,且热降额极少。0.5V 至 VIN 的输出电压范围非常适合负载点应用,比如高电流/低电压 DSP/FPGA/GPU/ASIC 基准设计。其他主要应用包括光网络、电信/数据通信和汽车系统、分布式电源架构和一般的中高功率密度系统。

产品详情:www.analog.com/cn/LTC3310S

 

ADI公司新安全隔离式CAN FD收发器ADM3055E IC系列提供面向未来的12 Mbps网络

 

电流隔离i Coupler®数字隔离ADM3055E IC系列不仅符合,而且远远超过5 Mbps的行业标准,提供12 Mbps性能以支持未来需求,同时保持与现有CAN和CAN FD设计完全向后兼容。增强型ADM3055E还具有新型低辐射iso Power®隔离式DC/DC转换器以及增强的稳健性,使CAN节点的设计导入更容易,加快产品上市时间,并实现充分安全隔离。

ADM3055E产品详情:www.analog.com/pr1107/ADM3055E
ADM3056E产品详情:www.analog.com/pr1107/ADM3056E
ADM3050E产品详情:www.analog.com/pr1107/ADM3050E

 

高功率 uModule 稳压器 LTM4700可降低数据中心冷却要求

 

新型电源 µModule 可提供双路 50A 或单路 100A 配置,其采用的创新封装技术实现了在服务器密度增加以及数据中心吞吐量和计算能力提升下,对系统尺寸和冷却成本的影响微乎其微。LTM4700 µModule 的高集成度和内置组件级的封装设计纳入了片上存储器、数据转换电路和数字接口,尺寸只相当于竞争器件的一半左右。该器件的应用包括云计算、高速计算和光网络系统、通信基础设施、PCIe 板,以及医疗、工业和测试与测量设备。

产品详情:www.analog.com/cn/LTM4700

了解更多ADI µModule 稳压器相关:

http://www.analog.com/cn/products/power-management/switching-regulators/umodule-regulators.html  

21款明星级产品都在这儿了~有没有确认过眼神,哪款让你心动呢?

快快来跟帖和大家分享一下吧~



违禁词
[edited by: ternence at 6:02 AM (GMT 0) on 19 Aug 2019]
Parents Reply Children
No Data