模拟对话 2007年第41卷第1期

本期介绍

 本期《Analog
Dialogue杂志》,2007年第41卷第1期,是首次印刷中文版和日文版发行,所以我们要借此机会向这两版的新读者表示特别欢迎。

电力产业的快速发展推动全世界加强现有电力网的传输和配电并且建设新的变电站。微处理器技术的进步和技术支持人员成本的增加是电力公司使用高精度集成自动化系统设计新的自动高压变电站的主要推动力。

高性能ADC前端电路对达到要求的系统性能至关重要。最佳的设计取决于许多因素,包括应用、系统划分和ADC体系。放大器增加功耗并且增加噪声,而变压器不增加功耗而且附加的噪声可以忽略。另一方面,放大器能够放大直流信号,提供容易调整的增益,而且具有平坦的增益响应。

进行准确的高速时域测量非常富有挑战性,但是掌握一些实验技巧和有益的传统工程常识会有助于得到快速准确的结果。为高速测量选择示波器和探头时,首先要考虑的是信号幅度、信号源阻抗、上升时间和带宽。探头的种类和地线的长度也相当重要。

2007年我们也计划推出“搁置(Back
Burner)”网络专栏,该专栏注重设计理念、测量提示和技巧、指导和难题。这一季度的文章,目前只能在网上提供,包括测量环境和PCB温度的提示,使用ADuC7024实现脉动血氧仪和波形发生器的设计以及一种可提高基于加速计的计步器性能的算法。我们希望您能喜欢这个新的专栏。

欢迎提出您的宝贵意见。

Scott Wayne [scott.wayne@analog.com]

下载:英文版

Parents Reply Children
No Data