Post Go back to editing

问题: [征文] +我的模拟技术学习心得(原创)

我是一名大三在校本科生,以前上的都是TI的网站,用的基本也是TI的高性能模拟芯片,但是现在对ADI我也情有独钟,从一开始的邮箱注册到成功收到第一次样片,我激动万分。我是一个非常喜欢模拟的学生,TI和ADI都是很好的模拟技术学习的大学,从各种运放,精密的,低噪的,高速的,低功耗,差分的都有很好的涉及,在ADI和TI的帮助下我对运放的认识越来越深,能熟练地读懂数据手册,能够有SPICE模型并借助仿真工具来分析运放的稳定性,相位裕量,懂得如何去读数据手册上的各种图以及许多高速模拟电路布板。非常感谢ADI能提供许许多多让人受益的研讨会视频,有关于运放的,射频的,PLL,ADC的应有尽有,我从这些研讨会中获益良多。ADI有许多好的资料,比如各种技术书籍,应用笔记,样片,评估板,研讨会,论坛。如果你是一个有心人,我想你一定能学到许许多多的模拟技术知识,这完全是在课堂上学不来的,还有一点,ADI公司非常注重英文,所以各位同学最好好好学习英文。。。利用一切ADI的资源去完善自我,去学习那些抽象却变化多端,有趣的模拟技术。
上面是一些体会,下面说一些用ADI,TI样片做的一些实物和调试心得。
1.好好阅读数据手册,参考PCB布板经验
记得在做宽带放大器这个题的时候,级联可变增益放大器到增益很高的时候就出现了自激,想来许许多多的方法来解决这个问题,可是还是没能解决,按照手册上的评估板抄板情况大有改善,这让我体会到一点,认真阅读数据手册,好好参考优秀工程师的布板图,对于高速模拟(数字)或者混合系统意义非常,这个不像PROTEL那样的工具只要把线连好就可以了,其实在高速设计上你关注的东西要很多,绝非易事。
2.适当用仿真软件去RUN,TUNE你会受益良多
很多人说模拟去实践才有效果,此话不错,可是只注重实践,完全忽略仿真工作却不可取,拿到模拟电路首先自己要手算,用仿真去验证,实践去检验真理,分析仿真和实验的结果。这个是基本的,我们要做的是如何去理解SPICE仿真,如何去正确的仿真,要充分理解你仿真这个模拟电路,要得到什么样的参数,DC,AC还是瞬时响应。怎么去得到运放的稳定性,TI工程师《运放稳定性》写的很好,结合了SPICE仿真,这样更加能够解决问题。用好SPICE仿真不是一件容易的事,你需要很大的积累。ADI提供许许多多在线和非在线计算工具,有差分运放计算的,有锁相环的,有RF的,有ADC的,这些都是非常有用的工具,只有懂得怎样用仿真去理解实践,调试再调试这样才能TUNE满意的结果。多去逛逛官方网站,这些东西大家都能学会的。绝对不要藐视仿真,正确的仿真很有用。
3.多去看看评估板的资料,那里蕴藏着无限的思想,只要你是个有心人定会学到很多
虽然许许多多的半导体公司只提供样片,很少提供评估板,当然ADI提供少量免费评估板,大家可以自己去发掘。即使你得不到评估板,你也可以去参考他们布板的经验,我敢确定,在校本科生做高速混合链路板子是一个软肋,因为基本用的PCB工具都是PROTEL,DXP,PADS之类的,如果要做硬件偏高速的,最好有一个好的工具比如CANDECE,MENTOR,虽然我还很菜,但是我这个很有方向,有时候也只能纸上谈兵,把高速信号,关键信号进行仿真,这样才能达到设计即正确,减少产品周期,PCB布板指南很值得一读。
4.好好利用研讨会资源
ADI所有的研讨会都是免费的,你不仅能了解ADI的产品线,你还可以学习许许多多模拟IC的设计原理,工作特点等许多知识。ADI的研讨会在半导体公司中我感觉是最多,做的最好的,所以很支持研讨会,希望越办越好。
模拟涉及到的知识很多很多,我在这里写了我的一部分感受,希望大家拍砖,学好运放,滤波器,ADC,DAC,模拟开关,PLL,一直延伸到RF,模拟确实很抽象,但是模拟却变化多端,有许许多多种组合,让人感觉有无穷的神秘感,你只有自己去努力探索那其中的神秘,才能揭开面纱,不要告诉我数字会取代模拟,现在不会,将来更加不会,看看中国模拟人才的缺失,射频人才几乎是稀有动物,国外IC实力很强,我想我们这些做技术的,喜欢模拟的应该更加努力,为国家做出自己的一份力,到时候不要被外国技术所牵制,最后引用两家我最喜欢的模拟半导体公司的意味深长的宣传语,Rememer
the real world is analog. analog is everywhere!