ADI技术支持朋友你们好!
1. 最近用ADI公司BF592开发一个项目,硬件上为了节省功耗,需要控制内核电压1.2V,在内核电压开关过程中,偶尔会发送DSP死机,代码不执行了,只有通过外部硬件复位,DSP才能回复正常.
请问,控制内核电压开关,BF592是否会出现死机问题!
2.请问怎样申请“基于ADSP-BF592的低成本车道偏离告警解决方案”代码。。。
ADI技术支持朋友你们好!
1. 最近用ADI公司BF592开发一个项目,硬件上为了节省功耗,需要控制内核电压1.2V,在内核电压开关过程中,偶尔会发送DSP死机,代码不执行了,只有通过外部硬件复位,DSP才能回复正常.
请问,控制内核电压开关,BF592是否会出现死机问题!
2.请问怎样申请“基于ADSP-BF592的低成本车道偏离告警解决方案”代码。。。
您好,
您并没有采用Active或者sleep这种模式而是让内核直接全速在运行是吧?如果这时BF592是跑在400MHz的情况下,需要的最低电压是1.33V,如果是300MHz的话应该是没有问题的。
您好,
您并没有采用Active或者sleep这种模式而是让内核直接全速在运行是吧?如果这时BF592是跑在400MHz的情况下,需要的最低电压是1.33V,如果是300MHz的话应该是没有问题的。