免费下载最新出炉的《模拟对话》合订本

《模拟对话》(Analog Dialogue)是ADI公司的技术杂志,主要讨论关于模拟、数字和混合信号处理的产品、应用、技术及技巧。

ADI今年五十华诞,而《模拟对话》杂志也已经五十岁了!见证全球模拟电子技术创新历程的《模拟对话》,帮助了全球工程师的成长。近期,我们推出2014—2015年合订本,包括了约50篇文章,需要的小伙伴点击链接免费下载吧~~

下载链接:http://h.analog.com/CN_AnalogDialogue_Collection?ADICID=1507_CN_CN_MULT_MULTPG_MULT_MULT_OT_ANA-DIA_SOME_EZCHINA_COLLECTION-14-15_AL_MQL

文章目录:

  • ADI工程大学—为什么应该加入
  • 轻松使用HDMI: HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
  • 成功实现高性能数字无线电
  • 放大器建模为模拟滤波器可提高SPICE仿真速度
  • 将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器
  • 了解ADC信号链中放大器噪声对总噪声的贡献
  • 乘法器与调制器
  • 保护RS-485通信网络不受有害EMC事件影响
  • 可编程增益TIA最大化光谱系统中的动态范围
  • 选择电阻以最大程度减少接地负载电流源误差
  • 精密逐次逼近型ADC基准电压源设计
  • 完整传感器数据采集解决方案简化工业数据采集系统设计
  • 在光电流应用中补偿电流反馈放大器
  • 在多通道应用中使用放大器禁用功能代替多路复用器
  • 多路复用三线式RTD数据采集系统的误差最小化
  • 系统演示平台简化从评估到原型制作的过渡
  • 缩短积分时间可以提高航位推算导航系统的精度
  • 如何设计并调试锁相环(PLL)电路
  • ……


消息编辑者为:Forum ADI