《模拟对话》 是一份ADI出版的免费科技杂志。自公司创立后的第二年即1967年以来,每月发行一期。《模拟对话》起到论坛的作用给大家提供了一个交流的平台。人们在此交流有关现实世界中信号处理系统设计的电路、系统以及软件各方面的创意、解决问题的答案以及远见卓识。
《模拟对话》第55卷第3期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-55/number-3/volume55-number3_cn.pdf
----------------------------------------------------------
解密RF信号链—第2部分:基本构建模块
分立式和集成式组件是构成各个应用领域的RF信号链基础的功能性构建模块。在本系列文章的第一部分,我们讨论了用于表征的主要特性和性能指标。在第二部分中,我们简要概述了构成典型RF信号链的各种重要元素。我们将讨论各种RF放大器、混频器、滤波器、开关、衰减器、检波器和频率产生产品的不同特点。
飞行时间系统设计—第1部分:系统概述
飞行时间(ToF)系列中的第一篇文章概述了连续波CMOS ToF相机系统技术,以及该技术在机器视觉应用中相对于传统3D成像解决方案的优势。这类解决方案依靠3D相机来提供可靠的深度信息,以保证机器的安全性,尤其是在具有挑战性的环境中工作时。后续文章将进一步详细阐述本文中介绍的一些系统级组件,包括照明子系统、光学、电源管理和深度处理。
低辐射的4开关降压-升压型控制器布局—单热回路与双热回路
汽车应用电路必须满足严格的EMI标准,以避免干扰广播和移动服务频段。在很多情况下,Silent Switcher®和Silent Switcher 2解决方案在满足这些标准方面可以发挥重要作用。在任何情况下,都必须要精心布局。在本文中,我们探讨了4开关降压-升压型控制器的两种可能解决方案,并比较EMI室的测量结果。
非常见问题解答—第191期:负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
负载点(POL)转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA—它们对功率级的要求都越来越高。在这些数字系统中,有很多都使用高电流和低电压,因此更需要尽可能缩短电源和负载之间的距离。高电流导致的一个问题是,从转换器到负载,线路产生的电压会不断下降。本文介绍了使用POL电源的优势。
如何实现实用且有效的数字预失真解决方案
许多推广材料在介绍数字预失真(DPD)性能时,所基于的都是静态定量数据。通常情况下,这些材料中会显示DPD频谱,引用ACLR数字。这种方法虽然解决了基本的设计需求,但却没有抓住实际部署中出现的诸多挑战、风险和性能权衡。向5G的快速过渡带来了大量新的挑战和场景。
了解和使用no-OS及平台驱动程序
本文介绍了使用no-OS(无操作系统)驱动程序和平台驱动程序来构建带有ADI公司精密ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器)的应用固件,这些ADC和DAC在速度、功率、尺寸和分辨率方面具有很高的性能。no-OS驱动程序负责设备配置、变换器的数据采集、系统校准等,而基于no-OS驱动程序的固件示例则便于将数据传输到主机上进行显示、存储和进一步处理。
ToF系统设计—第2部分:飞行时间景深测量摄像头的光学设计
光学器件在飞行时间(ToF)景深测量摄像头中起着关键作用,光学设计决定了最终系统的复杂性和可行性及其性能。本文介绍了景深测量光学系统的架构,它由成像光学子组件、接收器上的ToF传感器和变送器上的照明模块组成。它还讨论了如何对各子模块进行优化,以提高传感器和系统的性能。
非常见问题解答—第192期:如何使用LTspice仿真来解释电压依赖性影响
尺寸越来越小、功能越来越多、电流消耗越来越低,为满足这些需求,必须对元件尺寸加以限制,包括多层陶瓷电容器(MLCC)。因此,电压依赖性(直流偏置)的影响也受到关注。在这篇文章中,我们描述了如何使用LTspice®仿真来解释由于使用小外壳尺寸的陶瓷电容器而引起的电压依赖性(或直流偏置)影响。
采用RTD的高EMC性能精密温度测量解决方案
温度测量是模拟领域中最常用的一项检测技术。电阻温度检测器(RTD)是最稳定、最精确的温度测量方法。我们将讨论设计精密温度测量系统的考虑因素,以及如何在确保测量精度的情况下提高系统的EMC性能。
CTSD精密ADC—第5部分:利用异步采样速率转换(ASRC)简化数字数据接口
连续时间Σ-△(CTSD) ADC调制器环路可简化ADC模拟输入侧的信号链设计。在这里我们将描述如何利用创新方法将ADC数据接口连接至适用于应用相关处理的外部数字主机。
IBIS建模—第1部分:为何IBIS建模对设计成功至关重要
IBIS代表了IC供应商提供给客户进行高速设计仿真的器件数字引脚的特性或行为。这些模型可模拟设备的I/O行为,同时不会披露专有的进程信息。在本文中,我们将介绍建模概念、步骤以及使用此类仿真模型的益处。
非常见问题解答—第193期:优化电源转换器控制回路的三种方案
几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少控制输出电压与设定值之间的偏差。大多数开关稳压器IC都有一个补偿引脚,通常称为ITH或VC,用于控制回路调整。本文描述了如何选择这些补偿元件。