Locale Icon
English
EngineerZone
EngineerZone
知识库
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
知识库
  • 中文社区
  • 中文资源库
  • 知识库
  • Cancel
知识库
文档 ADXL345校准原理(ZT)
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • 2010年7月最新ADI中文资料
  • ADI 心电信号应用笔记!(超级完全版)
  • ADI中文技术论坛:专家解答热帖 (2013年10月汇总)
  • ADI中文技术论坛:专家解答热帖 (2013年8月汇总)
  • ADI中文技术论坛:专家解答热帖 (2013年9月汇总)
  • ADI在线研讨会视频:PCB(印制电路板)布局布线指南
  • ADI常见问题解答2013年1月9日更新!
  • ADXL345校准原理(ZT)
  • Analog Circuits - World Class Designs 经典模电教程
  • BatchUnRar分卷解压缩工具
  • can原理图
  • RC电路总结
  • 《Linear Circuit Design Handbook》Analog Devices
  • 《模拟对话(Analog Dialogue)》精选合集电子书下载
  • 【推荐】The Circuit Designers Companion_2nd Edition
  • 不可不知的步进电机小知识 (ZT)
  • 便携设备中的模拟电路设计
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)1
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)3
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)4
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)5
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)6
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)7
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)8
  • 分享:《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)9
  • 分享:电路板散热设计+PCB (已修正)
  • 基于运放和模拟集成电路的设计(Sergio Franco著)
  • 基础原理视频:直接数字频率合成器DDS
  • 大家来讨论:传递函数、零点、极点的物理意义
  • 学习了模拟对话《高速时域测量—实际改进技巧》并实际应用测得效果不错
  • 小清新解读——数学与人生
  • 嵌入式系统中的模拟设计(英文版)
  • 微弱信号与锁定
  • 我的Protel元件库
  • 我的电路图
  • 推荐本高速PCB设计方面的书
  • 无线电收发模块电路制作介绍
  • 最新ADI官方中文技术资料更新 (2014年3月)
  • 最新中文资料更新20131126
  • 最新中文资料更新20140116
  • 最新中文资料更新20140225
  • 模拟CMOS集成电路设计(拉扎维)中文版
  • 模拟电路设计200问(ZT)
  • 深入理解示波器
  • 电子书——LC滤波器设计与制作pdf
  • 电子书——数字逻辑电路的ASIC设计pdf下载
  • 电子书下载——信号完整性问题和印制电路板设计PDF
  • 电子线路PSPICE分析与设计发布时间
  • 硬件工程师必读攻略上
  • 硬件工程师必读攻略下
  • 视频基础教程: 陀螺仪工作原理
  • 转发ADI模拟技术训练营——放大器初步
  • 高精度温度控制器设计实例
  • 黑魔书-超级经典的一本电子工程师密集2
  • :《晶体管电路设计(上)(下)pdf》(已修正)2

ADXL345校准原理(ZT)

ADXL345校准原理(ZT) by linan

首先,这个校准的过程是手动的(类似手机上的传感器校准),把模块水平放置(这个水平也只是个大概,如果要求高的话,还需要其他仪器辅助),那么x轴和y轴的度数应该为0g,获取此时的实际x轴和y轴的度数,假设是20和-17。要注意此时传感器的量程和分辨率,假设此时adxl345是常规量程+-16g,分辨率13位,那么此时度数的系数应该是1g/256 *1000 = 3.9 mg/LSB,从数据手册上可以查到 偏移寄存器的比例因子是 15.6mg/LSB(固定的,与量程无关),那么需要设定的实际偏移值就是 20/4 = 5和-17/4 = 4(15.6/3.9约为4)

 

然后取两个值的补码,分别为0x05和0xFB,写入对应的偏移寄存器。

这样,每次从传感器读取的数值就自动加上了这个设置的偏移。z轴的偏移值检测方式一样,把z轴水平放置(处于0g场)。

需要注意的是:

1、传感器掉电后,设置的偏移值就丢失了,需要在下次上电后重新设置(不过这个偏移值主要跟芯片所处的环境有关,理论上不会经常性的大变化)

2、对于偏移值的测量,可以采用多次测量求平均值的方法