Post Go back to editing

精密模拟电路设计的13条提醒

ADI资深技术专家James Bryant给精密模拟电路设计的13条提醒。简单几句话,吃过亏的偶深有感触,振聋发聩啊!转发分享给大家(原文链接http://www.analog.com/static/imported-files/zh/rarely_asked_questions/EDNC_201204-ADI-RAQ.pdf

1、别忘了阅读数据手册。(应用  工程师常常在解答完客户  问询后大声抱怨好好读读数  据手册吧。)获取数据手册中 的隐含信息,而不仅是表面 细节,非常重要。

2、别忘了欧姆定律。导线或  PC走线的电阻不是0;测量  低电流时,不可忽略“绝缘体”  的漏电流。

3、别忘了偏置电流。有时候,油腻的指纹会  在原型设计中形成一条电流路径,导致  在干净的最终版本测试时发生出人意料  的情况。

4、别忘了最终拥挤不堪的PCB上的杂散 电阻、电感和电容问题;不要以为试验  板(或SPICE模型)正常就说明一切正常。

5、别忘了EMI和RFI无处不在;务必对电源和输入/输出引脚进行滤波。

6、别忘了考虑温度变化对器件的影响(包括  标称意义上完全相同的器件的不同温度  系数的影响)。

7、别忘了验证电路支持电源(和信号)以任意  顺序(以及任意dv/dt值)施加,或者确保  电路中不会出现不可接受的电源/信号  序列和速率。

8、别忘了开关电源不会像电池那样没有  噪声。

9、别忘了模拟电路不同于微处理器,  一般不在上电时复位,您可能  需要确保电路正确启动。

10、别忘了电路并不是  瞬间启动;电容需要充电,  精密电路需要时间来实现  热稳定。

11、别忘了某些电路在  驱动电抗性负载时会变  得不稳定。驱动各种  阻性负载的输出级可能  会在电容(如线缆电容)  的作用下发生振荡。

12、别忘了噪声像死亡和出租  车一样是普遍存在的现象。每个ADC都  有量化噪声,每个电阻都有约翰逊噪声,  您无法避开它们。

13、别忘了IC设计工程师不一定做到处处为  用户着想。器件可能不像您预期的那样  工作。我还要不厌其烦地重复:“好好读  读数据手册吧!”

Parents Reply Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.