Post Go back to editing

ADI中文技术论坛:专家解答热帖 (2013年12月汇总)

关于AD8138输出的共模电压的问题

http://ezchina.analog.com/message/11389#11389

ADE7880的增益    

http://ezchina.analog.com/message/11402#11402

DA板卡输出驱动长电缆,放大器选型?

http://ezchina.analog.com/message/11377#11377

ADA4932-2芯片的输出共模电压

http://ezchina.analog.com/message/11198#11198

ADAS1000输出数据问题?  

http://ezchina.analog.com/message/11498#11498

AD9258的配置问题

http://ezchina.analog.com/message/11547#11547

AD5700 电路设计疑惑

http://ezchina.analog.com/message/11560#11560

ADV7441A PORTA连接HDMI输入信号配置问题

http://ezchina.analog.com/message/11574#11574

AD7545连接运放后没有正确的输出

http://ezchina.analog.com/message/11592#11592

C工程移植问题     

http://ezchina.analog.com/message/11675#11675

CCES环境下如何使用21489IIR加速器

http://ezchina.analog.com/message/11764#

使用sigmastudio建立了一个工程,怎么将这个工程烧写到ADSP-21489中,并且断电重启后该工程的代码不至于丢失

http://ezchina.analog.com/message/11778#11778

关于AD603谐波失真的问题

http://ezchina.analog.com/message/11782#11782

两个有关AD9949内部模数转换的问题

http://ezchina.analog.com/message/11873#11873

CCES环境下如何使用21489IIR加速器

http://ezchina.analog.com/message/11764#

AD2S1210问题       

http://ezchina.analog.com/message/12009#12009

请问专家,可以使用ADIsimPLL仿真双环锁相环吗?

http://ezchina.analog.com/message/12034#12034

为何s参数模型里是100

http://ezchina.analog.com/message/11820#11820

在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗         

http://ezchina.analog.com/thread/7275

ADC滤波器设计疑问    

http://ezchina.analog.com/thread/7277

HSC-ADC-EVALCZ可以和AD9272-65EBZ配套使用吗?     

http://ezchina.analog.com/thread/7278

有关Delta-SigmaADC 的问题

http://ezchina.analog.com/message/11260#11260

DDS AD9910的四种工作调制模式是什么意思?     

http://ezchina.analog.com/thread/7141

有没有可以程控改变输出电压的DCDC芯片?

http://ezchina.analog.com/message/11436#11436

请教关于三运放仪用放大器芯片AD8421的问题     

http://ezchina.analog.com/message/11437#11437

ADuM524xADuM12xx系列的区别 

http://ezchina.analog.com/thread/7187

2013年8月专家解答热帖

http://ezchina.analog.com/thread/7092

2013年9月专家解答热帖

http://ezchina.analog.com/thread/7093

2013年10月专家解答热帖

http://ezchina.analog.com/thread/7094

2013年11月专家解答热帖

http://ezchina.analog.com/message/11255#11255



消息编辑者为:ADI admin