模拟前端ADAS1000常见问答汇总

ADI的产品应用很广泛,尤其是一些使用率相当高的产品,经常有应用中的实战问题出现在咱们的论坛中。这不,低功耗、5电极心电图(ECG)模拟前端ADAS1000就是其中的一款。

为了让大家能更好的使用ADAS1000,咱们的工程师特地整理了部分客户在使用过程中经常遇到的问题以及解答方案,今天就分享给大家咯~下次使用ADAS1000遇到问题时,不妨先看看咱们的这份文档哦(即附件)

Q:ADAS1000 使用直流耦合还是交流耦合,有什么优缺点

ADAS1000 使用直流耦合方式。

  • 交流耦合方式的优点是去除了信号的直流分量。这个偏置和使用的电极有关系,例如如果使用不锈钢电极,偏置可能有+/-1V,如果使用 AgAgCl 电极,偏置在+/-300mV 内。
  • 使用直流耦合的方式,有用信号在电极的直流偏置信号上,受到信号放大倍数的限制所以需要更高分辨率的 ADC。优势在于可以信号建立的速度会更快。

至于直流耦合和交流耦合,附件文档中有一个表格专门做了解答,下载去看看吧

Q:怎么开始 ADAS1000 调试 。上电后没有测量到 ADAS1000 的晶振起振

ADAS1000 上电后,需要正确配置寄存器后,芯片进入工作模式晶振才会起振。可以参考下面的流程开始 ADAS1000 调试

1) 调试 SPI 通信,确认 SPI 通信正常

2) 参考数据手册 Example 4,配置 test tone 模式。这一步可以检查数据读取

3) 参考数据手册 Example 1,配置采集真实 ECG 数据,可以连接 ECG 信号源或信号发生器

4) 参考数据手册 Example 2,3,5 等例子,调试呼吸、导联检测和 Pace 等其他功能

Q:读取到的导联/电极数据怎么转换成电压值

ADAS1000 有三种操作模式:模拟导联模式、数字导联模式、电极模式。在不同操作模式下如何将读取到的导联/电极数据转换成电压值,且看附件中的详细介绍吧~

Attachments:
  • Created
Was this helpful?

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.