Post Go back to editing

AD7768-1连续转换结果符号位丢失

Category: Software
Product Number: AD7768-1

大家好,我正在使用 Zynq7020 AXI-Quad-Spi 驱动 AD7768-1,驱动库使用的 ADI no-os,通过访问 0x2C 读取 24b 转换结果寄存器时结果完全正确。为了避免不必要的寄存器地址传输,我启用了 INTERFACE FORMAT CONTROL REGISTER (0x14) 寄存器中的

EN_CONT_READ (LSB),这样可以直接读取 24b 转换结果而不需要发送 0x2C 寄存器地址,然后我发现转换结果的出现错误。在诊断模式下,输入为 AD77681_POSITIVE_FS (FS-1LSB) 时转换结果为 0x7FFFFF,输入为 AD77681_NEGATIVE_FS (-FS) 和  AD77681_AIN_SHORT (0V) 时转换结果均为 0x000000,我使用逻辑分析仪采集了 SPI 数据,发现输入为 -FS 时 AD7768-1 输出 MSB 确实为 0

AXI-Quad-Spi 输入时钟为 80MHz,经过 4 分频后 SCLK 为 20MHz,配置代码如下

Status = ad77681_setup(&instance_ptr->ad77681_devs[channel], &instance_ptr->status_regs[channel], intr_instance_ptr);
if (Status != XST_SUCCESS)
{
    log_error("AD7768 channel %u setup failed", channel);
    instance_ptr->device_enabled[channel] = false;
    continue;
}

#if AD77681_CONTINUOUS_READ_MODE_ENABLE
        Status = ad77681_set_continuos_read(&instance_ptr->ad77681_devs[channel], AD77681_CONTINUOUS_READ_ENABLE);
        if (Status != XST_SUCCESS)
        {
            log_error("AD7768 channel %u set continuous read failed", channel);
            instance_ptr->device_enabled[channel] = false;
        }
#endif

DRDY 高电平触发中断读取

adc_ret = ad77681_spi_read_adc_data(&group->ad77681_devs[channel], adc_data[channel], AD77681_CONTINUOUS_READ_MODE_ENABLE ? AD77681_CONTINUOUS_DATA_READ : AD77681_REGISTER_DATA_READ);
if (adc_ret != 0)
{
    log_error("ADC read channel %d failed, ret %d", channel, adc_ret);
    return;
}

希望能得到大家指点,谢谢!

Thread Notes

  • 感谢您的提问!获取更多关于该产品的信息,欢迎您联系术支持  · Support Portal (analog.com)

  • 似乎是 SPI 时序的问题,原来的 Options 为

    XSP_MASTER_OPTION | XSP_CLK_ACTIVE_LOW_OPTION | XSP_CLK_PHASE_1_OPTION

    SPI 波形就是上面的样子,CS 每次读数据都会先拉底后拉高。后面我增加了一个 Option

    XSP_MASTER_OPTION | XSP_CLK_ACTIVE_LOW_OPTION | XSP_CLK_PHASE_1_OPTION | XSP_MANUAL_SSELECT_OPTION
    SPI 波形就变成了下面这样,CS 拉低和 SCLK 拉低之间不是同步的,转换结果就完全正确了。猜测是由于之前 CS 与 SCLK 同步拉低,导致 ADC 没有足够的时间输出数据,不过手册上 Figure. 4 显示 CS 拉低与 SCLK 拉低的时间间隔 t1 最小是可以为 0 的

    ...

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.