Post Go back to editing

MAX96717和MAX9296A通讯

Category: Hardware
Product Number: MAX96717

我想问一下关于MAX96717和MAX9296A通信的设定。 目前,MAX96717配置为通过CFG0和CFG1的上拉/下拉电阻设置在ROR mode和Tunnel mode下运行。 但是,我们发现接收端的MAX9296A不支持ROR mode和Tunnel mode。 是否可以在不进行硬件的变更(电阻值的变更)的情况下,只通过寄存器设定就可以变更为Crystal mode及Pixel mode,请告诉我好吗?

当前配置: 发送方: MAX96717 (当前为ROR mode,Tunnel mode )

接收方: max 9296 a (不支持ror mode、Tunnel mode )

目标:更改为Crystal mode,Pixel mode 关于基于寄存器设定的动作模式的变更可能性,请进行确认。

Thread Notes

Parents Reply Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.