Post Go back to editing

Are the GPIO ports 3.3V tolerant during reset?

Category: Hardware
Product Number: MAX78000

現在、ADI MAX78000を使った回路基板を設計しています。目標は、すべてのIOピン(p3.xを除く)を3.3Vで駆動することです。

使用予定の周辺機器は、I2C、UART、I2S、SWD、JTAG です。

IO 電圧は VSSEL レジスタを使用して設定できることは理解していますが、リセット状態ではデフォルトの IO 電圧は 1.8V に設定されています。

私の懸念は、VSSEL レジスタが IO 電圧を 3.3V に変更するように設定される前に、リセット状態中に IO ピンに 3.3V を印加しても安全かどうかということです。

これによって何らかの問題やデバイスへの損傷が発生するかどうかを明確にしていただけますか?

ありがとう。


  
図:MAX78000 データシート www.analog.com/.../MAX78000.pdf

図:MAX78000 ユーザーガイド www.analog.com/.../max78000-user-guide.pdf

Thread Notes

  • 感谢您的提问!获取更多关于该产品的信息,欢迎您联系技术支持  · Support Portal (analog.com)

  • For some reason, it was translated without my permission. I will add the English text.

    I am currently designing a circuit board using the ADI MAX78000. My goal is to drive all IO pins at 3.3V(except p3.x).

    The peripherals planned to be used are I2C, UART, I2S, SWD, and JTAG.

    I understand that the IO voltage can be configured using the VSSEL register, but during the reset state, the default IO voltage is set to 1.8V.

    My concern is whether it is safe to have 3.3V applied to the IO pins during the reset state, before the VSSEL register is configured to change the IO voltage to 3.3V.

    Could you clarify if this would cause any issues or damage to the device?

    Thanks.

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.