Post Go back to editing

多片AD9695输出同步,如何调整

Category: Hardware
Product Number: ad9695

我目前调试的开发板为:3个AD9695(分别为A、B、C)和 1 个 lmk04828 时钟芯片。其中lmk04828芯片工作在 Cascaded Zero-Delay Dual-Loop Mode 模式,sysref 连续产生。

在verilog的程序中,采用同一个jesd204 rx IP核同一个rx IP核( default SYSREF always 为 SYSREF always on)。目前通过调整 declk 和 sysref 的延时,能够让 rx ip核 输出的rx_tvaild是否在同一core clk周期中拉高。

但是从结果来看,AC的采样数据是同步的,AB并没有同步。下图分别为AB、AC采样同一正弦波的结果:

这是否和AD9695寄存器(0x128、0x129)中sysref的建立保持状态有关?或者多芯片同步的方案有什么参考的吗?

Thread Notes