下图可以解释MAXREFDES100# & MAXREFDES100HDK# 的关系:
MAXREFDES100# 是系统级电路板,可以直接通过USB连接电脑并且开始工作。可以作为系统的一个子系统使用。其中包括了生物电测量模拟前端:ECG(心电图),BIO-Z(生物阻抗)等,光传感器:用于血氧(SpO2)、心率测量 和体温传感器。
而MAXREFDES100#HDK是开发板。供用户进行个性化开发使用。您可以通过我们搭建的平台,参考我们MAXREFDES100#的开发资源,自主选择器件进行您产品的开发。MAXREFDES100#HDK将MAXREFDES100#的USB口扩展为一个USB HDK接口和一个USB DEV口。HDK口用来烧写程序。DEV用来通讯和调试。