English
EngineerZone
Other Products (CN)
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
Other Products (CN)
FAQs
MAXREFDES100#: FAQ
FAQs
讨论
Tags
Cancel
FAQs
MAXREFDES
MAXREFDES100#: FAQ
MAXREFDES100#: FAQ
Created
over 8 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
max30205,max30003 可以满足相关标准吗?
max30205,max30003 是我们两款高性能的温度传感器和心电前端,它们的性能可以满足IEC、AAMI性能指标。
MAX86140/1和MAX30101/2的区别是什么?
MAX86140/1是美信最新的一代PPG测量应用的前端AFE,和MAX30101/2相比,它没有集成LED 和 PD, 功耗和噪声都有提高,信噪比更好,更适合手腕测量。
MAXREFDES100# & MAXREFDES100HDK# 的差异
下图可以解释MAXREFDES100# & MAXREFDES100HDK# 的关系: MAXREFDES100# 是系统级电路板,可以直接通过USB连接电脑并且开始工作。可以作为系统的一个子系统使用。其中包括了生物电测量模拟前端:ECG(心电图),BIO-Z(生物阻抗)等,光传感器:用于血氧(SpO2)、心率测量 和体温传感器。 而MAXREFDES100#HDK是开发板。供用户进行个性化开发使用…
MAXREFDES100# PPG采样的数据和设置的采样频率不一样,原因是什么?
Maxrefdes100中的PPG是Max30101, 除了采样率,还有一个抽取率需要设置,即SMP_AVE[2:0],(0x08),将它设置为1,采样数据才和设置的采样率一样,否则,就是采样率/SMP_AVE。
MAXREFDES100的离线不受限模式(untethered mode, offline)是如何存储数据的?能否用于Holter心电监控?支持多长时间?
MAXREFDES100在离线不受限模式下,电路板上有一个32MB的闪存S25FS2565,数据可以被存储到该闪存内,数据可以被下载。对于Holter心电监控,建议采用受限模式或者是在线不受限模式,这样可以对波形进行实时观察。在离线受限模式下,只能等到监控结束后,下载数据进行分析。最长支持的监控时间取决于用户设置的采样频率。由于闪存的存储空间是固定的,所以如果采样频率高,最长监控时间会变低;如果采样频率低…
MAXREFDES100集成了MAX30003,是否可以支持对肌电的测量?
MAXREFDES100不支持对肌电的测量,因为心电和肌电的信号特征不一致,所以需要专用于肌电信号的模拟前端。可以参考MAXREFDES100的电路架构,在主MCU上(MAX32620)添加肌电的模拟前端传感器。
健康传感器平台用MAX30205实际测量体温吗?
正如MAX30205数据资料中“应用信息”介绍,“MAX30205测量其自身管芯的温度,外部温度主要通过引线和裸焊盘传导到管芯。所以器件最容易测量PCB温度。” 健康传感器平台采用这种方法并测量其PCB温度,并不测量人体温度。为了测量人体温度,请参考附件的设计指南。
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.