MAX30112EWG+: FAQ

MAX30112EWG+: FAQ
  • Created
Was this helpful?
  • MAX30112和MAX30102的心率和血氧检测可以适用于身体任一部位吗?

    它们都是通用器件,对测量部位没有特殊要求,一般都可以,比如手指是最好的,测量脚趾,额头等也都可以。
  • MAX30112能否做穿透式应用?

    Max30112是一款集成的AFE,它可以用于发射式,也适用穿透式,主要取决于自己的结构设计。
  • Maxim的生物传感器产品能否用于婴儿

    关于在婴儿上面使用的问题,一是要考虑婴儿相对于成人难以保持静止,所以需要在算法的抗运动干扰能力方面进行强化;二是婴儿的皮肤相对于成人更加薄,因此必须对传感器的一些设定(如LED的电流强度等)进行一些调整。还有必须注意生物相容性的问题。
  • 怎样对Maxim血氧芯片的测量值的准确度进行评估?

    由于Maxim血氧芯片输出的实际上是光信号的强弱,一般是在Maxim芯片测得的数据的基础上加上算法计算出血氧值,再和标准的医疗仪器进行对照。所以,最终结果的准确度不仅仅取决于传感器,算法、甚至是电路板上其他的硬件也可能影响准确度。根据实验室的测量结果,使用我们的传感器制成的Maxim的参考设计的准确性都能满足美国食品药品监督管理局的要求(3.5%)。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.