MAX30101EFD+_T1: FAQ

MAX30101EFD+_T1: FAQ
  • Created
Was this helpful?
  • MAX30101 FIFO对应的三个灯采样值如何排序?

    MAX30101的FIFO对应于三个灯采样值的排序与具体设置有关。如果是多灯设置,即slot设置,则按slot设置的顺序采样;如果是spo2方式,则确定不变的,即RED在前,随后是IR值。
  • MAX30101 读取FIFO方式

    Max30101自带32个sample的FIFO,每一个sample中有一组red,ir ,green 数据。每一个数据占3个byte。因此如果只读RED和IR LED, 那么每个SAMPLE要读6个Byte。其中前三个Byte用来计算RED 红光的电流值,后三个Byte用来计算IR的电流值。最多可以储存32组数据。因此必须要在FIFO写满后重写之前,读读走最开始的数据。
  • MAX30101​ LED的发光强度是否可以单独调节?

    LED电流大小可以调节,最大50mA;另外,还可以调节 电流脉宽,有4档调整范围。每路LED光信号可以单独调节。
  • MAX30101与MAX30102主要什么区别

    MAX30101和MAX30102很接近,而且管脚、软件兼容。MAX30102只有Red, IR led, 而MAX30101提供一路green LED驱动,在手腕测量心率时可以得到较好结果。
  • MAX30101中断如何设置?

    MAX30101 有两种读取数据中断模式。第一种是设置A—Full—Int,即将存满中断,也就是说当FIFO32个sample空间即将存满时触发中断,告诉主机要读数据。寄存器里可以设置触发中断时距离存满装的的寄存器的个数,例如差一个sample存满时触发中断或者差两个sample存满时触发中断。这类中断清除方式是读取中断寄存器。 第二种是每一个采集sample触发一次中断。这类中断清除方式是读取中断寄存器…
  • MAX30101发光管的电流是否越大越好?

    考虑到功耗、有效分辨率,该电流并非越大越好。但在有些测量部位(比如手腕)、测量对象(比如肤色较深,体质偏胖人群),需要提高发光管电流,以有效获取可用信号的强度,得到测量值。
  • MAX30101和MAX32664D的指尖血压趋势算法,能否放在手腕上使用?如果不能,为什么可以应用在腕表上?

    指尖血压算法不能放在手腕上使用,因为MAX30101是专用于指尖的光学芯片模组,手腕处肌肉血管组织结构复杂,指尖组织结构简单,因此模组不适用于手腕部位。MAX30101和MAX32664D是可以用于腕表上的,只要在腕表的上表面(即不接触皮肤的表面)安装MAX30101,将腕表戴在左手上,将右手手指放在腕表表面上测量,就可以测量血压趋势了。
  • MAX30101和MAX32664组合是否可以应用在手腕处检测

    由于MAX30101是基于手指处检测的芯片,因此无法应用在手腕处。对于基于手腕的应用,建议使用MAX32664和MAX86141。这是因为内置LED的芯片只适合应用于手指,而且手腕的环境(皮肤厚度,骨骼等)比手指的环境要复杂得多,因此必须使用外部LED来使LED和手腕达到最佳的光学耦合。
  • MAX30101测量不同位置时,参数的调整有什么建议值?

    一个是光的类型,绿光主要是用于手腕测量,红光/红外主要用于手指,脚趾等部位测量。另外就是具体参数,比如电流,pw等。这些值需要和算法配合调整。开始调试时,建议从我们的开发板的初始值入手。
  • MAX30101的环境光消除功能是什么?是否有助于抑制运动伪迹?

    MAX30101是Maxim的光学传感器,基于PPG信号的检测,可以实现心率和血氧测量。MAX30101包含的环境光消除功能由芯片内部实现,包括一个连续时间∑-Δ模数转换器、专用滤波器和跟踪/保持电路,可以消除环境光并增加信号的动态范围。一般来说,环境光消除功能并不能抑制运动伪迹。虽然运动伪迹会叠加在环境光干扰上,二者难以区分,但是环境光消除功能针对的是静态环境光干扰,对于动态的运动伪迹干扰较为困难…

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.