English
EngineerZone
Other Products (CN)
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
Other Products (CN)
FAQs
MAX30001CTI+: FAQ
FAQs
讨论
Tags
Cancel
FAQs
MAX
MAX30001CTI+: FAQ
MAX30001CTI+: FAQ
Created
over 7 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
MAX30001EVSYS的生物电阻抗通道的采样频率是多少?
用户可以根据其需求在GUI界面上选择合适的采样频率。MAX30001的数据手册57页所示,用户可以设置以下采样频率:24.98Hz、25Hz、31.25Hz、32Hz、49.95Hz、50Hz 62.50Hz和64Hz。
MAX30001如何进行导联脱落/导联连接检测?
MAX30001内部具有导联通断检测功能。当流过电极的电流小于阈值时(可设定,在0nA到100nA之间),判定导联脱落,当流过电极的电流大于阈值时(0.7µA),判定导联导通。在芯片内部是靠一个比较器实现的。
MAX30001是否支持美标导联
支持,Max30001硬件支持各种导联连接标准。
MAX30001测量呼吸的原理是怎样的?
MAX30001是利用生物电阻抗监测通道实现呼吸的测量。人体的胸部相当于一段导体,随着人体的呼吸,胸廓会发生变化,肺部的气体组成成分也会变化,所以人体的电阻抗也会发生相应的变化。MAX30001利用检测胸部电压的变化来间接地反映人体的呼吸活动。
MAX30001用在ECG的产品中,是否可支持两个电极的设计? 电极的选择上是否有参考资料,例如干式和湿式设计上的差异?
MAX30001可以支持两个电极的设计,请参考下图,其中接到VCM的电极可以不连接。MAX30001可以使用干式或者湿式电极。
MAX32660支持机器学习算法吗?
由于机器学习算法运算量巨大、计算周期长、占用空间大,所以一般不用于心电监控等要求实时性高的场合。MCU不适合用于机器学习算法,建议使用DSP。
Maxim有没有皮电测量(GSR)的方案
皮电测量可以参考MAXREFDES73,其原理是用Maxim的微处理器MAX32600的ADC和DAC来实现测量。 另外,MAX30001的生物电阻抗通道也可测量皮电。
Maxim生物传感器一般选用哪种导联?
一般来讲,选用哪种类型的导联取决于所用生物传感器的通道数。如果传感器内部只有一路通道,则只能测量一路导联;如果有N路通道,则支持N导联。具体这些导联如何分配,则取决于用户的使用。比如,并不是说传感器只支持一路导联的话,我们只能用它来测标准肢体导联I,而是,可以将这一路导联分配给标准十二导联中的任何一个。Maxim的传感器以消费类应用为主,也可用于临床设备。我们的ECG AFE通常支持1到3路的心电测试…
Maxim许多生物传感器的参考设计都设置了驱动电极,有何作用?
由于工频干扰等干扰源的存在,心电信号含有许多干扰成分,有时这些共模干扰会严重影响测量波形。驱动电极通常是输出电极,可将心电前端采集到的心电信号的共模成分再反馈到人体(如下图),利用系统的共模抑制能力消除干扰。通常,驱动电极可以放置在人体的任何位置,但是以放在右腿为佳(又称“右腿驱动”),因为右腿到其他输入电极的距离大致是相等的。
为什么测试MAX30001 的shutdown电流不是0.5uA, 达到了+200uA?
Shutdown电流就是指关闭心电和阻抗测量通道时的电流,通过配置寄存器CNFG_GEN (0x10),即设置 EN_ECG 和 EN_BIOZ 为低电平,就可以关闭心电和阻抗测量通道,进入这个低电流模式。 测量时,配置这个模式后,需要直接测量MAX30001电源电流,这个值才是shutdown电流。避免计入其他外围电路的电流损耗。
>
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.