English
EngineerZone
Other Products (CN)
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
Other Products (CN)
FAQs
MAX17504AATP+: FAQ
FAQs
讨论
Tags
Cancel
FAQs
MAX
MAX17504AATP+: FAQ
MAX17504AATP+: FAQ
Created
over 7 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
MAX17504的datasheet中关于输入电压范围小值的公式是如何得到的?
对于BUCK电路,计算针对某个输出电压的最小输入电压时,需要考虑高低边MOSFET及电感上的压降,否则可能无法达到设定的输出电压。对于BUCK来说,输出电压与输入电压的关系如下:Vo=D*Vin,考虑到高低边MOSFET及电感上的压降,则输入电压与输出电压的关系为: Vo+Io*Rdcr+Io*Rlds=D*(Vin-Io*Rhds),其中Rdsr为电感的DCR,Rlds为低边MOSFET的Rds…
MAX17504的datasheet中关于输入电压范围计算公式中为什么要用开关频率乘以导通时间?
开关频率的倒数是开关周期,开关频率乘以导通时间也就是导通时间除以开关周期,也就是占空比。而占空比是和输入电压的大小相关的,所以在计算输入电压的时候会用到开关频率乘以导通时间这个公式。
MAX17504的datasheet给出的输入静态电流是9.5mA,为什么实际测试时输入电流会有十几mA甚至20mA?
MAX17504的datasheet给出的9.5mA静态电流是个典型值,并非最大值。实际应用中静态电流与输入电压的大小相关,通常输入电压越低,输入静态电流越高。这是由于当输入电压较低时,占空比较大,也就是说MOSFET的驱动电平为高电平的时间较长,所以消耗的能量也比较大。
MAX17504的SYNC引脚是否可以悬空?
如果不用外部频率同步功能,建议将SYNC引脚接地,但是经过测试,SYNC悬空也不会引起什么问题。
MAX17504的输出电压纹波振荡
MAX17504的输出电压纹波振荡可能是因为反馈电阻阻值不当造成的。MAX17504的补偿电路在芯片内部,但是可以通过改变用于设定输出电压的分压电阻的阻值来改变环路带宽,可以尝试通过改变输出电压与FB之间的电阻来解决纹波振荡问题。
MAX17504芯片电源纹波较大,如何解决?
造成电源纹波过大的原有如下: 1,测量方式错误:对于 测量方式,探针最好使用 短的地回路。参考视频:https://mp.weixin.qq.com/s/6COe4RThhxivZcZk4WqbVw 2,输出电容太小 3,环路不稳定,在工作频率下频响较慢。 对于 输出电容和环路稳定性问题,MAX17504提供一种外部调整频率响应的方法,就是调节分压电阻。建议使用EESIM进行仿真,选取合适的输出电容和分压电阻…
当输入电压低于6V时,MAX17504的内部LDO输出不稳定,原因是什么?
正常情况下,即使输入电压低于6V,MAX17504的内部LDO的输出也应该是稳定的电压,只是当输入电压较低时,内部LDO的输出可能会低于5V。例如,当输入为5V时,LDO的输出可能在4.5V左右,但是MAX17504还是可以正常工作的。造成LDO输出不稳定的原因可能是输出电容过大,启动时的浪涌电流造成LDO无法正常工作,针对这个问题,可以增大软启动电容。
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.