English
EngineerZone
Other Products (CN)
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
Other Products (CN)
FAQs
DS34T101GN+: FAQ
FAQs
讨论
Tags
Cancel
FAQs
DS3x
DS34T101GN+: FAQ
DS34T101GN+: FAQ
Created
over 8 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
CES PW净荷与SAT PW净荷的主要区别是什么?
基于分组交换网络的电路仿真业务(CESoPSN)和基于分组的非结构化TDM (SAToP)协议定义了如何在PW数据包净荷中承载T1/E1线的数据。 CES方法用于承载Nx64 (即分数) T1/E1信号。CES净荷字节排列T1/E1数据,并指定每个字节在PW数据包净荷中的位置。T1/E1信号的成帧模式通常由CES PW结束,并不转发。对于T1线,CES净荷承载24字节数据(不包括第193位,成帧位…
PW用于什么样的AAL1 (ATM适配层1)?
仅DS34T10x和DS34S10x系列TDMoP器件支持该协议。当器件被用于ATM网络时,它非常有用。例如,现在有些移动网络部分采用ATM交换。AAL1 PW协议采用一种模拟AAL1单元格式的格式,从而使净荷可轻松在ATM单元和PW数据包之间转换。
TDM PW是否可用于实现电信DS0交叉连接?
可以。TDMoP器件可用于实现同步DS0交叉连接的一部分。所有的数据流必须彼此同步,并且许多功能必须在TDMoP器件外部实现(例如电话信令)。如果用ACR同步远端端点,那么系统将容易受系统性PDV的影响,会造成器件不能满足漂移模板。存在这种系统性PDV时,时钟恢复建立时间也将是个问题。只有在设计这种设备方面具有专业知识的用户才可尝试这种应用。Maxim没有这种技术专长可分析、解决或支持这类系统。
为什么有多种PW报头字节(MEF-8、MPLS、UDP/IP、L2TPv3、IPv4和IPv6)?
PW报头选择用于匹配网络能力,例如用于多协议标签交换(MPLS)网络。有些终端用户网络不指定使用的PW报头。其他网络要求TDM PW数据包使用特定的PW报头字节。Maxim的TDMoP器件可产生以上所述的PW报头。
什么是实时协议(RTP)时标?
RTP时标提供一个32位值,被DCR技术采用,并表示连续传输的数据包之间的相对定时。RTP时标还表示数据包发送的时间。这种方法避免了通过网络转发数据包时造成的PDV。
什么是差分时钟恢复(DCR)?
DCR中的时钟恢复算法采用实时传输协议(RTP)时标。发送侧采用高精度时钟产生时标,识别每个数据包的发送时间。接收侧必须能访问相同/共用时钟(频率,例如GPS定时),并利用每次接收到的RTP时标之间的时间差复现T1/E1定时。共用时钟基准可供几乎每个公共网络节点上的公共网络设备使用。DCR定时恢复主要受共用时钟精度的影响。只要共用时钟是高精度源(例如Stratum 3时钟),DCR就能提供比自适应时钟恢复…
什么是本地时标?
TDMoP器件为CPU接收或转发至CPU的每个数据包增加了一个本地时标值。在有些应用中,这对于CPU了解接收到数据包的时间是有益的。本地时标的使用超出了TDMoP器件的范围;CPU决定如何使用本地时标。
什么是自适应时钟恢复(ACR)?
ACR定时恢复基于接收数据包的速率。它不使用RTP时标。尽管Maxim的TDMoP产品能产生ACR方法的RTP,但该RTP并不是时钟恢复算法的一部分。由于两个PW端点之间的网络为每个数据包的传输增加了时常变化的延迟,所以ACR技术会受到报文时延差异(PDV)的影响。时常变化的网络延迟影响接收包的时间。复杂的DSP定时恢复算法可滤除高频PDV。然而,有些系统会引入频率太低而几乎不能滤除的系统性PDV…
净荷中应包含多少字节?
将延迟降至最小几乎总是非常重要。延迟受净荷大小的直接影响,所以净荷大小通常设置为设备带宽允许的最小值。值得注意的是,随着净荷大小的减小,PW带宽的效率变得越来越低。在有些情况下,在系统中工作的TDMoP器件采用规定的定时约束。例如,有些移动系统采用低码率语音编码技术,以8ms块处理语音数据。这种系统会得益于大小等于8ms语音数据的PW净荷。其他系统可能对延迟非常敏感,要求延迟不得超过1ms。延迟没有统一的标准规则…
时分复用(TDM) PW定时是什么意思?
TDM PW定时是一个抽象术语,意思是PW为原始T1/E1承载定时信息。复杂的DSP算法用于在远端PW端点复现/恢复TDM定时。可通过监测接收到的数据包速率(例如采用ACR)或监测每个数据包中包含的RTP时标(例如采用DCR)恢复定时。有些应用不采用PW时钟恢复,而代之以使用本地接收T1/E1定时(环路定时)或使用本地系统时钟(系统定时)。
>
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.